结果:找到"设计需求",相关内容591条
  • 采购需求相关功能不连贯,希望改进
  • 在采购需求中,用户可以对商品进行分类,来满足一个BOM中,有多个供应商的问题,可以分别对商品分类,最后各个供应商的商品集中清点后进行采购,但是,供应商只显示两个,一个是立创商城,一个是非立创商城,那不是立创商城的产品怎么再次进行分类,分为不同的供应商呢?将采购需求加入采购列表中却可以筛选不同的供应商清单,那这样讲是不是功能不是连贯的呢?希望可以的话进行改进还有就是现在批量选择商品的时候,所有表格都一样,点击商品编号旁边的批量选中的那个√,只能选中一页的商品,这个可能是每个人的思考逻辑不一样,没关系,但是,批量选中第一页的商品后,再切换到第二页后,第一页选中的商品就又自动清除选中了,这是什么逻...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: 采购 发帖人:张zhang 发帖时间:2024-02-07 15:18:00
  • 【FAQ】​如何查看已完成/已关闭的采购需求?
  • 在采购需求列表中,“处理中”、“已完成”和“已关闭”的采购需求是默认隐藏起来的,展示出来需要通过“需求状态”进行筛选。点击“需求状态”一列后的倒三角筛选符号,将“处理中”/“已完成”/“已关闭”勾选上,点击确定,即可将对应状态下的商品全部展示出来。
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采购 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 17:23:00
  • ​【FAQ】如何将立创商城购物车里的商品同步到立创ERP系统中?
  • 登录立创ERP后,点击右上角的名称→切换企业在企业卡片中,将需要设置同步的企业的“允许查看购物车商品”、“允许修改购物车商品”两个开关打开设置完成后,本账号在立创商城购物车里的商品将同步到立创ERP的采购需求-立创商城购物车列表中。
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采购 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 17:15:00
  • 【FAQ】手动新增采购需求的几种方式和应用场景
  • 手动新增采购需求的几种应用场景和操作方式:1.新增需求商品常用于灵活备料,例如工程师想要购买少许物料进行研发、测试时,或生产异常需要补料时,只需要新增采购需求填写采购数量,采购员便能接收到由商品列表新增的采购需求,快速生成采购订单。点击【新增】→【新增需求商品】在商品列表中找到需求商品(可多选),选中后点击【下一步】选择“采购目标仓库”,输入“采购需求数量”,最后点击【确定】,需求商品就被添加到列表中了。2.导入BOM物料常用于工程师研发备料,可引用已经创建好的BOM表,整单或部分商品进行增加,免去与采购人员在物料确认上的沟通。点击【新增】→【导入BOM物料】在BOM列表中找到需要采购物料的...
  • 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ采购 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2024-01-29 16:50:00
  • 关于eda软件的几点建议
  • 首先感谢立创,感谢为立创辛勤付出的员工!!eda的软件最近几年发展很迅速,国产软件也成功入围专业电路设计优秀软件,在看国外的视频时经常看到使用立创eda做电路设计,事实证明立创eda确实为国货之光在我的使用情况下,提几点建议:1.建议在主工具条上增加pan图标,或者可以设置这个快捷键,(很多笔记本设备的或浏览器鼠标中间支持不好,移动实为难受)2.建议可以支持输入command如vscode的ctrl+shift+p功能(虽然现在设置内有command,但是基本上都不能改),或cad的命令条模式,全部依靠鼠标点及部分难以记忆的快捷键不如命令操作有效率(现在学的软件太多,再需要硬记部分不常用的快...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: eda 功能建议 发帖人:yingpwu 发帖时间:2023-01-25 19:42:00
  • 关于元件库
  • 我们是公司用户,想了解下库的设计思路以及后续器件替换功能是否考虑实现器件的整体替换:一、先说目前软件使用的问题点:1.我们公司内部会建立统一的本地封装库(标准库),用公司内部料号用作管理,每个料号对应一个器件(符号和封装);2.当某些器件在使用了一段时间后,会发现一些问题,此时需要更新封装;3.当我们更新公司统一并且唯一的本地封装库(标准库)后,因为有工程库的存在,相关更新内容无法识别并更新到原来已有的工程里面。二、针对此问题,想了解工程库和来源库(即我们公司内部的标准库)的关系对于我们公司的应用场景而言,工程库引用了本地库的器件,那么工程库与本地库还有没有关联关系?在本地库更新后,相关更新...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 发帖人:StephenY 发帖时间:2022-09-27 09:29:00
  • 建议快捷键的问题
  • 建议原理图和PCB图的快捷键优化一下,优化建议以简为主,一键替之,特别是常用的元件,可以很大的提高画图的效率;1:比如GND,GND在原理图是很常用的器件,可以用G键做快捷键,取第一个字母G(感觉用鼠标像个新手);2:VCC,用V键做快捷键(希望工具栏里的工具全部用一个字母做快捷键);3:布局传递,官方是三个键为快捷键,建议取第一个拼音的字母B键做快捷键(因为是国人在用,建议用拼音第一个字母,也可以用英文的第一个字母);4:元件库,用Y键做快捷键,一键Y就可以直接搜元件,效率很高(用鼠标很慢);5:如遇重叠的拼音或英文字母时,建议Ctrl+一个字母,(如Alt+A,Shift+A,Ctrl+...
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 PCB 发帖人:keil 发帖时间:2021-01-03 22:52:00
  • 元件子库转PCB的问题
  • 元件存在太多引脚,如STM32F407VGT6,原理图上设计为同名称的U1.1,U1.2,U1.3三部分,在转PCB时,只希望产生一个STM32F407VGT6,交把外围连线与合并在一起,请问应当怎么做??
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 原理图 PCB 发帖人:stream789 发帖时间:2020-06-05 10:22:00
  • STC15单片机实战项目-项目需求
  • 以经典的51内核单片机设计一款产品,功能如下:1、采用宏晶的STC15L2K32S2-LQFP32,2kSRAM,32kROM;目的:选用STC15系列1T的经典51内核单片机,资源丰富。2、设计1个运行指示灯,工作时,间隔1s闪烁;目的:学习定时器,GPIO控制。3、设计2个按键,1个位于中断管脚,1个位于普通管脚;目的:学习按键中断检测与按键状态机检测。4、设计1个PWM控制的呼吸灯,中断按键控制,重新上电,可以恢复原始状态;目的:学习PWM,单片机内部EEPROM。5、设计NTC传感器(B值3950K),采集环境温度,显示在数码管上(LED专用驱动芯片TM1620);目的:学习ADC,...
  • 所属专栏: 开源设计 标签: 单片机 STC15 发帖人:JackMCU 发帖时间:2020-02-18 08:45:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: