结果:找到"评选",相关内容85条
  • 小白第一次画板求提建议!!!
  • 基于Odrive开源文件画的板子,将双通道改为单通道。希望各位坛友提出优化建议,包括但不限于电路原理、layout、硬件入门等方面。小弟谢谢各位大佬。以下是原理图和PCB截图,以及工程文件。原理图PDFSCH_Schematic1_2024-06-19.pdf立创专业版的工程文件Zdrive.rar
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 审 大佬 Odrive 发帖人:zlb1999 发帖时间:2024-06-20 00:12:00
  • TIM0开发板测评报告-SWD失效求助~
  • 基于MSPM0L1306的开发板(最小系统板)1.烧录mspm0_sdk_1_20_01_06\examples\nortos\LP_MSPM0L1306\driverlib\uart_echo_interrupts_standby工程后,SWD无法工作,现象:a.芯片typeC串口可以正常回环测试b.keil可以识别到DAP芯片,但是报错cannotaccessmemoryc.PWLINK客户端PowerWriter无法读取flash报错[0009]Thetargetchipisnotconnected...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: TI M0开发板测报告 发帖人:ErCircle 发帖时间:2024-01-13 19:29:00
  • 如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣
  • 一款合适的锡膏对生产效率会带来巨大的提升,可以减少因为锡膏性能问题导致的工期延误。客户在选择锡膏产品是常常会遇到的问题就是,如何评估所选购焊锡膏综合性能的优劣?根据福英达多年的锡膏解决方案经验,我们认为初步选择锡膏时应主要关心以下几点:一、焊锡膏的流变性:锡膏是由合金焊粉和助焊剂调配而成。助焊剂与焊料合金之间的化学反应影响焊锡膏的流变性,对焊锡膏的印刷至关重要。厂家在明确生产工艺温度并以此确定了焊料合金成分后,焊锡膏印刷性和可焊性的关键在于助焊剂。正确地使用助焊剂。则可焊性和焊接缺陷都可以改善和减少。润湿性好的焊锡膏焊后不立碑。润湿性差的焊锡膏焊后电阻、电容移位比较多。因此,选择焊锡膏要做工...
  • 所属专栏: SMT贴片 标签: 如何估所购焊锡膏综合性能的优劣 发帖人:叶枫123 发帖时间:2023-10-23 10:53:00
  • 联轴器:七个建议帮你正确选型
  • 联轴器在实际应用中根据所传递转矩大小可分为重型、中型、小型和轻型。那么怎么选择合适联轴器,使用的时候又有哪些注意事项呢?1.由于制造、安装、受载变形和温度变化等原因,当安装调整后,难以保持两轴严格精确对中。存在一定程度的X、Y方向位移和偏斜角CI。当径向位移较大时,可选滑块联轴器,角位移较大或相交两轴的联接可选用万向联轴器等。当工作过程中两轴产生较大的附加相对位移时,应选用挠性联轴器。2.联轴器的工作转速高低和引起的离心力大小。对于高速传动轴,应选用平衡精度高的联轴器,例如膜片联轴器等,而不宜选用存在偏心的滑块联轴器等。3.所需传递的转矩大小和性质以及对缓冲减振功能的要求。例如,对大功率的重...
  • 所属专栏: FA机械零部件商城 标签: 发帖人:FA6283 发帖时间:2022-04-18 15:57:00
  • PCB如何框选
  • 从原理图选择到PCB后,多个元器件如何框选一起移动
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: PCB框 发帖人:DefineYZZ 发帖时间:2021-09-04 11:52:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告:气压温度_NB-IoT传输与展示
  • GD32MCU开发板Workshop报告气压温度_NB-IoT传输与展示一、方案简介介绍使用GD32开发板所设计的方案,及方案主要功能。本设计是一款数字气压温度检测和无线远传模块。以GD32E321C-STARTDem开发板为核心,结合数字气压传感器BMP085模块,制作的温度气压测量模块。开发板上的MCU通过和BMP085传感器通信,采集气压和温度信号到单片机内容,然后将气压和温度号解算,最后将气压和温度信号通过的串口到NB-IoT无线传输模块。NB-IoT无线传输模块将气压和温度数据发送到云端,可以通过浏览器和微信显示。二、芯片简介GDE231系列单片机使用Arm®Cortex®-M23...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD32新品 发帖人:wait31415 发帖时间:2019-05-22 18:17:00
  • GD32MCU开发板Workshop报告
  • D32MCU开发板Workshop报告一、方案简介介绍使用GD32开发板所设计的方案,及方案主要功能。本方案以GD32E321C-STARTDemo板为核心,驱动了一块OLED显示器。可以在OLED显示器上显示任意的字符和信息。显示器使用独立的字库芯片,可以便捷的显示各种数字,英文,中文,各种标点符号,二、GD_MCU介绍1.Arm®Cortex®-M23内核单片机是兆易创新公司(GD32MCU)最新发布的GD32E321单片机,单片机的内核为Arm®Cortex®-M23。那么问题来了,什么是Arm®Cortex®-M23内核?作为网络的搬运工,我在网络上找到了这么一段话,大家可以学习下:...
  • 所属专栏: 测评案例分享 标签: GD新品 发帖人:wait31414 发帖时间:2019-05-22 14:23:00
  • 【赛事动态】距离评选日还有2天,请选手们加油啦!
  • 今天是2017年8月2号,距离评选日期(8月22日,这是Deadline--截至日期)还有20天!请选手们加紧时间完善您的设计了或许您近期的努力,将有机会赢得10000元大奖!而前两阶段总分≥24分即可轻松摘得入围奖(500元奖金+获奖证书)!加油吧!~
  • 所属专栏: 赛事动态 标签: 发帖人:立创商城工程部 发帖时间:2017-08-02 19:00:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: