结果:找到"语音芯片,语音ic,扫地机语音芯片",相关内容1000条
- NV080C氧疗仪语音提示芯片,吸氧机OTP语音ic设计
- 慢性阻塞性肺疾病(COPD)是一种具有气流受限特征的肺部疾病,这种气流受限不完全可逆,且呈进行性发展,它的发生与肺部对有害气体或有害颗粒的异常炎症反应有关。随着病情反复发作、急性加重,导致肺功能逐渐下降,出现日常活动甚至休息时也感到气短。临床表明,COPD患者在家庭中使用呼吸机进行治疗可以有效改善缺氧和二氧化碳潴留的症状!而经鼻高流量湿化氧疗仪是目前市场上较受欢迎的家庭氧疗设备,该设备在氧疗时湿化有助于减轻患者口咽部干燥,提高舒适度,有助于支气管扩张症患者痰液引流。NV080C语音芯片氧疗仪语音方案:NV080C是九芯电子推出的一款音质优美的OTP八脚语音ic,支持一组PWM输出口,可以直推...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-21 16:11:00
- NV080D——扫地机语音芯片,实现语音播报提醒功能
- 随着科技的高速发展,智能家居的浪潮已开始逐渐兴起,而面对家中卫生的清洁打扫,智能扫地机器人一直受到人们的喜爱。我们的生活和工作早已迈着快节奏的步伐,家庭的打扫往往应付了事儿,时间长了角落和柜子下面总有隐藏很多灰尘,而扫地机可以能够帮忙打扫灰尘,解放我们的双手!扫地机语音方案需求设计:1、传统的扫地机可能带有报警装置,但是不够智能化,不能很明确告知给消费者扫地机目前所处的工作状态或者环境。2、不够人性化,缺乏引导。扫地机不仅要让人们方便使用,还要让用户使用得灵活,真正地做到为客户服务。NV080D语音芯片扫地机语音方案:为了让智能化扫地机更加人性化,各大家电厂家也是进行了不断地改进,在扫地机上...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音ic,扫地机语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-10-20 16:36:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- 扫地机语音播放芯片语音芯片语音ic
- 2007年初,比尔·盖茨在美国《科学人》杂志上发表了《每个家里的机器人》一文,他认为“机器人即将重复PC电脑崛起的道路,在每个家庭普及,彻底改变这个时代的生活方式”。近年来受益“懒人经济”,扫地机器人在国内迅速兴起。尤其是在2020年,新冠疫情的爆发,“宅生活”时间增长,使人们更加注重家庭卫生清洁,为扫地机器人带来的新的市场机遇。根据数据显示,2020年我国扫地机器人销量654万台;销售额为94亿元,同比增长18%。预计2021年销量将达到885万台;销售额将达到108亿元,同比增长15%即使在疫情爆发的一年多里,扫地机销售增长的步伐依旧稳健。随着更多扫地功能跟清洁需求的增加,用户在使用扫地...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 扫地机语音芯片 语音ic 语音播放芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-02-26 15:52:00
- NV040B语音芯片ic在智能水杯上的应用!
- 水杯通常会被作为馈赠礼物的佳品。各类材质各有优缺点,但保温杯始终是人们的最爱。即使品质合格下的保温杯,在使用时仍然会发生不知道冷热而烫嘴的尴尬、更有因水太烫而久久降温的囧境,所以科技的发展进步,让智能语音保温杯了出现了大家对保温杯的追求不再满足于长效保温,一些带有测温显温、提醒喝水等功能的保温杯,更能得到青睐。而智能语音保温水杯可以实现饮水语音提醒,水质检测,水温显示等功能,让人们养成良好的饮水习惯,从而保证人们身心健康。而智能水杯实现语音提醒功能的核心就是加入了语音芯片——九芯电子NV040B语音芯片。NV040B语音芯片是一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。它具有成本低,性能稳定,...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-16 17:23:00
- NV170D-SOP8语音芯片ic在充电桩的应用!
- 充电桩作为电动汽车能量补给来源的装置,关乎用车体验等,随着新能源汽车保有量的增加,越来越多的人选择电动汽车的人也是逐年的增加,作为充电桩市场也是能够让车企们作为服务切入的点的一个重点,对于造车新势力而言共享充电桩也是引来了更多的关注!充电桩是电动力车充电站,是发展电动汽车所必须的重要配套基础设施,具有非常重要的社会效益和经济效益。然而充电桩不能直观的、智能地告知消费者充电桩目前所处的工作状态技术问题,很多厂家为解决上面的问题,都本着创新提出一种带有语音提示功能的智能充电桩来实现。在共享充电桩中加入NV170D-SOP8语音芯片可以实现语音提示功能,可以告知车主目前充电桩的工作状态,引导客户正...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-14 15:27:00
- 语音芯片出现故障一般有哪些原因?
- 在生活中,大家可能都会使用或者见到语音设备产品,可能会出现故障,如无法发出声音、声音变得断断续续等。出现这些问题大都是由于里面的语音芯片出现了问题,那么语音芯片出现故障的原因一般有哪些呢?一、语音芯片内部本身的故障:1、磨损如同人类器官老化而走向死亡,语音芯片也有同样的情形。在长时间使用后,语音芯片内部零件或材料逼近使用极限而逐渐磨损或疲劳,最后无法再执行原有的功能。2、早夭不良的电路设计,或制造过程的缺陷,如微尘、微粒、杂质等因子,会造成语音IC在还没有老化磨损前就提早故障。这情形类似先天体质异常或抵抗力弱的婴儿,较容易夭折死亡一样。3、随机故障如果没有发生早夭,并且也未到达磨损阶段,语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-08 16:30:00
- 智能电子药盒可以语音提醒是加入了什么芯片?
- 电子药盒有时候也被称为定时药盒。一款全新设计的人性化智能电子药盒,会说话,能定时,更简单。该设计为更多人带来了便利,尤其是对于众多不习惯于传统复杂定时系统的人们。人们常常由于很多事情会忘记按时服药,电子药盒附带语音提示能够及时提醒吃药;而且对于有视力缺陷的人、老人和小孩可以通过语音来识别药物的分类、用法等,可以有效避免吃错药,多吃药;智能电子药盒可以语音提醒患者吃药在里面加入了语音芯片,NV040C语音芯片是我国知名芯片型号NVC语音系列中的一款性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作,它具有宽泛的耐温和耐压范围,正常工作范围宽达2V~5.5V,弥补了目前市面...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-30 15:08:00
- 语音芯片在智能喂食器上的应用!
- 随着人们生活水平的提高、城市化进程的快速发展和城市家庭规模的缩小,现在喵星人、汪星人已经成为我们生活中不可或缺的一部分,他们确实很萌,现在的城市生活,外面很热闹,但实际上很多人的心很孤独,这些宠物成为我们孤独心灵的星光;非常爱宠物的朋友肯定没少担心,自己不在家时,宠物饿着,经常请看护,也不太现实,而且宠物也会怕孤独,需要有人陪,而宠物智能喂食机能够满足宠物主人出差/出游/上班/睡懒觉等情况下对宠物的照顾和喂食。自动喂食机根据原理主要分为沙漏式自动喂食机、机械控制式自动喂食器、电子式自动喂食机、智能喂食机。电子式自动喂食机是目前市场上使用最广的,主要功能是用电或电池驱动,设置多次定时、定量喂食...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-29 16:42:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
返回