结果:找到"语音芯片,语音模块",相关内容1000条
- 离线语音识别及控制是怎样的技术?
- 引言: 随着人工智能的飞速发展,离线语音识别技术成为了一项备受瞩目的创新。离线语音识别技术能够将人的语音转化为可理解的文本,无需依赖网络连接,极大地提升了语音识别的便捷性和实用性。 一、什么是离线语音识别 离线语音识别是指在设备本地进行语音信号的识别和转换,而无需依赖互联网连接或云端服务。具体来说,离线语音识别是借助本地的语音识别引擎和算法,在设备上对用户的语音输入进行处理和解析,将语音信号转化为文本或语义结果。 与传统的云端语音识别相比,离线语音识别的工作原理是将语音识别技术算法和模型部署在用户的设备上,通过设备内部的处理能力进行语音信号的分析和识别,而不需要将语音数据上传至云...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音芯片,语音识别,语音控制,语音模块,离线语音 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-24 17:49:00
- 离线语音识别和控制的工作原理及应用
- 引言 离线语音识别是指在没有网络连接的情况下,通过在本地设备上进行语音信号处理和识别,实现语音命令的转化和执行。随着智能设备的普及,离线语音识别技术在智能客服、电话会议、智能交通等领域的应用越来越广泛。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。 一、离线语音识别的工作原理 离线语音识别的工作原理包括信号采集、预处理、特征提取和匹配等步骤。下面我们逐一详细介绍这些步骤: 1.信号采集 离线语音识别系统的第一步是信号采集。声音信号通过麦克风(传感器)以电信号的形式被捕捉到,这是后续处理的基础。 2.预处理 预处理阶段包括去除噪声、回声消除、降噪等处理,以提高语音信号...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 离线语音识别模块 离线语音控制 语音控制 语音芯片 语音模组 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-07 18:06:00
- 使用语音模块时,这些常见问题和处理办法你知道吗?
- 大家对于能够发声的玩具或者电子产品并不会感到陌生,而要这些产品能够发出声音则需要使用相应的语音模块将各种声音内容录制进去,然后组装到产品之中,通过电路控制来达到发声甚至是录音播放的目的。那么企业在使用语音模块时会有哪些常见问题及处理办法呢?指示灯正常闪动,但是与电脑软件连接不上并显示“搜索设备”因为有的语音模块转换器达不到高速率,所以在录音时需要使用低速,因此当出现这种问题时就要把模块的几组端子短接,并且将录音界面勾选上“低速”选项。然后再开始正常操作录音。但是如果专业的语音模块转换器只能发而不能收或者接收有问题,那么就要在录音界面勾选“无握手”选项。指示灯待命时闪动,但是触发后没有反应仍然...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片,语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-11-17 14:34:00
- 漱口水语音芯片ic方案选型——NV080D-SOP8音频芯片
- 使用漱口水的时间和使用方法,是在进食完后。此时使用,可以有效地把附着在牙齿表面或牙缝里的食物残渣冲洗下来,同时也能有效减弱生长繁殖。而漱口水智能售货机以自助售货机的形式,销售漱口水,不需要进行现金交易,扫码即可取。对于用户来说,漱口式智能贩卖机能够满足的是“便利”,就是在较短时间内满足购物需求。然而,传统的自动售货机都没有语音提醒功能,导致了一部分客户,特别是老年人视力不太佳的客户,在操作机器时容易出现操作错误的现象。因此,实有必要提出一种具有全程语音提示功能的自动售货机。NV080D芯片漱口水售货机语音方案:NV080D语音芯片预先烧录有相应的人性化语音,用于存储和输出语音信息;扬声器用于...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic NV080D语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-07-05 15:09:00
- NRK3301语音识别模块在头盔上的应用方案
- 据统计,我国电动自行车年销量超过3000万辆,电动两轮、三轮自行车保有量已超过3亿辆,并且仍在快速增长。电动车已经成为城市日常出行的主要交通工具之一,庞大的用户体量也给交通治理带来了不小的难度,不佩戴头盔造成二次人身伤害的事件屡屡发生,枯燥、重复的中长距离骑行也促使骑行者发生超速、逆行、骑行看手机等行为,进而增加交通事故的产生。头盔是交通事故中保护电动车车主安全的最后一道屏障。为了增加骑行用户的安全保护,改善骑行用户的出行体验,让用户从被动使用头盔到主动佩戴头盔,头盔厂家与九芯电子合作,推出了语音智能头盔,它具备首家骑行专用的智能语音交互系统以及头部姿态识别能力,解决了骑行时智能产品的交互可...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-19 13:51:00
- 智能茶吧机语音模块选型
- 茶吧机是一款集烧水壶、养生壶、即热饮水机、桶装饮水机、调奶器、煮茶器、泡茶壶、上水壶等于一体的新型多功能生活电器。随着人们生活水平的提高,都追求舒适的体验感,特别是对操控性的要求越来越高。目前带功能的茶吧机产品的控制方式有以下几类:按键控制:传统控制方式,每次要走到茶吧机边才行,操作麻烦;遥控控制:采用红外遥控或者蓝牙遥控,方便远距离控制,但遥控器容易丢,放置也麻烦。且遥控器上按键较少,当茶吧机功能多的时候无法用单次按键控制全部的功能,组合按键不符合人们使用习惯;手机APP控制:每次控制需要打开手机APP,需要联网,同时需配网,操作繁琐;智能音箱控制:通过如天猫精灵等智能音箱直接控制,相对方...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-06 17:45:00
- 市面上常用的语音识别模块有哪些组件?
- 语音识别模块又被称为语音识别系统,通俗点说具有识别功能的语音芯片组块,它广泛应用于各行各业,高品质经久耐用的语音模块在赋予电子产品智能化的同时最大限度的为人们提供方便的服务。那么,市面上常用的语音识别模块包含哪些组件?!今天一起和九芯电子小编了解一下。1、功放模块为了能够听到更好的语音我们需要功放模块的帮助,语音模块除了可以收集各种各样的语音外还需要通过功放来让大众所听到,这样才能够很好将语音功放出来让人们听到,其中的功放模块也是非常重要的一部分,有了它才能够让模块更加完整组成一个接收与播放都灵活自如的语音模块。2、控制器语音模块作为便利我们生活一项新兴事物,它其中比不可少多种控制器与传输器...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别模块 语音模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-26 18:04:00
- 语音模块在智能语音台灯上的应用方案
- 台灯是我们比较常用的一种照明用品,传统的台灯都是手动控制的,通过手动按按键去进行操控台灯,而如今,科技水平不断地提升,人们的生活水平也得到提升,台灯从传统的手动按钮操控,“进化”到了如今的语音控制,这让人们享受到了更多的智能化生活。把语音控制和传统台灯结合之后,便是智能语音台灯,这一类台灯搭载了语音模块,语音模块赋予了台灯语音交互的功能,让我们可以通过语音来控制台灯,直接可以跟台灯“讲话”,用语言来控制灯光的开关、亮度、色温等操作。而一般的智能语音台灯搭载的都是离线语音模块,顾名思义,就是不需要联网、不需要App,直接就可以台灯产品进行对话操控,不受网络的影响,更加的便捷。而且在添加了语音控...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音模块 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-03-18 15:00:00
- NRK3301语音识别芯片在空调上的应用!
- 随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对语音交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,它能听懂主人指挥的空调,你可以不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而空调实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,它是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;语音识别芯片就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在空调上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-17 17:07:00
- 语音芯片是根据什么要选型?
- 随着科技的发展和产品的集成化,语音芯片已经逐渐替代了多种语音设备应用在各场合。语音芯片主要特性是功耗低,抗干扰能力强,外围器件少,控制简单,语音保存时间久(某些语音芯片可以保存内容100年),掉电不丢失语音,部分芯片还可以重复擦写语音内容。如汽车倒车雷达,公交车报站器,银行排队机、语音玩具、防盗系统等设备都装备了语音芯片。由于芯片种类众多,功能各异,工程师在选用语音芯片时会有些彷徨无策,因此九芯电子给初涉语音行业的工程师提供一些语音芯片的选型参考。录音芯片及放音芯片的选择语音芯片从使用功能上,基本可以划分为录音语音芯片和放音语音芯片。设计一个使用语音芯片的产品,首先要考虑是否使用录制现场语音...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic otp语音芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-27 11:40:00
返回