结果:找到"语音识别方案,离线语音控制模块,离线语音控制模组,离线单片机语音控制,离线语音识别模块",相关内容1000条
  • 语音控制模块_雷龙发展
  •   1,串口  uart串口控制模式,即异步传送收发器,通过其完成语音控制。  图中,GND表示单片机系统电源的参考地,TXD是串行发送引脚,RXD是串行接收引脚。发送uart将来自cpu等控制设备的并行数据转换为串行形式,并将其串行发送到接收uart,接收uart然后将串行数据转换为接收数据接收设备的并行数据。  2数据协议  起始位:通信线路上空闲时为“1”,当检测到“0”即下降沿时,认为数据传输开始  有效数据位:传输开始后传递的需要接收和发送的数据值,可以表示指令或数据  奇偶校验位:奇偶校验,通过来校验传输数据中“1”的个数为奇数个(奇校验)或偶数个(偶校验)来指示传输数据是否正确...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,线,线,线,线 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-14 17:00:00
  • 用语音控制晾衣,智能生活从晾衣架开始
  • 一、晾衣架的新革命:语音识别技术的应用  语音识别晾衣架,顾名思义,就是通过语音识别技术来控制晾衣架升降和衣物晾晒的智能家居产品。与传统的晾衣架相比,语音识别晾衣架具有以下优点:  方便快捷:用户只需对晾衣架发出指令,如“上升”、“下降”、“烘干”等,晾衣架便会自动完成操作,无需手动干预。  节省时间:晾衣架的自动化操作,避免了传统晾衣架需要用户一个个手动操作的麻烦,大大节省了用户的时间。  智能化管理:语音识别晾衣架还具有定时烘干、衣物重量感知等功能,让你的衣物始终保持干净整洁。  二、语音识别晾衣架的应用场景  家庭生活:只需一句话,晾衣架自动降低到眼前,轻松完成晾衣、消毒等功能。  公...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: |||| 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-07 18:03:00
  • 离线语音识别及控制是怎样的技术?
  •   引言:  随着人工智能的飞速发展,离线语音识别技术成为了一项备受瞩目的创新。离线语音识别技术能够将人的语音转化为可理解的文本,无需依赖网络连接,极大地提升了语音识别的便捷性和实用性。  一、什么是离线语音识别  离线语音识别是指在设备本地进行语音信号的识别和转换,而无需依赖互联网连接或云端服务。具体来说,离线语音识别是借助本地的语音识别引擎和算法,在设备上对用户的语音输入进行处理和解析,将语音信号转化为文本或语义结果。  与传统的云端语音识别相比,离线语音识别的工作原理是将语音识别技术算法和模型部署在用户的设备上,通过设备内部的处理能力进行语音信号的分析和识别,而不需要将语音数据上传至云...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,,,,线 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-24 17:49:00
  • 离线语音识别和控制的工作原理及应用
  • 引言  离线语音识别是指在没有网络连接的情况下,通过在本地设备上进行语音信号处理和识别,实现语音命令的转化和执行。随着智能设备的普及,离线语音识别技术在智能客服、电话会议、智能交通等领域的应用越来越广泛。本文将深入探讨离线语音识别的工作原理,以及其所使用的技术。  一、离线语音识别的工作原理  离线语音识别的工作原理包括信号采集、预处理、特征提取和匹配等步骤。下面我们逐一详细介绍这些步骤:  1.信号采集  离线语音识别系统的第一步是信号采集。声音信号通过麦克风(传感器)以电信号的形式被捕捉到,这是后续处理的基础。  2.预处理  预处理阶段包括去除噪声、回声消除、降噪等处理,以提高语音信号...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 线 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-07 18:06:00
  • 思必驰:离线语音识别芯片简介
  • 一.使用场景 夏天某个凉爽的早晨,当你躺在床上玩着手机,突然一阵困意袭来,原来已经中午了,此时你一个侧身准备休息,突然发现一阵酷热袭来,你定睛一看,原来是风扇没有打开,这个睡姿很舒服你又不想起床怎么办?此时如果你有一个智能语音风扇,你只需要说一句打开风扇即可。关于语音识别这个功能,市面上有多家公司开发有关离线识别的芯片和算法,可是识别效果不是很理想,但是思必驰是例外,该公司的芯片唤醒率和识别率均高于市场同行,抗噪音的能力也非常优秀。 二.思必驰芯片简介 本文主要介绍思必驰股份有限公司推出的一款离线语音识别芯片。该芯片是根据智能语音交互市场需求及思必驰算法的发展方向定义开发的“芯片+算法”人工...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 智能 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-10-19 18:07:00
  • NRK3301语音识别模块在头盔上的应用方案
  • 据统计,我国电动自行车年销量超过3000万辆,电动两轮、三轮自行车保有量已超过3亿辆,并且仍在快速增长。电动车已经成为城市日常出行的主要交通工具之一,庞大的用户体量也给交通治理带来了不小的难度,不佩戴头盔造成二次人身伤害的事件屡屡发生,枯燥、重复的中长距离骑行也促使骑行者发生超速、逆行、骑行看手机等行为,进而增加交通事故的产生。头盔是交通事故中保护电动车车主安全的最后一道屏障。为了增加骑行用户的安全保护,改善骑行用户的出行体验,让用户从被动使用头盔到主动佩戴头盔,头盔厂家与九芯电子合作,推出了语音智能头盔,它具备首家骑行专用的智能语音交互系统以及头部姿态识别能力,解决了骑行时智能产品的交互可...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-19 13:51:00
  • 市面上常用的语音识别模块有哪些组件?
  • 语音识别模块又被称为语音识别系统,通俗点说具有识别功能的语音芯片组块,它广泛应用于各行各业,高品质经久耐用的语音模块在赋予电子产品智能化的同时最大限度的为人们提供方便的服务。那么,市面上常用的语音识别模块包含哪些组件?!今天一起和九芯电子小编了解一下。1、功放模块为了能够听到更好的语音我们需要功放模块的帮助,语音模块除了可以收集各种各样的语音外还需要通过功放来让大众所听到,这样才能够很好将语音功放出来让人们听到,其中的功放模块也是非常重要的一部分,有了它才能够让模块更加完整组成一个接收与播放都灵活自如的语音模块。2、控制器语音模块作为便利我们生活一项新兴事物,它其中比不可少多种控制器与传输器...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-04-26 18:04:00
  • 语音识别芯片在智能家居上的应用方案!
  • 近年来,智能家居行业的发展既面临多种挑战同样带来了全新的机遇,AI技术、物联网技术、语音智控和边缘计算机技术从中蓬勃发展。为多款智能家电进入千家万户作强有力的后盾,注入新的力量。在智能家居生活中具有多种不同的控制方式,但智能语音助手是其中最自然的智能家电交互方式,通过语音控制使家居生活环境达到舒适的状态,从而在使用过程中收获满满的家居生活便捷体验。而当下季节最常见的取暖器也是可以智能语音控制的,只需要对着取暖器喊话就可以实现切换模式,开关机等,不需要使用遥控调,非常方便!而实现喊话就能控制开关的核心元件NRK3301离线语音识别芯片,是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-16 14:14:00
  • 语音识别芯片在氛围灯的应用!
  • 氛围灯又称为LED氛围灯,灯中拥有起居,入睡,唤醒,就餐,聚会等多种灯光效果,无论什么生活场景,无论什么心情,都可以选择合适的灯光效果。人们可以根据自身照明需要(如颜色、温度、亮度和方向等)来设定自己喜欢的场景情景照明效果,根据各自要求、场景情况,在不同的空间和时间选择并控制光的亮度、灰度、颜色的变化。随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对交互体验的需求不断增长,智能语音氛围灯不仅可以帮助人们舒缓心情,还是人机交互信息载体,本文介绍的是智能语音氛围灯是如何可以通过语音喊话控制灯光的状态变化,根据语音控制实现,呼吸,渐变,闪烁等效果的。智能氛围灯能实现喊话控制的核心是加入了语音识别芯片,语音...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 线 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-11-09 16:27:00
  • VT100语音识别模块(本地语音,无需联网)
  • VT100语音识别模块--无需二次开发--无需更改原有的电路板设计,直接集成--可以用最快的速度让你的产品出货,无需漫长的开发等待这款语音识别模块,需要开发人员自备咪头和喇叭,不做赠送。本款模块可以根据功能需求定制,可提供技术支持。
  • 所属专栏: 其他新品分享 标签: 线 发帖人:IC小妹 发帖时间:2019-05-15 16:46:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: