结果:找到"语音识别方案",相关内容712条
- 离线语音控制麻将机,让你轻松成为麻将高手!
- 嘿,小伙伴们!今天给大家介绍一个超酷的玩意儿!你们有没有遇到过这样的情况呢?刚入门麻将,对规则一头雾水,每次都得翻阅厚厚的规则书。别担心!现在有了雷龙发展的LSYT201B离线语音模块,解决你的烦恼! 这个神奇的小模块可以实现5m离线语音控制!无需联网,随时随地都能使用。只需要简单地说出你要进行的操作,它就会立即响应你的指令。不用再费力去找规则书啦! 作为一个麻将新手,我深深感受到了这个离线语音模块带来的便利。以前总是被复杂的规则搞得头晕眼花,但现在只需要对着麻将机说出“开局”、“摸牌”、“吃碰杠胡”,它就会自动播放相应操作方式。简直是太方便啦! 而且这个离线语音模块的操作非常简单,...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音识别方案 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-29 17:51:00
- 用语音控制晾衣,智能生活从晾衣架开始
- 一、晾衣架的新革命:语音识别技术的应用 语音识别晾衣架,顾名思义,就是通过语音识别技术来控制晾衣架升降和衣物晾晒的智能家居产品。与传统的晾衣架相比,语音识别晾衣架具有以下优点: 方便快捷:用户只需对晾衣架发出指令,如“上升”、“下降”、“烘干”等,晾衣架便会自动完成操作,无需手动干预。 节省时间:晾衣架的自动化操作,避免了传统晾衣架需要用户一个个手动操作的麻烦,大大节省了用户的时间。 智能化管理:语音识别晾衣架还具有定时烘干、衣物重量感知等功能,让你的衣物始终保持干净整洁。 二、语音识别晾衣架的应用场景 家庭生活:只需一句话,晾衣架自动降低到眼前,轻松完成晾衣、消毒等功能。 公...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 语音控制模组|单片机语音控制|语音识别模块|语音识别模组|语音识别方案 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-12-07 18:03:00
- NRK3301语音识别芯片在智能开关控制器上的应用方案
- 智能开关在中高档家居、别墅等领域领先兴起,让这一部分人优先享受到现代科技带来的智能感受,必然带动用户的全面升级换代。智能照明开关语音方案设计需求:1、智能开关控制器主要满足两大部分的需求,一是使用智能语音实现对灯具设备上控制。二是必须保护使用者/住户的安全隐私不被泄露。2、灯具控制住户可以满足对客房所有的灯具的控制,包括筒灯、床头灯、灯带、浴室灯、廊灯等,同时通过场景模式,还可实现对灯具的调节与延迟关灯。3、安全与隐私对于家庭来说,保护家庭成员的个人隐私是非常重要的。NRK3301芯片智能开关语音方案设计:智能开关采用离线语音控制技术,因此无需网络、无需下载APP,即可进行离线语音控制照明设...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 智能开关控制器语音方案 语音芯片 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-29 14:02:00
- NRK3301语音识别芯片在智能照明上的应用
- 随着科技的发展,对家居生活中的照明设备要求也越来越高,普通照明显然已无法再满足人们对智能家居的需求,在满足基本照明需求上,还要求控制智能化、操作简单化、节能高效化,智能照明由此应运而生!智能语音照明和其他的灯一样,只是多了语音控制功能,就是通过说话就能开关关灯或者实现一些其他的功能。NRK3301智能照明语音芯片方案:智能照明可以语音控制,是加入了语音控制芯片,说话控制灯的语音识别芯片在选型时尤为注意识别的应用环境和识别距离的把握,九芯电子推出的语音识别芯片——NRK3301,体积小,识别率高,识别距离远达5米,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-24 10:30:00
- NRK3301智能空调语音识别芯片方案
- 随着人们生活水平的提高、生活节奏的加快,人们对智能产品的需求与日俱增,越来越多的高科技产品每年以递增的速度呈现,并在国际舞台上大放异彩。科技最大的魅力,是能够让生活中的一切需求变得越来越简单、越来越便捷、越来越智能。其中智能语音空调成为了智能家居生活的一个新入口,开启了更具科技感、未来感的家居未来。NRK3301语音识别芯片在空调上的应用方案NRK3301语音识别芯片是广州九芯电子研发的一款功能强大的离线语音芯片,智能语音空调离线语音控制更灵敏,能够实现5米远距离识别,同时还具备95%的高识别率、高唤醒率和快速响应反馈机制,能够在噪音环境下分辨识别指令。它解决了用户不愿走过去、寻找遥控器和繁...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音识别芯片方案 声控ic 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-22 17:36:00
- 单片机NRK3302离线语音识别芯片肩颈按摩仪语音方案
- 目前市场上大部分肩颈按摩仪的使用和运行,都需要使用者通过各种受控键盘、遥控器或按键等方式进行操作。而传统的语音识别加单片机来解决具有识别语音能力的按摩仪方案已经必不可取,因为以前方案是有包含单片机、语音识别主控、识别芯片外挂flash,而现在单片机市场竞争日益激烈和货源短缺的市场行情中,这三个主要元器件的市场价格高,供货不稳定,导致我们的生产变得困难,面临成本高等问题。九芯电子在研发语音识别开发的基础上把按摩仪主控的程序统一嵌入到语音识别的程序中。使用NRK330X系列中的NRK3302芯片,NRK3302语音识别芯片是内置(1M)flash,不需要再外挂flash芯片,同时拥有高性能32位...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 按摩仪语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-06-16 11:30:00
- NRK3301语音识别芯片助力电饭煲实现语音控制功能
- 智能语音控制的电饭煲,可以直接用语音操控,无需联网,无需下载APP您就可以通过语音与电饭煲进行互动。智能语音控制可操控电饭煲的启动、用时设定、预约设置等,设备不仅会按照你的语音指令做出相应的设置,随时随地响应你的烹饪需求,还能给你语音回复,让你时刻了解饭煲的工作状态。而实现这一智能语音控制的核心元件是应用了离线语音识别芯片,而如何选择语音识别控制芯片很重要,广州市九芯电子科技有限公司推出一款低成本、低功耗、高识别率的语音识别芯片方案NRK3301语音识别芯片,它具有识别率高,误判率低、工业级性能、简单易用,5米远场可靠识别等优势。采用语音降噪算法:过滤掉稳态噪声、对动态噪声也有很好的抑制作用...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 发帖人:九芯电子 发帖时间:2022-05-10 17:19:00
- 语音识别芯片在香薰机上的应用!
- 冬季供暖后室内空气通常会变得干燥,在这个环境下,部分人可能会出现嘴唇干裂、咽干声嘶,口苦干咳,肌肤干燥,鼻出血等“暖气燥”症状,香薰机利用多种方式将水和纯植物精油雾化,使居室保持较高的湿度,并产生一定数量的天然负氧离子,净化空气,同时达到芳疗的效果。随着人们生活水平日益提高,人们对家庭生活中的舒适度要求也越来越高。随之而来的各种各样的智能产品方便了人类生活。香薰是一种时尚、一种文化、是追求高品味生活人群的一种精神寄托方式。香薰机是一款使空气充满香味的器具,而目前市场上多数的香薰机的功能性都比较单一,使用起来有时候也不方便。传统的香薰机只具有手动调节功能,一般不具备人工交互功能,无法满足消费者...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音识别芯片 语音ic 语音方案 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-29 16:50:00
- NRK3301语音识别芯片在空调上的应用!
- 随着科技的发展以及智能AI的兴起,人们对语音交互体验的需求不断增长,现在的电器设备都在走向智能化,空调也不例外,它能听懂主人指挥的空调,你可以不用遥控器,语音就可以对空调进行控制。而空调实现语音控制功能的核心是加入了—NRK3301语音识别芯片,它是一款32位高性能、低成本语音识别IC,其具有识别精准、远场降噪等优势,最多可支持不超过100条离线指令;语音识别芯片就是能够语音识别,它能让机器听懂人类的语音,并且可以根据命令执行各种动作,如眨眼睛、动嘴巴(智能娃娃)。而语音识别芯片又可以分为离线语音芯片、在线语音芯片;在空调上加入离线语音芯片,不需要通过APP、不需要联网,就可以实现语音控制开...
- 所属专栏: 方案应用展 标签: 语音芯片 语音ic 语音识别芯片 语音识别模块 发帖人:九芯电子 发帖时间:2021-12-17 17:07:00
- VT100语音识别模块(本地语音,无需联网)
- VT100语音识别模块--无需二次开发--无需更改原有的电路板设计,直接集成--可以用最快的速度让你的产品出货,无需漫长的开发等待这款语音识别模块,需要开发人员自备咪头和喇叭,不做赠送。本款模块可以根据功能需求定制,可提供技术支持。
- 所属专栏: 其他新品分享 标签: 语音识别,离线语音,语音识别模块 发帖人:IC小妹 发帖时间:2019-05-15 16:46:00
返回