结果:找到"请问立创EDA的协作版和工程离线版的区别",相关内容1000条
- 网页下载器件导入离线版立创eda
- 公司办公电脑没有外网,有一台专门上外网的机器。希望从网上下载器件资料,再导入到离线版eda中进行原理图绘制。网页版【文档另存为(本地)】后只能分别保存符号和封装,器件的信息丢失了。有没有什么办法直接把整个器件资料另存为到本地?下图所圈的那部分器件资料导出后没有了,需要重新新建器件再进行关联。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 器件导入 离线版 立创eda 发帖人:月半子羊羽 发帖时间:2022-11-01 17:06:00
- 立创EDA专业版导入专业版本地zip工程后没有飞线
- 别人给的立创EDA专业版导出的文件,还没有布线,我在我的电脑中导入立创EDA专业版后,飞线全都不见了,但是鼠标放上去是可以高亮相关网络的,按Ctrl+R显示网络也不行,可不可以帮忙测试一下,看看是我个人情况,还是软件出了问题。压缩包已上传到附件。ProProject_Air32F103CxT6-Daplink_2022-10-25.zip
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版 导入工程 飞线 发帖人:归海一刀 发帖时间:2022-10-25 11:48:00
- 立创EDA离线版
- 立创EDA离线版导出工程ZIP导不出来的?点确定了后面,没看到有文件的?离线专业版是不是不支持啊
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 立创EDA 离线版 导出工程ZIP导不出来的? 发帖人:樂PADS 发帖时间:2022-02-14 12:09:00
- 工程同步问题
- 我现在遇到一个问题就是两台电脑同一个网络下,不同的局域网我工程在另一个电脑上创建编辑保存,在另一台电脑上同一个账号工程列表中找不到,在工程管理(弹出来的界面)上能找到打开下载,但是还是在工程列表中找不到,也不知道下载到哪里了,我现在想在两台电脑上编辑都不行,刷新也没用,还有就是至始至终都没有看到离线字样,所以都是在服务器上的。请问我要怎么才能同步使用
- 所属专栏: 使用教程 标签: 同步,工程,协作 发帖人:空白223 发帖时间:2021-07-01 06:17:00
- lceda离线版如何同时打开处于不同文件夹的工程?
- 目前使用下来lceda离线版的工程好像只能位于“数据保存目录”下面。例如:basedir\basedir\lceda_pcb_prj_01basedir\lceda_pcb_prj_02basedir\lceda_pcb_prj_03basedir\...实际多项目开发管理通常用以下目录结构:basedir\basedir\prj_01basedir\prj_01\lceda_pcb_prjbasedir\prj_01\firmwarebasedir\prj_01\docbasedir\prj_02basedir\prj_02\lceda_pcb_prjbasedir\prj_02\firm...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 离线版 工程 文件夹 发帖人:davidgu 发帖时间:2021-04-15 01:06:00
- 在线版能不能导入离线版的功能?
- 我在离线版的EDA里面做好了一个工程,但是发现没有版本管理的功能,而且工程不能隐藏。现在想转移到协作版上保存文件,发现协作版只能打开原理图文件和PCB文件,但不能在工程里面导入原理图或者PCB造成的问题就是无法从离线版复制一个工程到协作版上。在离线版内创建好了一些尺寸、模板的样式,希望可以把离线版的源文件导入到协作版的工程中。请问有什么方法可以解决这个问题吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 离线版 协作版 发帖人:rm543 发帖时间:2020-07-24 14:27:00
- 离线版,工程的名字哪里可以修改?????????【版本6.3.21】
- 离线版,工程的名字哪里可以修改?????????【版本6.3.21】
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 离线版,工程的名字哪里可以修改?????????【版本6.3.21】 发帖人:五个哈欠 发帖时间:2019-12-25 20:32:00
- Si522与CV520的区别
- Si522与CV520的区别si522兼容FM17520/FM1755013.56MHz非接触式读写器芯片主要优势点:1.直接PIN2PIN兼容RC522/RM522,与FM17550/FM17520/,pin对pin兼容,让客户节省软硬件开发时间2.完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。1.介绍本文档描述了非接触式读写器Si522的功能特性和电气特性。本文档为内部设计文档,设计参数仅作参考。2.概述Si522是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持I...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: Si522与CV520的区别 发帖人:截然不同 发帖时间:2019-12-06 17:49:00
- 请教PP和芯板core的区别
- 请教PP和芯板core的区别?欢迎指导!欢迎群主开讲!谢谢!
- 所属专栏: 咨询答疑 标签: 请教PP和芯板core的区别 发帖人:你的付哥哥 发帖时间:2019-08-29 09:12:00
返回