结果:找到"超低功耗MCU,MCU,单片机,低功耗MCU",相关内容1000条
- ARMMCUSTM32F303VCT6微控制器低功耗应用
- STM32F303xB/STM32F303xC系列基于高性能Arm®Cortex®-M432位RISC内核,FPU工作频率高达72MHz,并嵌入了浮点单元(FPU)、内存保护单元(MPU)和嵌入式跟踪宏单元(ETM)。该系列包含高速嵌入式存储器(高达256KB的闪存内存,高达40KB的SRAM)和广泛的增强型I/O和外设连接到两个APB总线。这些器件提供多达四个快速12位ADC(5Msps)、七个比较器、四个操作放大器,最多两个DAC通道,一个低功耗RTC,最多五个通用16位定时器、一个通用32位定时器和两个专用于电机控制的定时器。具有标准和高级通信接口:最多两个I2C,最多三个SPI(两个...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32F303VCT6,MCU,低功耗应用,明佳达电子 发帖人:szmjd 发帖时间:2022-06-24 09:50:00
- 选择低功率MCU需考虑外设功耗与电源管理
- MCU功耗在目前的电池供电应用中正变得越来越举足轻重。大多MCU微控制器芯片厂商都提供低功耗产品,但是选择一款最适合自己应用的产品并非易事,并不像查询对比数据表的数据那么简单。在选择低功率MCU时需要考虑外设功耗与电源管理。某些低功率MCU微控制器仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些MCU在设计时即具备低功耗特性并在其外设中内置了低功耗功能。一种特性是在需要时单独启动或关闭外设的能力,更重要的是自动启动或关闭外设的能力。A/D转换器就是一个例子,其在完成一次转换后可以自动关闭。某些MCU正在引入直接存储器存取功能,其可以在无需CPU干预情况下自动处理数据。大多MCU具有集成...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗MCU,低功率MCU,MCU,单片机 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-17 16:13:00
- 超低功耗MCU如何降低功耗
- 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗MCU,MCU,单片机,低功耗MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
- 超低功耗蓝牙5.0—NRF52832-QFAA
- ●支持BluetoothMesh●2.4GHz射频收发器●低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm●支持1Mbps,2Mbps的速率●TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔●RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA●ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器●在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz●在RAM中运行时功耗为30uA/MHz●单线调试接口(SWD)●支持并行多协议●带唤醒的NFC-A标签●支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议●灵活的电源管理●支持电压范围1.7~3.6V●全自动切换LDO和DC/DC稳压模式●400nA@3VOFF关闭模式...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗蓝牙5.0 发帖人:动能世纪小张 发帖时间:2020-08-01 10:10:00
- MCU单片机额温枪,血氧仪等方案上
- CMS8S6990-运放比较器增强型CMS8S6990是增强型1T8051FlashMCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器,1路可编程增益放大器,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出,最多达22路12位ADC,2个UART,1个SPI,1个I2C。工业级标准设计,可工作在-40℃至-105℃,并提供TSSOP20,QFN20,SSOP24及QFN24封装。CMS8S6990系列MCU具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路,被广泛应用于电子烟、无线充、移动电源、电机控件、无线灯控、TWS耳...
- 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 单片机 发帖人:Lian 发帖时间:2020-07-17 10:58:00
- STM32L0系列超低功耗MCU可替换产品
- STM32L0系列是意法半导体MCU的入门级范围的32位超低功耗MCU,旨在实现出色的低功耗水平。结果是一款真正的超低功耗MCU,在125°C的温度下具有世界最低的功耗。为了提供最佳的电源效率,STM32L0提供了动态电压调节,超低功耗时钟振荡器和较短的唤醒时间。新的自治外设(包括USART,I²C和触摸感应控制器)减少手臂的负担®的Cortex®-M0+内核可减少CPU唤醒,并有助于减少处理时间和功耗。悬挂臂的独家组合®的Cortex®-M0+内核和STM32超低功耗的特性,使得STM32L0对电池供电应用的最佳配合或通过能量采集提供。为了降低总的应用BOM成本,STM32L0集成了低功耗...
- 所属专栏: 器件替换 标签: STM32L0,低功耗MCU,灵动微MCU,灵动微 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-05 15:04:00
- 一款性价比很高低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB
- 关于采用NORDICNRF51822系列的朋友们,如果考虑到产品上的成本问题,可以考虑nRF51822-QFAB这款比QFAA和CEAA要便宜稍微一点点,QFAB也是是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:128KB,80K蓝牙协议,48K运行应用代码数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗 蓝牙 NRF51822 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-11 11:51:00
- 有没有5毛左右的单片机,量很大
- 要实现一个NTC传感器的温度检测,数码管输出。并且根据这个温度的数值,在30℃以下或者45℃以上亮红色发光二极管,在30℃-45℃亮绿灯。在右侧显示温度数值,能实现这个功能的单片机有没有推荐!
- 所属专栏: 技术交流 标签: 单片机MCU 发帖人:robotyao 发帖时间:2019-01-11 10:59:00
- TI德州低功耗CC2541芯片简介
- CC2541是一款针对低能耗以及私有2.4-GHz应用的功率优化的真正片载系统(SoC)解决方案。它使得使用低总体物料清单成本建立强健网络节点成为可能。CC2541将领先RF收发器的出**能和一个业界标准的增强型8051MCU、系统内可编程闪存存储器、8-KBRAM和很多其它功能强大的特性和外设组合在一起。CC2541非常适合应用于需要超低能耗的系统。这由多种不同的运行模式指定。运行模式间较短的转换时间进一步使低能耗变为可能。如果CC2540上的USB未启用并且CC2541上的I2C/额外I/O未启用,那么CC2541与CC2540在6-mmx6-mm方形扁平无引脚(QFN)40封装内引脚兼...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: cc2541 低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-27 10:14:00
- SI24R2B单发Tx发射芯片低功耗
- 超低功耗高性能2.4GHzGFSK无线发射芯片标准包装:4000/卷带封装/外壳:QFN一、SI24R2的由来:SI24R2是在SI24R1的基础上,单独分出来发射部分TX,成为一颗2.4G单TX芯片。可与NRF24L01P以及SI24R1通信,替代NRF2402以及A7105。与SI24R1的性能对比上来讲,SI24R2只是比SI24R1少了一个接收端的功能,另外发射端是完全一样的。而且关断功耗变的更低了,从原来的1500nA变为只有500nA。其余几乎都一样,性价比也远远比A7325,NRF2402更低。SI24R2的功能概述:SI24R2是一颗工作在2.4GHzISM频段,专为低功耗无...
- 所属专栏: 代售推荐 标签: SI24R2B 单发 低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2017-12-27 10:35:00
返回