结果:找到"超低功耗MCU,低功率MCU,MCU,单片机",相关内容1000条
  • XL32F003Q32QFN32封装大资源64K的flash和8K的SRAM
  • XL32F003系列微控制器采用高性能的32位ARM*Cortex*-M0+内核,宽电压工作范围的MCU。嵌入高达64Kbytesflash和8KbytesSRAM存储器,最高工作频率32MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路I2C、SPI、USART等通讯外设,1路12bitADC,5个16bit定时器,以及2路比较器。XL32F003系列微控制器的工作温度范围为-40C~85°C,工作电压范围1.7V~5.5V。芯片提供sleep和stop低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。XL32F003系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC外设、游戏和GPS平台...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ,MCU 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-11-03 16:38:00
  • MH32F103AVET6LQFP100封装512KFlash96KSRAM大资源单片机
  • MH32F103AVET6使用高性能的32位内核,内置了多达2个高级定时器、10个通用定时器、2个基本定时器、3个12位的ADC、2个12位的DAC,还包含标准和先进的通信接口包括:3个SPI接口、2个I2S接口、2个I2C接口、5个U(S)ART接口、1个USB2.0全速串行通信接口、1个CAN总线控制器、1个SDIO接口。■内核:32位的Core−最高216MHz工作频率,可达2.54DMips/MHz(CoreMark1.0)−单周期乘法和硬件除法■存储器−128K/256K/512K/1024K字节的闪存程序存储器−32K/64K/96K字节的SRAM−FSMC静态存储器控制器■时钟...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ,MCU 发帖人:xinlinggo 发帖时间:2022-10-13 16:13:00
  • DP32G030与STM32F030差异对比资料
  • 1、概述DP32G030是基于ARMM0内核的32Bit微控制器,与STM32F030在管脚功能对标的同时,在外设资源、可靠性、稳定性、功耗等方面有较大提升。2、相同点⚫管脚定义:相同的管脚功能定义⚫编译环境:编译仿真工具采用JLINK&STLINK,使用keil完成编DP32G030内核与系统32位ARMCortexM0处理器内核最高工作频率为72MHz24位的系统嘀嗒定时器集成嵌套向量中断控制器(NVIC),提供最多32个中断通过SWD接口烧录程序存储器内置64K字节FLASH存储器作为程序存储区内置16K字节RAM作为数据存储区时钟、复位及电源管理2.0V...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: MCU 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-04-27 14:45:00
  • 灵动微对于未来MCU发展趋势看法
  • 灵动微主要产品是具有自主知识产权的、基于嵌入式Flash的32位MCU产品,在这些产品基础上,为国内客户提供完整、灵活的MCU微控制器芯片解决方案和生态系统。而灵动如何敢于迎难而上,挑战市场垄断现状,并扛起本土MCU领军企业这面大旗,灵动的优势在于强大的技术实力,以及为客户从底层材料、架构,到成熟产品设计,应用方案开发整个流程的“保姆式”服务。市场研究机构的数据显示,2015年全球MCU市场规模达到168亿美元,预计2019年全球MCU市场出货量将突破300亿颗大关,市场规模达到200亿美元。“在这个庞大的市场中,中国市场消费了全球MCU出货量的70%左右,而本土企业仅能提供5%左右的产品,...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: MCU 发帖人:赵S528 发帖时间:2021-07-27 15:45:00
  • 为何大多数MCU单片机工作电压为5V?
  • 5V来自于TTL电平,5为True,0即为False,之后用了压降更低的PN节,衍生出3.3这个电平。12V和24V来自于汽车电瓶,早年乘用车又12V和24V两个系统,现在一般小型车12V,商用车24V,再究其由来应该是铅酸电池。所以3v和5v一般出现在信号电路或者单片机等vcc供电,而12v/24v一般出现在低压动力电,例如主板、显卡、轴流风机、监控器。硬件决定系统基础,如果锂电池早点应用的话估计还会有3.7/7.4这个系统。因为大多数芯片都是5V的TTL电平,要做到电平兼容,电平匹配,避免要电平转换操作,所以很多MCU单片机的工作电压都是5V。早期(196x)的晶体管电路(TTL)单管的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-15 16:06:00
  • 选择低功率MCU需考虑外设功耗与电源管理
  • MCU功耗在目前的电池供电应用中正变得越来越举足轻重。大多MCU微控制器芯片厂商都提供低功耗产品,但是选择一款最适合自己应用的产品并非易事,并不像查询对比数据表的数据那么简单。在选择低功率MCU时需要考虑外设功耗与电源管理。某些低功率MCU微控制器仅仅是设计时不具备低利率功能的旧架构的改进版本。而有些MCU在设计时即具备低功耗特性并在其外设中内置了低功耗功能。一种特性是在需要时单独启动或关闭外设的能力,更重要的是自动启动或关闭外设的能力。A/D转换器就是一个例子,其在完成一次转换后可以自动关闭。某些MCU正在引入直接存储器存取功能,其可以在无需CPU干预情况下自动处理数据。大多MCU具有集成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,MCU,MCU, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-17 16:13:00
  • 超低功耗MCU如何降低功耗
  • 低功耗是MCU的一项非常重要的指标,比如某些可穿戴的设备,其携带的电量有限,如果整个电路消耗的电量特别大就会经常出现电量不足的情况。平时我们在做产品的时候,基本的功能实现很简单,但只要涉及到关于低功耗的问题就比较棘手了,比如某些可以低到微安级的MCU微控制器,而自己设计的低功耗怎么测都是毫安级的,电流竟然能够高出标准几百到上千倍,遇到这种情况干万不要怕,只要认真你就赢了。接着仔细分析一下这其中的原因。(1)掐断外设命脉,关闭外设时钟。先说最直观的,也是工程师都比较注意的方面,就是关闭MCU微控制器的外设时钟,对于现在市面上出现的大多数的MCU微控制器,其外设模块都对应着一个时钟开关。只需要打...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU,MCU,,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-12 14:07:00
  • MCU单片机额温枪,血氧仪等方案上
  • CMS8S6990-运放比较器增强型CMS8S6990是增强型1T8051FlashMCU,最快支持48MHz外设运行,24MHz内核运行,工作电压2.1V-5.5V,GPIO最多可达22个,内置2路模拟比较器,2路运算放大器,1路可编程增益放大器,提供6通道带死区控制的互补型PWM输出,最多达22路12位ADC,2个UART,1个SPI,1个I2C。工业级标准设计,可工作在-40℃至-105℃,并提供TSSOP20,QFN20,SSOP24及QFN24封装。CMS8S6990系列MCU具有丰富的模拟外设,可简化产品外围电路,被广泛应用于电子烟、无线充、移动电源、电机控件、无线灯控、TWS耳...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:Lian 发帖时间:2020-07-17 10:58:00
  • STM32L0系列超低功耗MCU可替换产品
  • STM32L0系列是意法半导体MCU的入门级范围的32位超低功耗MCU,旨在实现出色的低功耗水平。结果是一款真正的超低功耗MCU,在125°C的温度下具有世界最低的功耗。为了提供最佳的电源效率,STM32L0提供了动态电压调节,超低功耗时钟振荡器和较短的唤醒时间。新的自治外设(包括USART,I²C和触摸感应控制器)减少手臂的负担®的Cortex®-M0+内核可减少CPU唤醒,并有助于减少处理时间和功耗。悬挂臂的独家组合®的Cortex®-M0+内核和STM32超低功耗的特性,使得STM32L0对电池供电应用的最佳配合或通过能量采集提供。为了降低总的应用BOM成本,STM32L0集成了低功耗...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: STM32L0,MCU,灵动微MCU,灵动微 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2020-03-05 15:04:00
  • 有没有5毛左右的单片机,量很大
  • 要实现一个NTC传感器的温度检测,数码管输出。并且根据这个温度的数值,在30℃以下或者45℃以上亮红色发光二极管,在30℃-45℃亮绿灯。在右侧显示温度数值,能实现这个功能的单片机有没有推荐!
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MCU 发帖人:robotyao 发帖时间:2019-01-11 10:59:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: