结果:找到"超时",相关内容192条
- UWB超宽带雷达技术优点
- UWB超宽带雷达技术是一种专为精准定位和安全通信而设计的技术,具有以下优点:1.定位精度高:UWB技术利用纳秒级非正弦波窄脉冲传输数据,能够实现厘米级的定位精度,远高于传统的无线定位技术,如Wi-Fi、蓝牙等。2.传输速率高:UWB技术具有非常高的数据传输速率,可以达到几百Mbps到几Gbps,这使得它非常适合高速数据传输和实时通信应用。3.抗干扰能力强:UWB信号具有极窄的脉冲宽度和极宽的频带,这使得它具有很强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中稳定工作。4.系统容量大:由于UWB信号具有极高的带宽,因此可以同时容纳多个用户或设备在同一空间内进行通信和定位,而不会相互干扰。5.功耗低:UW...
- 所属专栏: 技术交流 标签: UWB超宽带 发帖人:超宽带UWB雷达方案 发帖时间:2024-03-18 15:32:00
- 文件保存操作超时,检测网络连接并且重试
- 客户端立创EDA专业版,半线模式。在公司做的工程,拷贝回家后就保存不了。软件版本在家和在公司的版本一模一样。花点时间提个意见也是希望立创做的越来越好,希望看到的回复一下呗
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 文件保存操作超时,检测网络连接并且重试 发帖人:败犬鸭王 发帖时间:2023-03-14 22:01:00
- 1.9.29.eba1c1版本不能保存
- 1.9.29.eba1c1版本不能保存昨晚由队友电脑上发我在打开就无法保存了
- 所属专栏: PCB打样 标签: 网络超时 请重试 发帖人:李lili 发帖时间:2023-03-11 17:49:00
- 来吐槽的,完全不懂为什么焊插件要硬生生的拖到超时
- 希望嘉立创搞的更完美一点,虽然只弄了两次带插件的单,但这两次都超时,第一次在这焊插件的时候也是贴片完到焊接插件的时候停下来了,还是我看到已经超出预计发货时间了联系客服才开始有动静,有了上次的经验看到停了一天没动静赶紧联系客服催一下单,二天还是没动静又催了一下,三天没动静已经不想催了只希望按时发就行,结果到现在最后还是超时了还没发出。
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 超时 发帖人:一二三加四 发帖时间:2022-08-29 08:59:00
- 求助一键控制NE555做双延迟电路。
- 求助帮忙做一个利用NE555,一键控制两组延迟电路的原理图,可以用两个NE555也行,例如:按轻触开关,A路灯亮8秒,B路灯亮10秒这样。如有其他类似的控制方案也可以。
- 所属专栏: 技术交流 标签: NE555 延时 双延时电路 发帖人:寒冰君易天 发帖时间:2021-11-03 02:36:00
- 扬杰科技FRED超快恢复产品,较低正向压降和极低恢复时间,为优化整流器件而设计
- 一、产品介绍FRED产品是一种为优化整流器性能而设计的超快恢复产品,拥有较低的正向压降和极低的恢复时间,现有的产品分布在200V~600V,5A~20A,具有多种封装类型。二、产品特点工作结温-55℃~150℃反向电压高反向恢复时间短,VF-Qrr动态参数曲线优异软恢复特性强型号丰富具有多种封装类型,种类繁多,满足不同应用需求三、电性参数四、线路应用快恢复产品在PFC升压变换器线路中应用很多,PFC主要有两种工作模式:连续传导模式(CCM)和间断传导模式(DCM),不同模式的区分主要由流入升压电感电流频率决定的DCM:适合中低功率应用,此电路对产品VF比较敏感,推荐使用lowVF系列的产品,...
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 扬杰科技 超快恢复 极低恢复时间 发帖人:扬杰科技 发帖时间:2020-08-14 11:26:00
- 红外镜头控制驱动板超声波清洗机
- 控制驱动板功能:1、实现红外镜头的调焦,调焦速度可设定;2、可以实现自动聚焦功能。清洗问题:针对红外镜头用到的控制驱动板的清洁工作主要是清除它在生产时残留的焊锡、黑点、杂质等污染物。超声波清洗机的清洗原理:超声波具有很强的穿透力和较好的方向性,其集中的声能在水中能传播较远的距离。超声波清洗设备的工作原理就是将超声波全在液体中的声能通过换能器转换成机械振动,通过清洗槽中的超声波辐射到清洗剂,使液体中产生保持振动的微气泡,使污物无法附着在清洗件表面而剥离。超声波清洗的空化原理:超声波在液体中传播的音波压强达到一定的气压时,峰值就可以达到真空或负压,产生的力将液体分子拉裂成接近真空的空洞,空洞破裂...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 深圳超声波清洗机 超声波清洗机 超声波 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2020-02-24 14:14:00
- VGT-1107FTA棱镜模组超声波清洗机
- 棱镜模组大致分为:棱镜、镜片模组、蓝玻璃、CMOS区域的一个基本构成。清洗存在的问题:棱镜在初磨后需要浸强酸强碱,以达到清洗磨面的作用。现有的清洗装置存在着结构不合理,清洗时存在着操作麻烦的问题。超声波清洗机所必备的优势:高精度的清洗、快速、高效、节省劳动力等众多优势。超声波清洗设备采用超声波清洗的原理,可以达到物件全面洁净的清洗效果,特别是对深孔、盲孔、凹凸槽清洗是最理想的清洗设备,不影响任何物件的材质及精度的清洗设备。超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液,由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超声波清洗机 超声波 光学超声波清洗机 发帖人:深圳威固特超声波 发帖时间:2020-02-22 11:20:00
- 超低功耗实时时钟GM1381,兼容HT1381
- 杭州捷茂微Gatemode生产的超低功耗实时时钟GM1381。2V时低于500nA工作电流。兼容HT1381\GM1381立创售卖地址:https://item.szlcsc.com/309044.html
- 所属专栏: 代售推荐 标签: 超低功耗实时时钟GM1381,兼容HT1381 发帖人:模拟器件 发帖时间:2018-11-16 15:58:00
- 单片机延时方法总结
- 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。1、使用定时器/计数器实现精确延时单片机系统一般常选用11.0592MHz、12MHz或6MHz晶振。第一种更容易产生各种标准的波特率,后两种的一个机器周期分别为1μs和2μs,便于精确延时。本程序中假设使用频率为12MHz的晶振。最长的延时时间可达216=65536μs。若定时器工作在方式2,则可实现极短时间的精确延时;如使用其他定时方式,则要考虑重装定时初值的时间(重装定时器初值占用2个机器周期)。在实际应用中,定时常采用中断方式...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: 单片机 延时 定时器 发帖人:小小宅138 发帖时间:2018-10-31 08:14:00
返回