结果:找到"软件功能询问",相关内容1000条
- 立创EDA专业版在导出.step文件时,本地库的3D模型(.STEP)丢失
- 您好:我今天设计完电路板想导出3D文件进行渲染,但是发现几个自己导入3D模型(放在本地库中的.STEP)的电感总是丢失,不知道是什么情况?这些模型已经在3D管理器中绑定,可以正常预览,也可以导出OBJ的时候显示,只是导出的STEP文件中没有。预览:导出OBJ:导出STEP:
- 所属专栏: PCB设计 标签: 软件问题 发帖人:Eric00GUET 发帖时间:2023-08-21 15:56:00
- 桌面专业版V1.8.24.a7863e两个界面无法交互选择
- V1.8.24.a7863e同一个工程,一个软件界面打开原理图,一个软件界面打开PCB,当在一个软件界面中(原理图或PCB)选中元器件,在另一个软件界面中(PCB或原理图),对应的元器件没有选中;只能在同一个软件中打开PCB和原理图中才可用。之前1.7版本是可用的。下图展示的为两个显示器的截图。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 两个软件界面的交叉支持功能 发帖人:奔跑的犇犇牛 发帖时间:2022-09-13 09:30:00
- 为什么泪滴有的会覆盖在焊盘上,有的不在呢?
- 图片
- 所属专栏: 技术交流 标签: 问题询问 发帖人:alskdajf 发帖时间:2022-09-09 20:06:00
- 客户端现在暂停下载了么?
- 1.为什么我这里显示都无法下载?2.专业版无法多开工程,也无法通过多开专业版软件实现工程间的参考(开第二个专业版提示未登陆)。3.专业版开启画面是奇怪的虚化状态,在桌面复杂情况下比图片中还要嘈杂。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问询 发帖人:LeoYK 发帖时间:2022-02-15 17:49:00
- 询问立创EDA有没有在区域内排列器件的功能
- 询问立创EDA有没有在区域内排列器件的功能,这是AD里面应该算比较好的功能
- 所属专栏: PCB设计 标签: 询问立创EDA有没有在区域内排列器件的功能 发帖人:ZWH666 发帖时间:2021-12-01 22:45:00
- 请问立创EDA软件单机版的页面能否放大?
- 请问嫩不能用像在浏览器中一样,用ctrl+“+”,或这ctrl+滚轮上一样,放大单机版eda的页面,如果有这个功能,请问在哪里,或者快捷键是什么,谢谢。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 软件功能询问 发帖人:yanglin 发帖时间:2021-05-27 13:55:00
- 立创EDA专业版的PCB很模糊问题
- 在用专业版时PCB画面很模糊,比如线和字体问题,看起来像分辨率很低的感觉,同时专业版不知道后期支不支持标准版库的导入,因为有大量的标准版库没法在专业版上使用
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 问题询问 发帖人:Lishanwen 发帖时间:2021-03-14 09:05:00
- LOTO示波器软件功能||触发演示
- 本文主要介绍loto示波器触发的功能那我们大部分的型号的产品是硬件触发的,只有482系列它是软件触发的。硬件触发的好处是它通过硬件的芯片来保障。突发信号不是周期的,是突发的、偶然的信号,基本上有百分之百的捕获率而软件触发它是靠程序,在传到计算机的所有数据里去寻找符合条件的触发,它的捕获率达不到百分之百。只有在中速和低速的时间档位上,它的触发效果才是可以的。当采样了一个信号,比如一个周期信号,在屏幕上显示,你会看到波形很稳定地显示,不会乱晃,相当于默认开启了相位锁定的功能。它的原理就有点类似于自动触发,这个跟传统示波器上的那个自动触发类似,它的前提是信号必须是一个周期信号在菜单栏中高级选项里有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: LOTO示波器 触发演示 软件功能 发帖人:LOTO 发帖时间:2021-02-07 10:47:00
- 关于立创EDA板框的问题
- 立创EDA软件创建的板框不能对走线进行约束,需要怎么设置,高手帮忙解答下,谢谢!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 软件问题 发帖人:Aladdin 发帖时间:2020-08-01 08:49:00
返回