结果:找到"重置唯一ID",相关内容297条
  • 请教怎样通过唯一ID号查元件?
  • 布完线,总是说DRC错误,又看不出,只给出两个ggexxxxxx间距过小请教怎样通过唯一ID号查元件?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ID号 查询 发帖人:网络孤客 发帖时间:2023-10-22 20:57:00
  • 元件没有唯一ID,布局传递失败
  • 嘉立创EDA(专业版)版本:V2.0.15.e63e9f编译日期:2023-03-13Windows11家庭中文版22H2问题:shift+f,新建的元件,其属性里唯一ID值是空的。填写任意的唯一ID值后,布局传递提示“没有找到任何匹配的对象”。
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ID 发帖人:注册昵称 发帖时间:2023-03-23 15:06:00
  • 搞大了千万不要重置唯一ID
  • 贴片需要唯一ID,但是如果你在-设计--重置了唯一ID,会变得很惨@@@@@@更新到PCB后原来的几十个元件全部变为新增,无法恢复还原,这样要耗费多少时间精力重画图啊????
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ID 发帖人:梦醒时分 发帖时间:2023-01-08 22:17:00
  • 原理图放置多部件元件后更新到PCB为什么提示属性不同--唯一ID?
  • EDA专业版V1.8.39:原理图放置了GS8554运放芯片,该运放同一封装下一共4个独立运放。在点击原理图更新到PCB时提示多部件元件应具有相同属性值,原理图上的4个部分唯一UUID不同。仔细看属性,唯一ID确实不同,然后手动复制成相同的,DRC检查才通过了。这种情况是不是BUG啊?
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: ID 多部件元件 原理图转PCB 发帖人:ydgd118 发帖时间:2022-11-08 18:22:00
  • 重置唯一ID不起作用,要如何重置?
  • 一个项目下面比如B电路图克隆了A,那这两个电路图是一样的,就无法进行PCB布置.点了菜单中的重置ID不起作用?想要达到克隆b的ID号和A的不一样.如何实现?
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ID 发帖人:梦醒时分 发帖时间:2022-06-03 19:02:00
  • 顶层和底层布双重线
  • 由于板子通过的电流比较大,我想顶层和底层布双重线,例如,两个元件之间有根导线,我想顶层走线,底层也走线,现在是只能走一边的线
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 双线 发帖人:running 发帖时间:2022-03-18 21:31:00
  • 【教程】解决版本更新后导入更新全部器件偏移重排的方法
  • 立创EDA为了彻底解决导入更新后会有时器件位置发生移动的问题,完善了导入更新的逻辑。在6.3.32之前的版本没有考虑到一些特殊的情况,导致出现了导入更新后全部删旧放新了。6.3.32已经解决。请按照下面的教程处理这个偏移的问题。在6.3.27之前是怎么处理导入更新的?原来是利用位号(编号)进行关联,假如有位号修改了,那就会偏移,为了解决这个问题,我们6.3.27开始采用是器件的内部ID,内部ID第一次创建后就不会改变,稳定性非常好。将完全地,彻底地解决导入更新偏移问题。-从v6.3.27开始,更新PCB将通过器件ID进行相互对应。在首次打开旧文档后,编辑器会根据器件的编号重新分配器件ID(不...
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 导入更新 更新PCB 偏移 排 位错乱 发帖人:立创EDA罗工 发帖时间:2020-04-03 11:02:00
  • 不同元素重叠,我怎么快速选择其中一个?
  • 2,还有一种情况是,我外边有一个边框,是组合边框,然后边框同一个位置有两个覆铜还有一个开槽。每次都很难选择我想要的其中一个,现在的办法是,把选中的不是我想修改的元素拖出去一个位置,然后修改完要修改的,再把其他的拖回来,很麻烦。是不是能像AD那样,点这个位置,位置上边有N个元素就询问我要选择的是什么,EDA有个选项不??
  • 所属专栏: 原理图设计 标签: 叠 EDA 立创 发帖人:dcr0530 发帖时间:2020-03-25 09:40:00
  • 全部重排
  • 现在改了原理图,想更新PCB,结果它把原来所有的元件都移除了,再重新添加,那我重新排版不得累死,原理图和PCB都回滚历史记录也没用,怎么办啊,急!!!
  • 所属专栏: Layout布线 标签: 全部 发帖人:XI5D 发帖时间:2019-07-10 16:34:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: