结果:找到"阵列波导光栅",相关内容1000条
  • 什么是测量光栅以及如何使用
  • 什么是测量光幕?测量光幕就是用来检测测量的一种红外线传感器,也是一种特殊的光电传感器,测量光幕可以提供多种非接触测量解决方案,使用寿命长,对被检测物体无损害,用来测量物体的外形尺寸、外部轮廓、裂缝检测、焊缝检测、孔洞检测、卷材纠偏等。测量光幕由单套或者多套传感器的光线阵列,形成一个“光幕”,以对射扫描的方式,传输出信号,配合控制器及其软件,实现检测定位和测量物体外形尺寸的功能。测量光幕被广泛应用于各行业的非接触式测量及检测、自动控制、智能仓储、物流、工业机床安全领域,检测光幕系列产品包括训考厂、停车场、车辆超限检查(长宽高)、闸机、通道客流量检测、客车上下客人数检测等等;测量光幕系列产品在工...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 安全 测量 幕 传感器 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-17 11:53:00
  • 安全光栅的使用方法
  • 众所周知,安全光栅作为工业生产行业中的专业防护设备,被广泛应用于冲压设备,自动化机械,自动化焊接线,剪切设备等行业。其主要功能是有效预防安全事故并保护企业生产和员工人身安全。因此,在选择安全光栅产品时,必须首先考虑安全光栅的性能和质量。在可靠的质量和出色的性能的基础上,选择低成本的制造商和品牌。要购买便宜和高质量的安全光栅产品,注意以下事项不可忽略。1.必须注意安全光栅的来源。在出于任何目的购买产品时,我们公司将注意质量是否合格,并且不应放宽诸如专业安全保护装置之类的安全格栅的质量标准。与不合格的光栅产品相比,来自常规或“知名”安全光栅的产品性能更加可靠。尝试对购买的安全光栅进行详细的调查和...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: 幕 传感器 测量 安全 发帖人:三井安全光栅 发帖时间:2023-05-15 10:45:00
  • 立创EDA专业版无法使用阵列对象功能
  • 请问为什么我的专业版eda无法使用阵列对象功能,无论是什么对象都不行,包括元件、过孔等。尝试重启软件、重启电脑都不行。
  • 所属专栏: 使用教程 标签: 专业版 对象 无法使用 发帖人:GALENPSC 发帖时间:2023-03-25 23:05:00
  • PCB编辑中,可以复制整块线路,进行阵列吗?
  • 例如有多个重复的模块,我layout好其中一块后,将其中的线路,以某一个端子或者主芯片为基准去复制,然后粘贴到其它端子或者主芯片上,再将其它阻容摆放的时候就更加简单了,这是AD里面的基本操作。不知道LCEDA有没有这个功能,我直接测试,没有成功,原来的线路,不会按照新吸附的焊盘自动更改网络。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: ,复制线路 发帖人:zeroXone 发帖时间:2021-10-22 12:06:00
  • 封装制作
  • 专业版制作封装时焊盘不能通过输入长宽制作放置焊盘没有阵列放置必须手动一个一个放置
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 命令控制 发帖人:LekangFan 发帖时间:2021-04-26 09:35:00
  • 默认的PCB和原理图栅格尺寸什么时候可以保存自定义?
  • 每次新建新的原理图或者PCB,栅格都是跳回到默认的尺寸,每次都要自己重新修改,有时稍不留神还忘记改过来了。变得现在要做几个模板,每次用的时候就复制一份,非常不方便。发现敷铜的尺寸也是不能保存自定义的,每增加一个新的敷铜,间距尺寸都是默认的,没有像导线或者过孔那样保存到就近一次的参数。希望可以添加这个更改默认尺寸的选项。
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 发帖人:rm543 发帖时间:2020-11-23 09:05:00
  • 栅格设置
  • 单位设为mil的时候,栅格设置没问题。但单位为mm或inch的时候,最小栅格居然是10mm或10inch,这合理吗?
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 格 设置 发帖人:威廉老王子 发帖时间:2020-08-06 18:09:00
  • 阵列波导光栅(AWG)的工作原理
  • AWG是ArrayedWaveguideGrating阵列波导光栅,是密集波分复用系统(DWDM)中的首选技术。AWG是一种平面波导器件,是利用PLC技术在芯片衬底上制作的阵列波导光栅。与FBG和TTF相比,AWG具有集成度高、通道数目多、插入损耗小、易于批量自动化生产等优点。AWG的工作原理,可以从凹面光栅来分析。凹面光栅结构如图1所示,光栅的槽面分布在一个半径为R=2r的大圆上,在光栅前面存在一个小圆,其半径r是大圆的一半,这个小圆称为罗兰圆。凹面光栅兼有传统光栅和透镜两种功能,从罗兰圆上任意一点P1发出的光束,经凹面光栅衍射之后,必定聚焦在罗兰圆上另一点P2。衍射角θ与入射角α之间满足...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:hycsystem 发帖时间:2019-12-27 13:35:00
  • 有人需要安全光栅外包的吗,我给你供货
  • 只能保证提供优质的货源,市场价格中上,做自己品牌的可以优先考虑,有想法的可以留言或私信给我。什么安全光栅类型的都会有的,只有你想不到,没有我做不出来的。
  • 所属专栏: 项目外包 标签: 安全 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:57:00
  • 什么是安全光栅?为什么要加装安全光栅呢?
  • 什么是安全光栅?安全光栅也就是光电安全保护装置、安全光幕(也称安全保护器、冲床保护器、红外线安全保护装置等),一般来说安全光栅成对存在,分为发射端和接收端。安全光栅是避免人员接近移动机械的一种光电设备,可以避免人员伤亡,这类的移动机械有冲床、卷绕机、码垛机、电梯等。安全光栅可以用来代替传统的机械屏障或是其他方式的机械防护,也可以增加设备的可维修性。配合安全光栅,也可以增加机械设备(像一些半自动设备)的操作性及效率。为什么要加装安全光栅呢?随着现代化工业的发展,自动化程度不断提供,人机协同工作的范围也在不断扩大,随之潜在的危险系数也越来越大,一些危险设备就容易造成操作工人的人身伤害。潜在危险设...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 安全 发帖人:安全光栅光幕小陈 发帖时间:2019-01-19 10:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: