结果:找到"阵列,复制线路",相关内容1000条
- 立创EDA专业版无法使用阵列对象功能
- 请问为什么我的专业版eda无法使用阵列对象功能,无论是什么对象都不行,包括元件、过孔等。尝试重启软件、重启电脑都不行。
- 所属专栏: 使用教程 标签: 专业版 阵列对象 无法使用 发帖人:GALENPSC 发帖时间:2023-03-25 23:05:00
- 双面PCB把顶层的布线复制到底层该如何操作?
- 画了一个简单的PCB,顶层布线成功。我想在底层也布上同样的线,怎么操作才能把顶层布线复制到底层啊?
- 所属专栏: PCB设计 标签: 布线 复制 发帖人:从头学起的外行 发帖时间:2022-10-25 09:25:00
- 为什么两个文件PCB文件之间不能相互复制
- 第一张图是PCB文件在新建一个PCB之后复制过去直接就是第二张图这样的,标准版就没有这样的问题,专业版就有这样的问题,
- 所属专栏: PCB设计 标签: 封装复制 发帖人:拍不死的小强 发帖时间:2022-01-26 12:27:00
- 建议改进立创EDA
- 复制元件时,根据被复制的元件编号向下延伸,不需要管前面还有哪些元件没被使用,因为前面的编号可能是被预留的。如图上所示,我需要复制电阻R61,前面R41-R59为预留的编号,不希望被占用,我复制后希望编号为R62,再复制自动排列为R63,AD是这样设计的,用起来很方便,建议改进。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 元件复制时编号自动排列问题 发帖人:德力控自动化科技 发帖时间:2021-11-30 09:39:00
- PCB编辑中,可以复制整块线路,进行阵列吗?
- 例如有多个重复的模块,我layout好其中一块后,将其中的线路,以某一个端子或者主芯片为基准去复制,然后粘贴到其它端子或者主芯片上,再将其它阻容摆放的时候就更加简单了,这是AD里面的基本操作。不知道LCEDA有没有这个功能,我直接测试,没有成功,原来的线路,不会按照新吸附的焊盘自动更改网络。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 阵列,复制线路 发帖人:zeroXone 发帖时间:2021-10-22 12:06:00
- 封装制作
- 专业版制作封装时焊盘不能通过输入长宽制作放置焊盘没有阵列放置必须手动一个一个放置
- 所属专栏: PCB设计 标签: 阵列 命令控制 发帖人:LekangFan 发帖时间:2021-04-26 09:35:00
- 假如要做几十路一样的放大回路怎样处理最便捷?
- 大家好:我需要设计一个几十路的放大器驱动一个压促动器阵列,我设计好了一路放大器之后,想着直接拷贝到其他回路,可是拷过去虽然器件号自动+1了,但是网络都还是第一路的网络,所以我要从每一根线修改对应的网络,这一步非常繁琐,也容易出错。关键是就算这么处理了之后,我要是万一在原理图有任何修改,我都同步不过来了,他会把我改好了网表,改好了料号的器件都删掉,然后重新在右下角生成一堆新的器件。。。其实我整版的布局都已经布好了,电源也都拉好了,就是要一路路的去做重复劳动有点让人郁闷。我记得傲腾里面是可以设计为一个一个单元的,我布线只要给一个单元布好,然后复制就好了。
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB,多回路,复制 发帖人:jove 发帖时间:2020-04-18 15:30:00
- 阵列波导光栅(AWG)的工作原理
- AWG是ArrayedWaveguideGrating阵列波导光栅,是密集波分复用系统(DWDM)中的首选技术。AWG是一种平面波导器件,是利用PLC技术在芯片衬底上制作的阵列波导光栅。与FBG和TTF相比,AWG具有集成度高、通道数目多、插入损耗小、易于批量自动化生产等优点。AWG的工作原理,可以从凹面光栅来分析。凹面光栅结构如图1所示,光栅的槽面分布在一个半径为R=2r的大圆上,在光栅前面存在一个小圆,其半径r是大圆的一半,这个小圆称为罗兰圆。凹面光栅兼有传统光栅和透镜两种功能,从罗兰圆上任意一点P1发出的光束,经凹面光栅衍射之后,必定聚焦在罗兰圆上另一点P2。衍射角θ与入射角α之间满足...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 阵列波导光栅 发帖人:hycsystem 发帖时间:2019-12-27 13:35:00
- 关于嘉立创下单助手不能复制
- 现在用嘉立创下单助手遇到一个问题,就是在下单助手选择某个链接或者文字型号后点击右键只有刷新没有复制和粘贴,这个感觉很不方便,希望能在选择好后能复制粘贴.
- 所属专栏: 建议与反馈 标签: 复制 发帖人:vallmo218 发帖时间:2019-06-22 11:08:00
- 原理图复制错误
- 从别人的图上复制过来一个原理图,接线出了很多错误,见下图,明明接地线是接好的,网络里面刷新显示没有接好.删了重新接还是一样的问题.遇到好多次这样的问题了.怎么回事呢?原来认为是没有对齐到网格的问题,但是对齐了以后还是一样.
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 复制 发帖人:DavidChao 发帖时间:2017-09-07 19:38:00
返回