结果:找到"静电二极管,二极管,MDD",相关内容1000条
- 静电二极管如何识别判断?
- 静电二极管是一种用于保护电子设备免受瞬态电压冲击的关键组件。它们通过在电路中短路高电压尖峰来工作,保护敏感元件免受损害。1.外观识别首先,识别静电二极管可以从其外观开始:标记和编码:静电二极管通常会有特定的型号和标记,例如“SMAJ5.0A”表示是一种5V的TVS二极管。通过型号可以直接获取其主要电气特性。封装类型:静电二极管的封装多种多样,常见的有DO-15,DO-214AC(SMA),DO-214AB(SMB)等。封装信息通常会印在二极管的表面。颜色和形状:尽管这些参数不如标记和封装类型直观,但在特定品牌或系列中,特定的颜色和形状可能会提供一些线索。2.技术参数了解了解静电二极管的技术参...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 静电二极管,ESD,二极管,静电管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-06 15:25:00
- TVS二极管如何识别判断?
- TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
- 静电二极管有什么特点?
- 静电二极管是一种用于保护敏感电路免受瞬态电压和静电放电(ESD)影响的半导体器件。其工作原理是在电压达到预定值时迅速导通,吸收过高的电压,以保护后续电路。静电二极管在现代电子设备中扮演着至关重要的角色,尤其是在提高产品的抗干扰能力和延长使用寿命方面。静电二极管的基本特点快速响应:静电二极管能够在极短的时间内(通常为皮秒级)从高阻态切换到低阻态,有效地抑制瞬态电压。大电流承载能力:在短时间内,静电二极管能够承受高达数千安培的电流,保护电路不受损害。低电容:为了不影响数据线或信号线的信号完整性,静电二极管通常设计有低电容特性。双向保护:有些静电二极管设计为双向器件,能够同时对正向和反向瞬态电压提...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 静电二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-21 09:41:00
- TVS二极管的优点有哪些?
- TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
- TVS二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
- TVS二极管和ESD静电二极管都是常见的保护元件,用于防止电路受到瞬态过电压和静电放电的损害。尽管它们在保护电路方面有相似之处,但两者在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的区别。1.工作原理TVS二极管瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。ESD静电二极管ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的...
- 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS二极管,静电二极管,二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-25 09:46:00
- 选择ESD器件应该遵循的五点要求你是什么?
- ESD静电二极管在电路应用中应该要注意以下五个要求:(1)选择ESD静电保护器件注意:•箝制电压不要超过受保护器件的最大承受电压•电路电压不超过保护器件工作电压•低电容值、漏电流尽可能的减少干扰及损耗(2)静电保护器件尽量安装在最接近静电输入的地方,远离被保护器件(3)静电保护器件一定接的大地线,不是数字地线(4)回地的线路尽量的短,静电保护器件与被保护线路之间的距离尽量的短(5)尽量避免被保护与未被保护线路并排走线ESD静电二极管规格书下载:ESD8D36VDFN1006210826_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: ESD静电二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-08 10:41:00
- 如何区分稳压二极管的正负极?
- MDD稳压二极管在电路应用时,如何正确安装稳压二极管?怎么判断稳压二极管的正负极?从外形上看,金属封装稳压二极管管体的正极一端为平面形,负极一端为半圆面形。塑封稳压二极管管体上印有彩色标记的一端为负极,另一端为正极。对标志不清楚的稳压二极管,也可以用万用表判别其极性,测量的方法与普通二极管相同,即用万用表R×1k档,将两表笔分别接稳压二极管的两个电极,测出一个结果后,再对调两表笔进行测量。在两次测量结果中,阻值较小那一次,黑表笔接的是稳压二极管的正极,红表笔接的是稳压二极管的负极。这里指的是指针式万用表。稳压二极管规格书下载:MBRB2040TTHRUMBRB20200TTO-2632206...
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-06 09:48:00
- MDD稳压二极管有什么作用?
- MDD稳压二极管在电子电路中很常见,那么稳压二极管在电路中起到什么作用呢?1.稳压二极管被作为稳压器或电压基准元件使用2.稳压二极管可以串联起来以便在较高的电压上使用,通过串联就可获得更高的稳定电压。3.稳压二极管可以保护电路中的电子元器件,防止其被高电流击穿。稳压二极管规格书下载:78L10SOT-89200610_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-20 10:19:00
- MDD稳压管串联使用有几种情况出现呢?
- MDD稳压二极管在电路中的作用有哪些?MDD稳压管串联使用有几种情况出现呢?一、温度补偿。大于6V的稳压二极管是正温度系数,小于6V的稳压二极管是负温度系数,比如你需要一个12v的稳压管可以用一个普通二极管加一个11v稳压管或8+4v的组合,使温度特性相互补偿,让稳压管受温度影响最小。二、双向稳压或交流稳压二极管。此时的两个稳压二极管采用了题主讲的,负负相接的串联方式。这种连接方式具有双向稳压功能,其稳压值等于稳压管加上一个二极管的正向导通电压。稳压管二极管规格书下载:78L10SOT-89200610_看图王.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 稳压二极管,二极管,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-04-04 11:47:00
- 静电二极管ESD选型事项
- ESD一般用于各类通信端口静电防护,在一些高速数据线路,比如USB3.0、HDMI、IEEE1394等接口,ESD静电保护二极管的结电容应尽量选择小的,以避免影响通信质量;ESD有单向(A)和双向(C)之分,根据工作的信号进行选择,单极性的信号可以选择单向的ESD或双向的ESD,双极性的信号要选择双向的ESD;具体选择什么型号的ESD静电二极管做静电防护,还需要在专业的电子工程师指导下选择。静电二极管规格书下载:MMBZxxxAL-Series-SOT-23.pdf
- 所属专栏: 器件替换 标签: 静电二极管 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-20 14:12:00
返回