结果:找到"非易失性MRAM,MRAM,MR4A16BMA35",相关内容470条
  • EverspinMRAM非易失性存储器的五大优势
  • MRAM是一种使用电子自旋来存储信息的存储技术。MRAM具有成为通用存储器的潜力-能够将存储存储器的密度与SRAM的速度结合在一起,同时始终保持非易失性和高能效。MRAM可以抵抗高辐射,可以在极端温度条件下运行,并且可以防篡改。这使得MRAM适用于汽车,工业,军事和太空应用,这些对于MRAM开发人员来说是重要的部分。那么MRAM的优势究竟有哪些呢?下面我们分几点一起来看看:首先,MRAM是非易失性存储器,也就是断电后MRAM依旧可以保存数据。这一点和之前介绍的NRAM类似。其次,MRAM不存在读取磨损的问题。由于MRAM的原理只涉及磁场改变方向等,不像闪存颗粒那样需要一定数量的电子才能工作,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,存储器,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-02-05 17:09:00
  • 基于嵌入式STT-MRAM的架构方案
  • 本文由everspin代理宇芯电子介绍关于新型的芯片架构,将嵌入式磁存储芯片STT-MRAM应用于芯片架构设计中,与传统芯片架构相比较,能够降低芯片漏电流,减少芯片静态功耗,延长手持设备的在线工作时长,降低整体使用成本。本方案的技术特征在于:(1)用兼容SRAM的嵌入式STT-MRAMIP取代传统的SRAM单元。SRAM-like的总线接口信号包括片选CS、写使能WE、读使能RE、输出使能信号OE、复位RST、时钟CLK、地址线A、数据输入线DIN和数据输出线DOUT。除了一些串行配置接口之外,基本与SRAMIP的接口保持一致,非常便于SOC的系统集成。如图1为应用嵌入式STT-MRAM之后...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STT-MRAM,MRAM,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-18 14:21:00
  • 非易失性MRAM存储器应用于各级高速缓存
  • 磁阻式随机存储器MRAM是一种新型存储器,其优点有读取速度快和集成度高及非挥发性等。目前许多研究主要是致力于将MRAM运用于计算机存储系统中。同时非易失性MRAM存储器也应用于各级高速缓存。MRAM替代SRAM做L2高速缓存首先比较具有同样面积的MRAM和SRAM。直接用相同面积的MRAM替换SRAM作L2高速缓存能降低错误率。但是写入延时较长。当写入操作强度高时,错误率降低的优势会被长延时所抵消导致性能下降。虽然这种直接替代能大大降低漏功耗,但当写入密集时,动态功耗显著增加,使减少能耗的效果变差。若直接用相同面积的MRAM替代sram,在写入操作较密集时,其写入长延时和高能耗等缺点会抵消其...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM存储器,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-11-05 17:29:00
  • 非易失性MRAM及其单元结构
  • MRAM的优异性能使它能较快取代目前广泛采用的DRAM内存及EEPROM闪存,作为新一代计算机的内存。MRAM目前是新一代计算机内存的最佳候选者,但不是唯一的,与它同期并存的还有FRAM(铁电随机存取存储器)和OUM(Ovshinsky电统一随机存取存储器),三者科技内涵各有所长,市场预测尚难预料。本篇文章EverspinMRAM代理商宇芯电子要介绍的是关于非易失性MRAM的单元结构。MRAM器件的结构一个二维MRAM存储阵列如图1所示,可见MRAM器件是由相互正交的字线和位线组成删格,每个MRAM单元位于字线和位线的交叉点(即格点)处。通过每条字线和每条位线的编码可对器件中某个特定的MRA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-20 14:43:00
  • 非易失性MRAM关键特性-MR2A16A
  • 经过超过八年的MRAM研发,EverspinMR2A16A是第一款4MbitMRAM商业设备。该器件采用256Kx16位配置(图1),并具有异步设计,带有标准的芯片,写入和输出使能引脚。Everspin代理宇芯电子为用户提供专业的产品技术支持及服务。这种设计具有系统灵活性并防止了总线争用。单独的字节使能引脚还提供了灵活的数据总线控制,其中数据可以以8位或16位的形式写入和读取。它使用0.18微米工艺技术以及专有的MRAM工艺技术制造而成,以创建位单元。两种技术形成了五层互连。该器件采用3.3V电源供电,对称高速读取/写入访问时间为35ns。它还提供了完全静态的操作。采用44引脚TSOPII型...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MR2A16A,MRAM,MRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-15 14:28:00
  • EverspinMRAM优化系统能耗
  • Everspin在磁存储器设计制造和交付给相关应用方面的知识和经验在半导体行业中是独一无二的。Everspin拥有600多项有效专利和申请的知识产权,在平面内和垂直磁隧道结(MTJ)STT-MRAM位单元的开发方面均处于市场领先地位。本篇文章介绍EverspinMRAM优化系统能耗。与EEPROM或闪存相比,诸如MRAM之类的技术可以显着降低系统总能耗。对于许多无线和便携式应用程序,尤其是在不断增长的物联网中,能源预算(一段时间内消耗的总功率)是至关重要的组成部分。在计算设计的功耗预算时,工程师通常会查看设备的额定功耗。但是,其他因素也可能起作用。例如,对于非易失性存储器,写电流远高于读或待...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: Everspin MRAM,MRAM,存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-17 13:57:00
  • 非易失性MRAM读写操作
  • 高密度MRAM具有非常低的功率,高的读取速度,非常高的数据保留能力和耐久性,适用于广泛的应用。单元面积仅为0.0456平方微米,读取速度为10ns,在低功耗待机模式(LPSB)下,,相当于每比特的漏电流仅为1.7E-12A。对于32Mb数据,它具有100K个循环的耐久性,而对于1Mb的数据可以>1M个循环。它在260°C的IR回流下具有90秒的数据保留能力,在150°C的条件下可保存数据10年以上。MRAM读取操作为了从LPSM快速,低能耗唤醒以实现高速读取访问,它采用了细粒度的电源门控电路(每128行一个),分两步进行唤醒(如图1所示)。电源开关由两个开关组成,一个开关用于芯片电源V...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM,存储器,MRAM读取 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-02 16:42:00
  • 自动化控制器专用非易失性MRAMMR4A16BMA35
  • Everspin了解工业市场客户的独特需求,自动化控制器在长期恶劣的工业环境中,诸如长期数据保留和极端温度支持之类的功能非常重要。通过避免使用其他非易失性存储技术所需的纠错码和损耗均衡方案,该技术的固有耐久性简化并加快了产品开发。Everspin的16兆位MR4A16BMA35MRAM专为要求极高数据可靠性和速度的应用而设计,它具有市场上最快的非易失性存储器,对称的读写性能和无限的耐用性,从而使系统设计人员受益。这些存储器功能可确保自动化设计人员每次断电时都可以确定性和安全地保留过程数据。除了性能之外,该技术还允许无电池的生态设计。EverspinMRAMMR4A16BMA3技术具高可靠性、...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,MRAM,MR4A16BMA35 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-29 14:02:00
  • STT-MRAM存储器技术结构图
  • 目前有数家芯片制造商,正致力于开发创新出名为STT-MRAM的新一代存储器技术,然而这项技术仍存在其制造和测试等面向存在着诸多挑战.STT-MRAM(又称自旋转移转矩MRAM技术)具有在单一元件中,结合数种常规存储器的特性而获得市场的高度重视.在多年来的发展中发现,STT-MRAM具备了SRAM的速度与快闪存储器的稳定性与耐久性.STT-MRAM是透过电子自旋的磁性特性,在芯片中提供非挥发性储存的功能.STT-MRAM深受市场关注尽管,STT-MRAM这项技术看起来虽然有其优势,却也高度复杂,这就是为什么它的发展历程远比预期的时间还更长.包括三星、台积电、英特尔、GlobalFoundrie...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: STT-MRAM,MRAM,Everspin,存储技术 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-10 16:33:00
  • MRAM在哪方面适合物联网
  • “事物”是指可以通过传感器读取或通过电子方式确定和控制其状态的任何事物。通过互联网,物联网将能够彼此通信并做出决策,而无需人工干预。物联网的概念意味着将对象或机器连接到互联网,以便可以收集,共享和完善数据以支持更高的人类生活质量。可以从云中存储和访问应用程序和数据。人,应用程序或其他机器做出的决策可以作为控制事物的命令发布。MRAM在哪里适合物联网?作为快速写入的非易失性存储器,MRAM可能具有许多支持物联网的应用程序。许多物联网应用程序将以间歇访问或批处理模式运行对于必须连续更新快速写入的工作存储器数据,但必须在批读取访问之间或断电时保留的情况下,MRAM是理想的选择。物联网应用,其中待机...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,EVERSPIN,MRAM 发帖人:英尚微电子 发帖时间:2019-12-06 16:28:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: