结果:找到"非易失性存储器,NV-SRAM,SRAM",相关内容1000条
  • 如何选择非易失性SRAM
  • 随着半导体技术的飞速发展,各种存储器相继推出,性能不断提高。目前存储器主要有以下几种类型:静态RAM(SRAM),动态RAM(DRAM)EPROM,EEPROM,FLASHMEMORY。这里讨论一种由普通SRAM、后备电池以及相应控制电路集成的新型存储器:非易失性SRAM(NVSRAM)。为解决SRAM的数据保存问题,国外著名半导体公司率先推出了可以完全替代SRAM的NV-SRAM系列产品,国内也有同类产品相继问世。面对众多的NVSRAM产品,广大用户如何选择质优价廉的产品呢?建议用户根据以下几个性能指标和价格进行选择:一、保护数据的可靠性:指系统上、掉电期间NVSRAM是否被误写,这是NV...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2021-01-11 16:47:00
  • 非易失性存储器NV-SRAM的关键属性
  • NV-SRAM具有以下优点,可以满足理想SRAM器件的要求,该器件适用于游戏应用中的非易失性缓存实施。快速访问:系统性能与所使用的高速缓存的访问速度直接相关。如果管理不当,则连接到快速控制器的慢速缓存会大大降低系统性能。因此高速缓存管理成为这种系统设计的重要方面。NV-SRAM是业界最快的非易失性RAM,对于所有读取和写入操作,提供高达20ns的访问速度。使用NV-SRAM代替慢速SRAM可以最大程度地减少缓存管理工作。可靠性:NV-SRAM中使用的SONOS技术提供了无与伦比的可靠性。在目前的非易失性RAM技术中,工业温度范围在85ºC下可保存20年的数据是最高的之一。这使NV-SRAM成...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,NV-SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-12-18 15:07:00
  • 非易失性NV-SRAM的应用
  • NV-SRAM模块不仅可以快速且可靠的存储数据,而且在封装技术方面也很有竞争力。这些器件适用于需要安全数据存储以及几乎不需要现场维护的场合。因此将比较它需要多长时间来擦除64Kb数据及写入新数据。最后必须知道制造商提到功耗时并不是使用一致的标准。某些设备可能指定在Vcc=1.8V下工作,但其资料表提供的却是Vcc=2.5V。此处所用的数值是资料表中规定的最差情况数值。串行数据闪存擦除页/扇区时,需要耗用大量的能量,因为这些操作耗时较长。EEPROM与闪存使用轮询(polling)技术而不是等待一段最差情况所需的时间来完成操作,从而减少了两者的能量要求。资料表没有清楚显示当写入/擦除完成时,写...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NV-SRAM,NV-SRAM,SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-26 16:19:00
  • 几种非易失性存储器的比较
  • SRAM为数据访问和存储提供了一个快速且可靠的手段。由系统电源或其他备用电源(如电池)供电时,他们就具有非易失性。表1给出了几种给定的非易失性存储器存储技术的优缺点。表1非易失性存储器比较NVSRAM中的电池对于数据保存来说至关重要。电池的不良接触会极大地影响电池寿命。其他因素,如震动、湿度以及内置的电池切换电路都会缩短电池的使用寿命,同时也会影响系统的整体可靠性。这些问题带来的最直接的后果是∶终端客户更换电池的时间间隔更短了,例如每年就需要更换一次,而不是5~10年一次。NV-SRAM模块不仅可以快速且可靠的存储数据,而且在封装技术方面也很有竞争力。这些器件适用于需要安全数据存储以及几乎不...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,SRAM,NV-SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-23 14:40:00
  • FRAM低功耗设计使写非易失性数据操作消耗更少的功耗
  • FRAM器件消耗的工作电流大约是EEPROM的1/3,而FRAM的待机/睡眠电流规格与EEPROM的待机/睡眠电流规格差不多。有功电流中的差异对功耗产生巨大影响,特别是当应用程(如:智能电子式电表)频繁的记录数据而使写密集时。除了EEPROM中有功电流不足,EEPROM还产生额外页编写延迟,这样导致器件在较长时间内保持活跃模式。它会使功耗增加。使用以下的公式1和公式2计算出写入FRAM和EEPROM中所需的能量值。FRAM和EEPROM中的能耗在表1中进行比较,并显示在图1中。此比较演示了相对的能耗;使用EEPROM在长时间内保持活跃状态,因为它消耗的有功电流比FRAM的大两倍。注意:在写/...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FRAM,EEPROM,SRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-10-09 14:39:00
  • 使用NVRAM的简单解决方案
  • 许多供应商提供专为NVRAM使用的现成文件系统软件。除非要求某些专门功能,否则开发人员自行设计在经济上会所产生的问题。数据结构的存储主要是针对特定应用程序的,因此将进一步解决。本文芯片存储器供应商宇芯电子介绍关于使用NVRAM的简单解决方案。非易失性使用普通的易失RAM很简单。上电时必须将其初始化为一个已知值,然后可以根据需要对其进行写入和读取。借助NV-SRAM,面临两个新挑战:•开机时,软件需要识别NVRAM是否已初始化,如果尚未初始化,请执行该初始化。•数据的完整性,尤其是断电一段时间后,需要进行验证。NVRAM初始化首次启动NVRAM时,就像普通RAM一样,它包含不确定的数据,需要初...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NVRAM,,NV-SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-14 16:08:00
  • 非易失性存储器平衡方法
  • 非易失性存储器在高级节点上变得越来越复杂,在高级节点上的价格和速度,功率和利用率正在成为一些非常特定于应用程序的折衷,以决定该存储器的放置位置。NVM可以嵌入到芯片中,也可以使用各种类型的互连技术将其移出芯片。但是这个决定比它最初看起来要复杂得多。它取决于过程节点和电压,NVM的类型以及其中存储的内容以及整个芯片或系统的预算。性能最高的处理器使用的工艺几何尺寸最小,这反过来将对NVM提出最高要求。NVM面临的一些挑战是在较小的几何尺寸上扩展容量的相对困难,以及需要实施更高的电压来对单元进行编程。在更精细的工艺几何尺寸下,可能需要更多的裸片面积来支持额外的处理核心所需的容量,并且可能需要额外的...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,SRAM,NVM,MCU 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-11 15:49:00
  • 非易失性NV-SRAM简介
  • 尽管闪存和其他非易失性存储技术已广泛用于实现嵌入式文件系统,但对于某些嵌入式应用程序来说可能太复杂了。在许多情况下的内存可以最有效地用作已预先初始化的数据结构。这种方法需要对数据完整性进行某种管理。本文存储芯片供应商宇芯电子先带大家认识一下非易失性NV-SRAM。NV-SRAM简介在现代计算机系统中,存在大量内存。其中大多数是名称不合时宜的随机存取存储器(RAM)。这个名称意义不大,因为当今所有内存都是随机访问的。当工程师谈论RAM时,它们的意思是易失性半导体存储器,只要加电,就可以无限期地对其进行读写操作。并非总是这样。在计算机的早期,程序/数据存储的最常见形式是“核心内存”。按照现代标准...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: NV-SRAM,RAM,NVRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-09 16:00:00
  • 非易失性存储器MRAM的两大优点
  • 新式存储器技术队伍包括MRAM、PCRAM和ReRAM,受惠技术、材料、设备等环节的关键突破,正迈向大规模量产的路上,眼前我们正处于见证存储器历史的转折点。新式存储器可分为独立型产品,以及嵌入于逻辑工艺,用于取代部分传统的嵌入式快闪存储器eFlash技术,而在嵌入式技术上,趋势已快速成熟中。但用于独立型存储器上,目前还有性能、成本的问题待克服。MRAM为磁性随机存取存储器,架构是在晶体管中的存储单元就在后端互联,甚至不占用“硅”的面积,可以做到直接嵌入到逻辑的电路里,因此可以做的非常小,一个晶体管一个存储单元。再者PCRAM就是相变随机存取存储器,以及ReRAM是叫电阻随机存取存储器,比MR...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,MRAM,SRAM, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-30 16:27:00
  • 不同类别存储器基本原理
  • 存储器是用来存储程序和各种数据信息的记忆部件。存储器可分为主存储器(简称主存或内存)和辅助存储器(简称辅存或外存)两大类。和CPU直接交换信息的是主存。主存的工作方式是按存储单元的地址存放或读取各类信息,统称访问存储器。计算机的存储器可分成内存储器和外存储器。内存储器在程序执行期间被计算机频繁地使用,并且在一个指令周期期间是可直接访问的。外存储器要求计算机从一个外贮藏装置例如磁带或磁盘中读取信息。存储器分为易失性存储器和非易失性存储器。易失性存储器分SRAM和DRAM;非易失性存储器以Nor-flash和Nand-flash为典型代表。DRAMDRAMcell结构由1个MOS和1个电容组成,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SRAM,DRAM,Flash, 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-06-19 15:47:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: