结果:找到"飞机",相关内容778条
  • 【飞控开发高级教程7】开源编队无人机-编队飞行
  • COCOFLY教程——疯壳·无人机·系列编队飞行图1一、编队飞行COCOFLY支持编队飞行,编队飞行需要依托编队的图形码地图以及COCOFLY上位机来实现。具体步骤如下表所示。表1(1)准备图形码地图:图形码地图按照需要严格按照以下图示的顺序位置摆放;图2这些图码都会提供在资料包里,即“软件工具”下方的“OPENMV相关”内,并且且已经标好了对应的数字序号,如下图所示。图3也就是说图形码0摆放在0的位置,图形码1摆放在1的位置,依次类推,两两之间的间隔以50cm左右最佳。具体的图形码的地图大小可以灵活变通,不一定要全部400个都用上,可以根据实际的应用调节大小,比如可以摆放6*6的图形码,这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 开源 编队 无人 编队控开发 教程 发帖人:Jack007x 发帖时间:2022-08-26 11:46:00
  • DRC检测错误
  • 有谁能帮忙看看这个是什么情况
  • 所属专栏: PCB设计 标签: 线 发帖人:魏同学i 发帖时间:2022-02-17 15:01:00
  • 三通道遥控飞机方案
  • 三通道遥控飞机方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟三通道遥控飞机方案,性价比极高,包括红外的和无线的,带陀和不带陀的。遥控器油门分为256级,控制极为细腻,并可根据不同的机架调整程序来调整飞行效果。可为客户提供芯片,也可直接为客户提供遥控飞机板
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 三通道遥控方案 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-15 13:55:00
  • 无线飞机的开发,飞行的效果很好
  • 三通道遥控飞机方案技术交流:李工电话,微信:壹捌玖贰贰捌零玖玖伍零qq:壹肆伍伍六玖壹贰六柒我司有成熟三通道遥控飞机方案,性价比极高,包括红外的和无线的,带陀和不带陀的。遥控器油门分为256级,控制极为细腻,并可根据不同的机架调整程序来调整飞行效果。可为客户提供芯片,也可直接为客户提供遥控飞机板这个量产
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:lxqbvblk 发帖时间:2020-08-03 13:36:00
  • IIR与FIR滤波器
  • IIR滤波器,FIR滤波器和窗口滑动滤波通常,信号的频谱处于有限的频率范围内,而噪声的频谱则散布在很广的频率范围内,为了消除噪声,可以把FIR滤波器或者IIR滤波器设计成合适的频带滤波器,进行频域滤波。一般滤波器可以分为经典滤波器和数字滤波器。经典滤波器:假定输入信号中的有用成分和希望去除的成分各自占有不同的频带。如果信号和噪声的频谱相互重迭,经典滤波器无能为力。比如FIR和IIR滤波器等。现代滤波器:从含有噪声的时间序列中估计出信号的某些特征或信号本身。现代滤波器将信号和噪声都视为随机信号。包括WienerFilter、KalmanFilter、线性预测器、自适应滤波器等一、IIR滤波器I...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 四轴行器 无人 发帖人:晏几台char 发帖时间:2018-10-25 15:15:00
  • 飞线连接
  • 我在用立创的网页版画图软件做PCB版的连线,自动生成的连线是图中B、C两点连接的,我想让它A、C两点连接,需要怎么操作另外,我想画飞线,在选线的菜单里也选了飞线了,为啥画出来的还是顶层的线?用的浏览器是chrome,谢谢指教
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 线 发帖人:世之海洋 发帖时间:2018-08-02 08:15:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: