结果:找到"高性能计算",相关内容1000条
  • Tekronix泰克DPO77002SX高性能示波器70G200GS/s
  • Tekronix泰克DPO77002SX高性能示波器70G200GS/sTektronix泰克DPO77002SX70GHz、2通道、200GS/s、62.5MPts数字示波器特征:JIANG模拟带宽:70GHz模拟通道:70GHz1个,33GHz2个采样率:200GS/s、100GS/s记录长度:62.5M点–1G点使用获得专利的ATI架构进行低噪声、70GHz实时信号捕获适用于通用的多通道系统的紧凑型5?"(3U)仪器包使用UltraSync多单元时间同步总线实现、可扩展的性能高触发性能,>25GHz边缘触发带宽,独特的包络触发14.1Gbps硬件串行触发-确保在指定的8b10b模...
  • 所属专栏: 供应商专区 标签: Tekronix泰克DPO77002SX示波器70G200GS/s 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2024-02-27 21:49:00
  • 数据中心如何支持高性能计算?
  • 数据中心自1940年代就已存在,第一批计算机专用数据室被用于军事目的。随着计算和存储需求在此后的几十年里呈指数级增长,应用扩展到生活的各个领域,组织越来越多地寻求专用数据中心来容纳他们的基础设施。为了降低成本并在竞争中脱颖而出,自HPC出现以来,外包数据中心基础设施几乎已成为必需。HPC是一种功能强大但在密度、热量和带宽方面要求很高的解决方案。这些数据中心需要解决许多高性能计算机同时运行所需的热量和功率密度所带来的挑战。哪些行业使用高性能计算?由于HPC可以以更快的速度将数据分析和人工智能结合在一起,因此不出所料,采用HPC数据中心的顶级公司都在云计算和IT行业中。但其他行业的公司也可以利用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-06-19 16:01:00
  • 如何构建HPC高性能计算数据中心?
  • 计算机最初的主要用途是用于计算,随着计算任务的增加,海量的数据量使传统的计算机面临挑战!于是,为提高运算速度,要达到每秒万亿次级,需要构建高性能计算系统。主要解决大规模科学问题的计算和海量数据的处理,如科学研究、气象预报、军事研究等等。标准计算系统主要使用串行计算来解决问题,它将工作负载分成一系列任务,然后在同一处理器上依次执行这些任务。相比之下,HPC则利用大规模并行计算在多个计算机服务器或处理器上同时运行多个任务。HPC计算机集群由多个联网的高速计算机服务器组成,并有一个集中式调度器来管理并行计算工作负载(节点)。构建高性能计算数据中心,需要HPC集群中的所有其他计算资源都是高速、高吞吐...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: HPC 数据中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-05-30 15:37:00
  • ​DSAX92504A安捷伦高性能示波器
  • DSAX92504A安捷伦高性能示波器产品简介JIANG美国安捷伦数字示波器DSAX92504ADSAX92504A全球*高带宽实时示波器•25GHz真正模拟带宽,可升级为业界*高带宽:32GHz•80GSa/s采样率,2通道;40GSa/s采样率,4通道•业界*深的存储深度――高达2Gpts存储器(每通道50Mpts标准深度)•*高的实时示波器测量精度•*低的测量本底噪声(<100fS)产品详细信息美国安捷伦数字示波器DSAX92504ADSAX92504A主要特性与技术指标全球*高带宽实时示波器25GHz真正模拟带宽,可升级为业界*高带宽:32GHz80GSa/s采样率,2通道;4...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: ​DSAX92504A安捷伦示波器 发帖人:深圳仪信电子 发帖时间:2022-07-01 21:19:00
  • MRAM与常用计算机内存的性能比较
  • 新千年信息怎样储存?又需要如何传输?MRAM芯片是磁阻随机存取存储器。1989年巨磁阻现像的发现及随后几年巨磁阻材料的开发,直至巨磁阻磁头GMR的制成与应用都为MRAM存储器研究开发奠定了基础。1995年IBM、摩托罗拉及好莱坞等三家大企业提供基金进行高密、高速低耗MRAM芯片的开发,其技术指标及产品目标要求如下:技术指标:具有sram芯片的随机存取速率;具有DRAM芯片的大容量存储密度;具有EEPROM芯片存入数据的非易失性。产品目标:取代计算机的DRAM内存,取代手机的EEPROM闪存。表1列出MRAM芯片与目前常用的几种计算机内存SRAM、DRAM及闪存的性能比较。表1SRAM、DRA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: MRAM,SRAM,EEPROM,机内存,非易失存储器 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-09-07 16:52:00
  • 阻抗计算问题
  • 你好,版主:自从嘉立创退出阻抗计算神器以来,深受大家喜爱,我有一点还是想知道,贵司计算阻抗的模板是以线中心到中心计算阻抗还是以线的边到边计算阻抗呢??
  • 所属专栏: PCB打样 标签: 阻抗 发帖人:过往流云168 发帖时间:2020-05-11 10:48:00
  • 阻抗计算
  • 你好,PCB板用的JLC7628结构,板厚1.2mm,中间层的线宽用的是0.3mm,这时阻抗是多少欧啊?我顶层的微带线宽应该用多宽的才能让它们阻抗匹配?也就是说顶层的射频信号通过微带线后记过过孔到中间层的带状线,它们的阻抗一样呢?怎么用软件计算出来的,谢谢
  • 所属专栏: 咨询答疑 标签: 阻抗 发帖人:SZBSD 发帖时间:2019-08-08 18:28:00
  • 边缘计算在智能快递柜的智能装置上如何体现?
  • ▌▌紧急事件,数据不返回总服务器,直接本地节点处理,完成快处理动作。当丢件作为智能柜最严重的紧急情况,当其发生时,常规程序逻辑,数据传输到总服务器,总服务器给丢件本地节点发出指令,进行相关处理。亦或者本地节点管理、控制相关节点,总服务器汇总。两者都是各有利弊,都不能称其为最适宜的逻辑方式。当NXP平台CPC-1322系列产品的边缘计算智能装置升级,我们依旧可以保持总服务器统一控制管理各节点,但紧急事件,本地节点可直接快处理动作。▌▌视频过大,本地压缩视频处理,完成视频预处理动作每套智能柜在没有进行客户服务之时,一般来说,总服务器把所有要投放的视频,进行压缩,再传输到各节点,进行视频播放,数据...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: IOT 边缘 工控机 发帖人:瑞迅科技嵌入式 发帖时间:2019-04-04 10:23:00
  • 电容充放电时间计算方法
  • 1、L、C元件称为“惯性元件”,即电感中的电流、电容器两端的电压,都有一定的“电惯性”,不能突然变化。充放电时间,不光与L、C的容量有关,还与充/放电电路中的电阻R有关。“1uF电容它的充放电时间是多长?”,不讲电阻,就不能回答。  RC电路的时间常数:τ=RC  充电时,uc=U×[1-e(-t/τ)]U是电源电压  放电时,uc=Uo×e(-t/τ)Uo是放电前电容上电压  RL电路的时间常数:τ=L/R  LC电路接直流,i=Io[1-e(-t/τ)]Io是最终稳定电流  LC电路的短路,i=Io×e(-t/τ)]Io是短路前L中电流2、设V0为电容上的初始电压值;  V1为电容最终可...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 电容 充放电 方法 发帖人:Genson 发帖时间:2018-12-04 22:06:00
  • 高性能高性比低功耗蓝牙nRF52810介绍
  • 超低功耗(ULP)射频专家NordicSemiconductor宣布扩展其同级领先的高性能低功耗蓝牙系统级芯片(SoC)nRF52系列,增加了优化外设和内存的新型款nRF52810,这是目前市场上性价比最高的单芯片蓝牙5解决方案。nRF52810将以往“高性能”与“入门级”这两个看似难以共存的标签集于一身。一方面,它支持高传输速率和增强的广播包扩展这两项蓝牙5关键特性,且体积更小、能耗更低(在0dBm下的TX以及1Mbps传输速率下的RX相应电流值仅为4.6mA,节能50%);另一方面,nRF52810的功能集较精简,将成本降到了支持蓝牙v4.2的nRF51系列的水平,在先进性能、功能和成本...
  • 所属专栏: 代售推荐 标签: 比 低功耗 nRF52810 发帖人:dnsj052 发帖时间:2018-01-19 14:29:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: