查看:
5319
|
回复:
7
|
纯新手的建议
|
stormer
18
主题
23
回复 |
发表于2017-11-18 08:31:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
我不是专业做PCB的,我是平面设计师、程序员、产品经理……,业余在做自己的产品设计。 我不喜欢被行业规则限制自己,毕竟我的目的是做出产品,怎么方便怎么高效就怎么做。试了好几个MAC OS下的PCB设计软件EAGLE之类的,说实话,巨难用。你可以说我不适应需要习惯和学习,但是为什么要去适应不科学的操作习惯? 最后还是用起了立创EDA。是从谷歌里搜到的EasyEDA,后来发现还有中文版。 立创EDA很好上手,我这样什么都不懂的人,用了一天就画出PCB了。 软件我打80分。 官方在论坛的响应十分迅速,这让我看见了国产PCB设计、电子产品制造智能化的未来,看好你们哦。 从平面设计师的角度提两个操作上的小建议。 1、多元件之间的对齐功能。 单纯靠网格吸附和标尺来给元件定位的话,这让我这个强迫症有点不能忍。虽然通过XY坐标可以任意精准的设置元件位置,可我还是希望有个更快速高效的操作方式。比如下图。 所有圆球以第一个选中的为基准,水平对齐,然后等分间距。
2、如何方便的设置元件的边距? 比如下图右侧的这个开孔,我想让它与右上角的边距为1.5mm. 在立创EDA里有什么方便的方法吗? 能否在元件属性里有一个复选框,[√] 显示边距
3. 收藏功能做的不够直接 我刚想到收藏功能,去找了一下才发现。收藏应该是很快捷的操作,不应该放到更多的二级菜单。 同时,还要考虑用户调用收藏元件的步骤是否方便。 如果常用收藏的元件可以很快找到,做起PCB就行云流水一般了。昨天为了找合适的元件好费劲,甚至找个0805的贴片电阻都翻了半天。
|
置之死地而后生
0
主题
5
回复 |
发表于2017-11-18 12:54:22
|
显示全部楼层
6#
用了一段时间,就没有用lceda了,主要是上次做用他们的eda画了个电路板,后面很多功能无法实现(例如覆铜很麻烦),就转ad版本去画。转了你们就知道了,完全是乱的,差点没有把我麻烦死。 后面老板又说好好的ad不用,用这个不成熟的,最好浪费了很多时间,也感觉不好意思。就没有用了。 不吹不黑,真实故事 |
|