查看:
9500
|
回复:
14
|
50RMB求购51单片机音乐闪灯程序
|
转身遇到你
1
主题
1
回复 |
发表于2017-11-26 20:10:53
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
50RMB求购一51单片机音乐闪灯程序,
要求控制10个LED随音乐而闪烁 模式1 当音量达到10%时,点亮第一个LED,然后点亮的LED 再随音乐节拍闪烁当音量达到20%时,点亮第二个LED,然后点亮的第一个,第二个LED 都随音乐节拍闪烁 依次下去既不像是音乐频谱,也不纯是音量电平,更不可能是水灯 模式2,音乐流水灯 有愿意的可以加我q 593831223 或者在这里回答也可以 |
maxtch
18
主题
141
回复 |
发表于2017-11-27 00:35:27
|
显示全部楼层
5#
如果你要软件,除非你愿意接受被强制开源(代码 GPL 且你没有著作权,整个系统的硬件和其他软件也需要 GPL 开源)否则恐怕没人愿意 50 块做这个。 |
|