查看:
11759
回复: 13 |
代替MOC3063,6脚SOP6封装,零交叉可控硅驱动器
|
迪天科技
2
主题
4
回复 |
发表于2017-12-08 10:36:18
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
代替MOC3063,6脚SOP6封装,零交叉可控硅驱动器,有价格优势,典型应用电路如图:
常见问题: 1、输出电压不足:多是因为3063驱动电流不够,3063的发光二极管需要5mA的驱动电流,因此限流电阻必须保证能给3063足够的驱动电流,设计时要考虑到驱动三极管、3063、发光二极管的压降,3063压降在1.1V左右,三极管0.3V,特别注意的是发光二极管,不同颜色压降不同,比如红色只有1.8V左右,而绿色或蓝色就达到2.8V了。以上电路只适用于固定电压驱动,如果宽电压驱动时需要做恒流驱动。 2、图中R2、R4的功率选择,实际应用中R2用贴片1206、R4用0805完成没有问题。 |
zigzagroad
3
主题
19
回复 |
发表于2023-05-28 21:19:01
|
显示全部楼层
14#
C3一般是用10nF,R3/39R 是不是也可以用0805电阻?
|
|