查看:
31027
回复: 32 |
RS485通讯接口上10欧限流电阻(封装2512)烧坏,请各位大侠给分析一下原因。多谢
|
INNOVO
4
主题
13
回复 |
发表于2017-12-26 21:35:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
D25,D26,D27是SMBJ6.8CA,R147,R148在客户那里老化测试时烧坏,一共50套设备,出问题的有8台。请各位帮分析一下原因,不胜感激。 这个电路我们产品上一直在使用,每年有上万套设备出货,但是只有这次遇到这种烧电阻的情况。是继电器产品,客户负载是12V推杆电机,电机和控制器使用同一电源供电。485接口没有使用隔离电源。 |
ndtc
27
主题
21
回复 |
发表于2020-04-05 19:53:57
|
显示全部楼层
25#
同意16#的观点: 1、R147、148应该放到比 D25、6、7更靠近485芯片的地方,它们烧坏了说明D25、6、7起到作用了; 2、R145、6的阻值建议大一点,10K、12K也是常用的值; |
|