查看:
13173
回复: 21 |
15W音频功放
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2017-12-29 10:03:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
现在越来越多功放是用D类功放,比如便携式产品(骑自行车用的小音箱,广场舞音响)。D类功放最大的优点是能源效率高。中低频声音非常清晰,饱满不失真,对于轻音乐,低音炮,广场舞音乐非常合适。这款PAM8006A是我从众多的IC里挑选,声音最好听之一,曾经选择过TK2050方案T h e T K 2 0 5 0 ( T C 2 0 0 0 / T P 2 0 5 0 c h i p s e t )声音都没有这个好,最终敲定PAM8006A做我的产品音频放大。当做好后,用惠威试音碟听天后王菲的《南海姑娘》这个令我激动啊,人声毒辣,听了还想听。15W*2可以满足坐在电脑边欣赏,可以满足20平米的大厅音乐欣赏。
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2017-12-29 10:45:45
|
显示全部楼层
3#
用二手的笔记本电源,或者直接把笔记本电源插过来用,音频从手机输出,我目前就是这么做的,声音好听,比我之前买的2.1低音炮(现代品牌)好听很多,我每次下班都要听听音乐才过瘾。 我已经做出来了,但是目前接口是5.08的插座,估计后续要改一下接口才好。如果用USB 2.0的话,输入功率只能保证2.5W,远远没有达到效果,如果用USB3.0也只有5W功率,也不够30W的功率要求。所以用笔记本电源,或者另外购买一个45W左右的电源比较合适。 |
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2017-12-29 13:11:25
|
显示全部楼层
6#
这个芯片只有QFN32封装,经过压力测试(大声音15W*2)没有问题。IC底下的焊盘充分利用起来,不需要散热片都满足要求。
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-01-02 12:01:22
|
显示全部楼层
9#
Type-C是可以提供18W,对于功放15W*2=30W来说,放大音量就会电压波动很大,这样是很不好的,一般要用40W或者以上功率的电源才行。(小音量可以放;但声音不够震撼不够爽很多人放着放着就调大音量了,音量一大就出问题了。笑一笑)
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-01-11 13:41:50
|
显示全部楼层
10#
今天2018.1.11到货,有需要的,可以买几个试试噢!!
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-01-12 11:59:23
|
显示全部楼层
12#
那这个套件也是在立创商场卖,还是在哪里卖?
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-04-19 21:46:01
|
显示全部楼层
15#
品 牌:DIODES(美台)
,之前是龙鼎微,因为美台收购了龙鼎微,所以目前写品牌为美台。产品是一样的。大家放心购买。
|
|||
人低成事
2
主题
22
回复 |
发表于2018-05-19 14:32:32
|
显示全部楼层
17#
工作电压用18V,比12V更加好的电源噪声压制。音乐更加耐听。
|
|