查看:
12359
回复: 8 |
HF3FF与HF3FD系列 5脚 单刀双掷继电器封装及其应用说明
|
|||
cocoguojia
2
主题
4
回复 |
发表于2018-01-16 16:36:33
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
宏发继电器 2017年新款 HF3FF-005-1ZS HF3FF-012-1ZS HF3FF-024-1ZS HF3FD-005-ZST HF3FD-012-ZSTF HF3FD-024-ZTF 这六款宏发继电器,封装都一样,在这里我的照片里是HF3FF-005-1ZS(黑色)与HF3FD-005-ZST(白色),拿这两款拍照的 先上图上封装 封装是99se格式的 图片是原理图 用的MCU我是用的STC8F2K08S2 这款芯片,这款芯片8K的ROM已经很大了(无需用16K那款,8K足以,而且价格也便宜)其中S1连MCU的管脚,注意次管脚要设置为IO口推挽输出,4管脚是常闭触点 5管脚是常开触点 3管脚是公共端 Q3的基级用2K下拉是为了保证系统上电时候,继电器是不动作的(系统上电,stc管脚默认是准双向口的弱上拉,2K可以把io拉低),上电后,先把S1管脚置0,再设置为IO口推挽输出,这样的顺序可以保证继电器不动作。之后想让继电器动作就S1=1,不动作就S1=0即可
在嘉立创SMT了,回来半成品,焊接几个插件和几个贴片就大功告成了
2个系列的继电器都可以用我的这个封装
|
|||
枕善居主
0
主题
41
回复 |
发表于2018-01-17 10:42:45
|
显示全部楼层
3#
请问这个与 JQC-3FF ZS 有什么优点? JQC-3FF ZS的只有1.2不到。
|
|||
枕善居主
0
主题
41
回复 |
发表于2018-01-18 08:08:33
|
显示全部楼层
8#
X宝上,1.18元不含税,这个供货商是杭州电子市场的,有实体店,走量很大,难道是假的?
|
|