查看:
9142
|
回复:
8
|
三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗?
|
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-21 15:51:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如标题,请问三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗? 我是用在音频电路上,SE8533输入电压9V工作电流110mA左右,SE8550输入电压9V工作电流50~100mA,这两款稳压器噪声如何? |
立创商城工程部
【官方工作人员】
113
主题
1325
回复 |
发表于2018-03-21 16:59:43
|
显示全部楼层
2#
内部电路不明确的情况下,为确保稳压IC控制环路的稳定性、负载响应速度,输出端的电容,尽量选用低ESR(等效串联电阻)值的陶瓷电容是有必要的。。 批量前,最好拿具体的实物器件试试。。
|
|