查看:
9135
|
回复:
8
|
三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗?
|
|||
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-21 15:51:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如标题,请问三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗? 我是用在音频电路上,SE8533输入电压9V工作电流110mA左右,SE8550输入电压9V工作电流50~100mA,这两款稳压器噪声如何? |
|||
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-22 10:20:48
|
显示全部楼层
4#
已经全部发到贴片厂了,没有留下两个。有些IC对输出电容的ESR要求不能太低,否则环路失控,第一次用这个IC又没有测试,心里没低。
|
|||
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-22 10:27:33
|
显示全部楼层
5#
“宜大不宜小”,这个不一定,现在新出的稳压IC大多针对低ESR的瓷片电容设计,所以具体还是要看数据手册和实际测试。 由于现在手头暂时没有实物,一会我联系下厂家技术支持试试。 |
|||
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-22 11:44:47
|
显示全部楼层
7#
厂家回复:
尽量选择SOT89封装
输入电容尽量选择105(或者4.7uF)以上的陶瓷电容。输出104以上。
噪音控制无问题。1%精度可以用于基准,价格稍贵
|
|