查看:
9141
|
回复:
8
|
三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗?
|
声路电子
2
主题
7
回复 |
发表于2018-03-21 15:51:40
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
如标题,请问三端稳压SE8533和SE8550的输出端可以直接用瓷片电容吗? 我是用在音频电路上,SE8533输入电压9V工作电流110mA左右,SE8550输入电压9V工作电流50~100mA,这两款稳压器噪声如何? |
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-03-21 22:30:19
|
显示全部楼层
3#
低压差的LDO对输出电容的ESR是有要求的,宜大不宜小。
|
夏萤
0
主题
53
回复 |
发表于2018-03-22 10:36:30
|
显示全部楼层
6#
宜大不宜小的意思是规格书中有要求ESR的值,也要比这个最低的值要高才好,没有写明可接低ESR值的电容,特别要注意这类IC
|
|