查看:
16848
回复: 28 |
下次立创参加展会,送这个礼品估计火爆!-- USB Hub
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-05-14 20:31:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
含税单价:0.8大洋一个! 高性价比USB HUb主控芯片!
今年的深圳展会,我看到立创送的都是笔,以后如果送礼改成这个USB Hub (PCBA成品板),或许实用性更大些噢~
SL2.1A 是一颗高集成度,高性能,低功耗的 USB2.0 集线器主控芯片;该芯片采用 STT 技术,单电源供电方式,芯片供电电压为 5v, 内部集成 5V 转 3.3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。
芯片可以使用外部晶体,也可以使用内置晶体。如果使用内置晶体,需要将芯片的 XI 输入接地。 ■ 完美支持 USB2.0 高速(480MHz),USB2.0 全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)■ 集成 12M 晶体振荡器 ■ 集成 12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop) ■ 采用 Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT系列中最具成本和效率方案 ■ 支持自供电到总线供电的自动枚举切换
|
|||
jamie
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-03 16:11:36
|
显示全部楼层
14#
学生党一枚,用这个SL2.1A做了个HUB。但是做好以后,电脑显示不能识别USB设备。
环境WIN10,64位。 原理图
pcb layout
一些测试的数据: VDD5 电压 4.41V VDD33 电压 3.41V VDD18 电压 1.83V XIN和XOUT波形 |
|||
jamie
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-03 20:13:42
|
显示全部楼层
16#
结个题!!!
晚上回去做了测试,自己的WIN10,64位笔记本还是不能识别USB设备。搬出了我爸的XP,自动安装好驱动后,一切正常,也可以读出U盘。 所以大概率是驱动问题,在厂家官网上也没有发现驱动。不知道是不是WIN10不能使用,如果有朋友在WIN10上可以的话,请发个驱动链接给我,非常感谢。如果我找到的话也会附在后面。 |
|||
jamie
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-03 20:18:52
|
显示全部楼层
17#
性能肯定是MTT的好啊,但是架不住SL2.1A便宜。我就打算弄个串口,插插U盘,还是够用的。总的来说还是穷!
|
|||
jamie
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-04 09:52:23
|
显示全部楼层
18#
更新了通用USB集线器驱动,现在已经可以在WIN10下正常工作了。用U盘写入文件,WIN10自带显示在22M/S左右,基本复合预期。
|
|