查看:
16788
回复: 28 |
下次立创参加展会,送这个礼品估计火爆!-- USB Hub
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-05-14 20:31:14
|
只看该作者
1#
电梯直达
含税单价:0.8大洋一个! 高性价比USB HUb主控芯片!
今年的深圳展会,我看到立创送的都是笔,以后如果送礼改成这个USB Hub (PCBA成品板),或许实用性更大些噢~
SL2.1A 是一颗高集成度,高性能,低功耗的 USB2.0 集线器主控芯片;该芯片采用 STT 技术,单电源供电方式,芯片供电电压为 5v, 内部集成 5V 转 3.3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。
芯片可以使用外部晶体,也可以使用内置晶体。如果使用内置晶体,需要将芯片的 XI 输入接地。 ■ 完美支持 USB2.0 高速(480MHz),USB2.0 全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)■ 集成 12M 晶体振荡器 ■ 集成 12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop) ■ 采用 Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT系列中最具成本和效率方案 ■ 支持自供电到总线供电的自动枚举切换
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-05-14 21:03:27
|
只看该作者
2#
应用场景: 扩展电脑的USB端口,一拖四
|
|||
zx85
0
主题
58
回复 |
发表于2018-05-15 08:29:47
|
只看该作者
3#
No Stock
|
|||
D
6
主题
447
回复 |
发表于2018-05-15 08:53:45
|
只看该作者
4#
5元钱的USB HUB即将到来
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-05-15 11:24:09
|
只看该作者
5#
这个Hub 电路,估计主要的成本还是在电容上
|
|||
wwng
3
主题
24
回复 |
发表于2018-05-18 19:27:36
|
只看该作者
6#
66666666 啥时候到货啊
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-05-25 18:17:46
|
只看该作者
7#
今天刚刚到货了!欢迎品尝~ |
|||
月影
15
主题
97
回复 |
发表于2018-07-13 14:10:52
|
只看该作者
8#
成本压力,不用晶体有保障吗 |
|||
leiyitan
0
主题
93
回复 |
发表于2018-07-14 03:48:13
|
只看该作者
9#
为什么还是看到有晶振?
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-07-16 11:24:10
|
只看该作者
10#
使用晶振会更稳定,建议用晶振。
|
|||
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-07-16 11:24:27
|
只看该作者
11#
使用晶振会更稳定,建议用晶振。
|
|||
TonyHo
0
主题
3
回复 |
发表于2018-12-13 10:38:02
|
只看该作者
12#
看了下这个的工作温度也是0~70,要是工业级别,无法用。大家有啥廉价的USB Hub IC 推荐吗
|
|||
山里人
6
主题
13
回复 |
发表于2019-03-11 09:43:25
|
只看该作者
13#
驱动都没有,说明书超级简单
|
|||
jamie
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-03 16:11:36
|
只看该作者
14#
学生党一枚,用这个SL2.1A做了个HUB。但是做好以后,电脑显示不能识别USB设备。
环境WIN10,64位。 原理图
pcb layout
一些测试的数据: VDD5 电压 4.41V VDD33 电压 3.41V VDD18 电压 1.83V XIN和XOUT波形 |
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-06-03 17:59:23
|
只看该作者
15#
我用USB2514 。好用。MTT比STT在鼠标键盘接收器换新的时候差距相当明显。
|
|||
jamie
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-03 20:13:42
|
只看该作者
16#
结个题!!!
晚上回去做了测试,自己的WIN10,64位笔记本还是不能识别USB设备。搬出了我爸的XP,自动安装好驱动后,一切正常,也可以读出U盘。 所以大概率是驱动问题,在厂家官网上也没有发现驱动。不知道是不是WIN10不能使用,如果有朋友在WIN10上可以的话,请发个驱动链接给我,非常感谢。如果我找到的话也会附在后面。 |
|||
jamie
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-03 20:18:52
|
只看该作者
17#
性能肯定是MTT的好啊,但是架不住SL2.1A便宜。我就打算弄个串口,插插U盘,还是够用的。总的来说还是穷!
|
|||
jamie
0
主题
4
回复 |
发表于2019-06-04 09:52:23
|
只看该作者
18#
更新了通用USB集线器驱动,现在已经可以在WIN10下正常工作了。用U盘写入文件,WIN10自带显示在22M/S左右,基本复合预期。
|
|||
西点
2
主题
49
回复 |
发表于2019-08-07 14:42:28
|
只看该作者
19#
USB驱动哪里有了?
|
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2019-08-07 17:04:32
|
只看该作者
20#
这类东西不是免驱动吗,为什么还要装驱动
|
|||
飞过的小子弹
0
主题
1
回复 |
发表于2019-08-07 17:09:05
|
只看该作者
21#
楼主你好,我也是学生党,可以把原理图和PCB文件发我邮箱,借我参考一下吗?邮箱:194542098@qq.com
|
|||
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2019-08-08 20:14:11
|
只看该作者
22#
你这个LAYOUT存在的一个严重问题就是IC的接地脚,没有就近打地过孔吧。 接地过孔可以多大一些的。 |
|||
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-11-24 23:15:33
|
只看该作者
23#
WIN10.做了一个sl2.1HUB.后面直接板载挂了俩路CH341.快速连续通断341电源会有很大机率造成HUB部分宕机。必须重新连接USB才能恢复。不知何解。以前用FE1.1没这问题。
|
|||
给个面子吧
0
主题
17
回复 |
发表于2019-11-26 12:57:14
|
只看该作者
24#
总体来说,这个芯片怎么样,现在能做出评价么?
|
|||
西点
2
主题
49
回复 |
发表于2019-12-12 16:11:45
|
只看该作者
25#
用这个做了HUB,做接口转换。232,下载器等。 长时间连接电脑,芯片发热很大,不知道怎么解决!!! |
|||
hidden
0
主题
16
回复 |
发表于2019-12-25 18:35:59
|
只看该作者
26#
我做了一个也是Win7和Win10都没反应。能分享一下驱动集吗?
|
|||
此地无银
0
主题
38
回复 |
发表于2021-01-09 03:33:58
|
只看该作者
27#
Mark USB Hub
|
|||
跨刀游骑兵
0
主题
2
回复 |
发表于2021-01-18 11:01:37
|
只看该作者
28#
你好,问下驱动是否可以共享下,我现在打了板,插入电脑也是完全没反应,不知道是什么问题。 |
|||
wu
12
主题
168
回复 |
发表于2021-01-19 09:39:19
|
只看该作者
29#
可不可以1分4,然后4分16?
|
|