查看:
16850
回复: 28 |
下次立创参加展会,送这个礼品估计火爆!-- USB Hub
|
ChessWorld
36
主题
820
回复 |
发表于2018-05-14 20:31:14
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
含税单价:0.8大洋一个! 高性价比USB HUb主控芯片!
今年的深圳展会,我看到立创送的都是笔,以后如果送礼改成这个USB Hub (PCBA成品板),或许实用性更大些噢~
SL2.1A 是一颗高集成度,高性能,低功耗的 USB2.0 集线器主控芯片;该芯片采用 STT 技术,单电源供电方式,芯片供电电压为 5v, 内部集成 5V 转 3.3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。
芯片可以使用外部晶体,也可以使用内置晶体。如果使用内置晶体,需要将芯片的 XI 输入接地。 ■ 完美支持 USB2.0 高速(480MHz),USB2.0 全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)■ 集成 12M 晶体振荡器 ■ 集成 12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop) ■ 采用 Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT系列中最具成本和效率方案 ■ 支持自供电到总线供电的自动枚举切换
|
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-06-03 17:59:23
|
显示全部楼层
15#
我用USB2514 。好用。MTT比STT在鼠标键盘接收器换新的时候差距相当明显。
|
飞过海的嘎嘎嘎
13
主题
102
回复 |
发表于2019-11-24 23:15:33
|
显示全部楼层
23#
WIN10.做了一个sl2.1HUB.后面直接板载挂了俩路CH341.快速连续通断341电源会有很大机率造成HUB部分宕机。必须重新连接USB才能恢复。不知何解。以前用FE1.1没这问题。
|
|