查看:
17801
回复: 25 |
BLM32F103R8T6兼容STM32F103R8T6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
|||
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-02 20:23:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
BLM32F103R8T6 引脚兼容STM32F103R8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103R8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103R8T6,软件只修改一点地方。开发和STM32F103一样的,比ST的同型号规格的便宜约30%。 购买连接:http://www.szlcsc.com/product/details_91599.html 数据手册下载地址: 1。DS_BLM32F103xB数据手册_Ver1.7.rar 用户手册下载地址: 2。UM_BLM32F103xB用户手册_Ver1.2.rar 3. 详细使用说明资料下载: BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip 封装:LQFP64 供电电压: 2.5V-5.5V 存储器: 20KB的SRAM,64KB的Flash。 两个12位的ADC,采样通道有多路 两路12位的DAC, 模拟比较器 CAN 1个 Uart 3个 USB2.0全速 有1路。 SPI 有2个 IIC 有2个。 |
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-11 15:59:10
|
显示全部楼层
5#
听我的一个朋友说,BLM32F103 已经大量在打印机,刷卡机,航模,独轮车,无人飞机,电机控制中,工业机器人中使用了。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-01-28 07:40:40
|
显示全部楼层
7#
引脚兼容,2.5-5.5V供电,都带DAC,模拟比较器,Usb和can可同时使用,而STM32,Gd32,mm32不能同时使用, 软件部分差异在几个通讯模块的寄存器地址定义,用blm的函数代替STM的。定时器,IO的寄存器没差别,主频更高96MHZ,工艺比STM32F103更先进。 成本低约30%。供货速度快。已大量应用在产品上了! 祝大家鸡年吉祥如意,平安健康,财源滚滚来!
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-15 06:34:07
|
显示全部楼层
8#
这是替换STM32F103的芯片。多个选择。成本低了不少。看了下,上面的资料很全,开发没问题的。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-02-21 16:30:05
|
显示全部楼层
9#
这个BLM32F103系列的CAN与USB可以同时使用,而STM32F103不能同时使用CAN与USB。
|
|||
青龙
59
主题
726
回复 |
发表于2017-04-20 17:20:03
|
显示全部楼层
12#
没问题,已经联系上你了。
|
|