查看:
57152
回复: 124 |
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-02 20:31:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。开发和STM32F103一样的,比ST的同型号规格的便宜约30%。 购买连接:http://www.szlcsc.com/product/details_91597.html 数据手册下载地址: 1。DS_BLM32F103xB数据手册_Ver1.7.rar 用户手册下载地址: 2。UM_BLM32F103xB用户手册_Ver1.2.rar 3. 详细使用说明资料下载: BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。 封装:LQFP48 供电电压: 2.5V-5.5V 存储器: 20KB的SRAM,64KB的Flash。 两个12位的ADC,采样通道有多路 两路12位的DAC, 模拟比较器 CAN 1个 Uart 3个 USB2.0全速 有1路。 SPI 有2个 IIC 有2个。 |
FDXTZ
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-20 11:29:16
|
显示全部楼层
92#
我试过了,BLM32F103的示范程序。在3.3V下可以下载,能正常工作。把工作电压从3.3V慢慢调到5V后,也能正常工作。就是从5V上电时,不能工作,电流特别大。幸亏我的电源有限流保护。不知大家有没有这个问题?我换了一片,也这样。大家说说,有没有碰到这个问题???
|
FDXTZ
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-22 09:39:05
|
显示全部楼层
95#
程序我就是用的原厂的例程,只不过是驱动LED的IO口改了PC6,PC7。IO口串了510欧的电阻,发光管到电源。 把1脚改到3V左右。其它电源脚接在一起调压的。在5V上电时就过流保护,电压限制在2V多。低于4.5V上电就能正常工作。从低电压缓慢升到5V时,也能正常工作。原印板用在STM32F103上,功能正常。不知在不同电压下工作,软件需有不同设置的地方? 电时 |
FDXTZ
0
主题
3
回复 |
发表于2017-08-22 09:41:08
|
显示全部楼层
96#
芯片型号是BLM32F103RBT6,在立创商城买的
|
|