查看:
57166
回复: 124 |
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12...
|
电子工程师
24
主题
331
回复 |
发表于2017-01-02 20:31:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
BLM32F103C8T6兼容STM32F103C8T6,2.5-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,2.5V-5.5V供电,多两路12位的DAC,多模拟比较器 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。开发和STM32F103一样的,比ST的同型号规格的便宜约30%。 购买连接:http://www.szlcsc.com/product/details_91597.html 数据手册下载地址: 1。DS_BLM32F103xB数据手册_Ver1.7.rar 用户手册下载地址: 2。UM_BLM32F103xB用户手册_Ver1.2.rar 3. 详细使用说明资料下载: BLM32F103与STM32F103功能比较_v1_1_20151117release YS.zip 引脚兼容STM32F103C8T6,软件只修改一点地方。 封装:LQFP48 供电电压: 2.5V-5.5V 存储器: 20KB的SRAM,64KB的Flash。 两个12位的ADC,采样通道有多路 两路12位的DAC, 模拟比较器 CAN 1个 Uart 3个 USB2.0全速 有1路。 SPI 有2个 IIC 有2个。 |
禁基的矮子
3
主题
11
回复 |
发表于2017-04-26 16:17:02
|
显示全部楼层
57#
你好,我看时钟树图上写着 APB1的最大时钟是36MHz,APB2的最大时钟是72MHz,但是在BLMF103xB用户手册ver1.2的7.2章节中(P66),写着 用户可通过多个预分频器配置 AHB 、高速 APB(APB2) 和低速 APB(APB1) 域的频率。 AHB 和APB1, APB2 域的最大频率是 96MHz。 所以时钟到底是多少?还是说AHB 96MHz,APB1 48MHz,APB2 96MHz?
|
|