查看:
24747
回复: 63 |
请高手推荐一下8.4V锂电池充电方案
|
|||
|
发表于2017-02-06 18:19:30
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
一般2节串联的锂电池(8.4V)充电芯片不多,像LC在售的TP5100是充2节的,但是芯片不好焊接,另外空间辐射太大过不了EMC认证。 其他深圳小厂出的芯片,稳定性差,吃过亏了。 请高手推荐一下充电芯片或者单片机控制的充电方案。 祝新春大吉! |
|||
|
发表于2017-11-06 13:42:17
|
显示全部楼层
35#
楼主最终选择了什么芯片?我最近用TP5100遇到了楼主一样的问题,上电芯片损坏。
|
|||
|
发表于2017-11-06 13:54:02
|
显示全部楼层
36#
这个是TP5100还是其它小厂芯片?
|
|||
|
发表于2017-11-20 08:56:51
|
显示全部楼层
38#
他们的应用指导里面,LX对GND有一个RC,是EMI器件,这个你在应用的时候尝试过吗?对降低空间辐射有没有什么作用? 此外应用指导里面输入有个1R串联10uF电路,标明9V以上必须使用,这个原理我还没太想通,我的场合是12V输入频繁插拔,第一版硬件没有这个RC网络,一插直接就烧了。 |
|||
|
发表于2017-11-27 09:40:29
|
显示全部楼层
39#
第二版改版,完全按照官方的应用指导来布局,最后设计文件也发送官方技术来确认,确认没问题以后投版,昨天测试,一上电TP5100直接就烧毁了,现象和第一版一模一样。服了这颗国产IC了。
|
|||
|
发表于2017-12-21 15:42:23
|
显示全部楼层
43#
你的应用里面,输入12V是否存在带电热插拔的情况呢?我实测输入热插拔的时候确实会有电压尖峰,超过20V,输入加了RC以后,尖峰会低一点,但是也超过15V接近16V了。后来查了一些资料,输入串二极管是一种降低输入电压尖峰的方法。另外两种是增加输入电容的ESR和并联TVS。 我的PCB文件贴出来了,在这里:http://club.szlcsc.com/article/details_10442_1.html TP的工程师也确认过这个PCB,说没问题,但是实际确实是一插12V电源IC就烧毁了。 |
|||
|
发表于2017-12-21 21:03:35
|
显示全部楼层
46#
电感没问题,22uH 饱和电流2.7A,我实际才用到1A充电,而且非热插拔下面都测试过了完全没问题。就是插拔一瞬间IC烧了。
|
|||
|
发表于2017-12-21 21:10:36
|
显示全部楼层
47#
这个PCB我做过两版,第一版用的是50V 1206 10uF和50V 0805 0.1uF,拓微的FAE说输出电容距离IC太远了,然后我又做了第二版,贴出来的是第二版,电容用的是25V 0805 10uF 和 50V 0603 0.1uF。电容耐压都没问题。非热插拔情况下,两版都能正常充电放电,第二版充电时输入电压纹波和LX管脚过冲稍微低一点。问题都是一插12V电源IC直接就烧了。电源都是12V 5.4A。 按照拓微的应用指导和我查到的资料,解决输入电压毛刺要增大输入电容的ESR,3个电容并联ESR会更小。他们推荐输入并一个1R电阻串联10uF电容,实测输入电压毛刺确实有降低,但是仍然还是烧毁了。 |
|||
|
发表于2018-04-30 07:41:01
|
显示全部楼层
53#
我的接电池没事,充电的时候插12V烧毁,坑爹的芯片。
|
|||
|
发表于2018-05-02 14:01:00
|
显示全部楼层
56#
12V,加了RC网络,上电照样烧。
|
|||
|
发表于2018-12-19 22:36:15
|
显示全部楼层
58#
手头还有板子吗?3只10uF 1206并联,ESR会更小,可能你的SS14有作用。方便的话可以短接SS14试试。
|
|