查看:
22340
回复: 62 |
请高手推荐一下8.4V锂电池充电方案
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-06 18:19:30
|
只看该作者
1#
电梯直达
一般2节串联的锂电池(8.4V)充电芯片不多,像LC在售的TP5100是充2节的,但是芯片不好焊接,另外空间辐射太大过不了EMC认证。 其他深圳小厂出的芯片,稳定性差,吃过亏了。 请高手推荐一下充电芯片或者单片机控制的充电方案。 祝新春大吉! 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
jetchen
0
主题
1
回复 |
发表于2017-02-06 22:56:45
|
只看该作者
2#
同求
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 08:39:41
|
只看该作者
3#
充电电流不需要太大,500MA-1A 的就可以了 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-02-07 10:59:29
|
只看该作者
4#
其他深圳小厂出的芯片,稳定性差,吃过亏了 如何差法,貌似经常看到类似的杂型号。 SMT从业员,需要可联系。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 11:05:28
|
只看该作者
5#
上电容易损坏芯片,造成短路,然后电源过流+电池过流,严重的试过电路板着火
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-02-07 11:21:11
|
只看该作者
6#
那样直接是不合格的产品哦,会不会买到拆机翻新的,正品不至于这么离谱吧。
SMT从业员,需要可联系。
|
|||||||||
jxcanyin
0
主题
1
回复 |
发表于2017-02-07 11:34:04
|
只看该作者
7#
上大科技的SD4048还可以
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 11:49:00
|
只看该作者
8#
芯片设计的问题,直接和厂家拿货的,不会有假货。
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 11:50:50
|
只看该作者
9#
厂家也承认了这个问题,偶然性发生的。就像三星NOTE7一样,不是必然会炸机
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 11:51:59
|
只看该作者
10#
有资料链接吗?
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 11:53:38
|
只看该作者
11#
好像是线性的充电芯片吧?2节以上的不适用线性方案的
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
chaplin
1
主题
33
回复 |
发表于2017-02-07 13:50:20
|
只看该作者
12#
TI ----BQ24103A
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 14:20:27
|
只看该作者
13#
价格超贵,不好焊接。需要批量生产的,价格不能太贵
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
shi
4
主题
12
回复 |
发表于2017-02-07 16:43:54
|
只看该作者
14#
同求。。。 在网上看到一个SUN4004,不知道是不是所谓的深圳小厂啊? |
|||||||||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-02-07 17:19:02
|
只看该作者
15#
既然是批量使用,那么上贴片机,不存在不好焊接的问题吧?
SMT从业员,需要可联系。
|
|||||||||
ghjstc
1
主题
8
回复 |
发表于2017-02-07 19:04:48
|
只看该作者
16#
tp5100,开关型,4.2v-8.4v可切换,500-1000ma电流 嘉立创就有,用还来还可以,淘宝上能买到板子,可以测试一下 占位,谁有其他更合适的芯片请@我,这个tp5100电流大的时候发热还是有点大,想找更好的 |
|||||||||
let
9
主题
485
回复 |
发表于2017-02-07 19:31:41
|
只看该作者
17#
楼主已经说了这个通不过EMC
SMT从业员,需要可联系。
|
|||||||||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-02-07 20:47:36
|
只看该作者
18#
多串的充放要做到低成本的确实不好搞,提供一个参考: 单片机 + LED恒流芯片
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 22:24:21
|
只看该作者
19#
贴片机也会有虚焊的问题,一旦虚焊人工修不了,整个板子就报废了,损失很大的。
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 22:25:29
|
只看该作者
20#
TP5100的损耗已经很小的了。如果你还要更大电流的,就要外置MOS了。
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-07 22:28:34
|
只看该作者
21#
LED恒流芯片会存在一些问题,1:需要增加插电检测,2、要增加二极管防反放电,3、充电电流无法控制,实现不了多段充电,4、最重要的充电电压精度不够,要么设计为充不饱要么可能过充。
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-02-08 01:38:35
|
只看该作者
22#
这些正是考验开发者水平的地方。插电检测这个简单,上了单片机容易搞,不需要防反接放电,放电保护mos管打开前单片机检查一下就死了,充电电流使用PWM控制(现成的LED恒流调光IC),关于电压精度我只能说,其实市面上没多少高精度的,8位的ADC也够了,尤其是锂电池,末段其实没差多少容量的
|
|||||||||
木马单片机
0
主题
2
回复 |
发表于2017-02-08 02:53:56
|
只看该作者
23#
双节充电管理是不好选择,TI早期用过,发热也很严重,跟HX6017这个一样烫手
|
|||||||||
执尚
0
主题
11
回复 |
发表于2017-02-08 08:51:53
|
只看该作者
24#
华泰的HB6293B还可以的
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-08 11:33:34
|
只看该作者
25#
能过认证吗?EMC是否达标?
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-08 11:39:37
|
只看该作者
26#
昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-08 11:51:06
|
只看该作者
27#
空间辐射问题怎么解决?工作频率在100K以上的好像都比较难处理。试过用30K频率的PWM,辐射就没超标。 但是频率低,需要的电感就大,电流纹波也大。 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-02-08 12:49:01
|
只看该作者
28#
你可以看下PT4115,可以过认证的,以前做舞台灯光大部分用它,都是给外国大品牌(美国ADJ)做ODM的,很多认证都过的。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-08 14:22:02
|
只看该作者
29#
这个IC用在LED上是很合适的。 负载不共地,无法用在电池充电上喔,充电器的地和电池地要相同才行,这样才能控制 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-02-08 15:21:18
|
只看该作者
30#
呵呵,你想多了~好好思考下所谓的”地“是什么
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 到货了到货了,还有一大波STM32L0系列的IC正在订购中...
|
|||||||||
SAM
1
主题
7
回复 |
发表于2017-02-08 15:44:06
|
只看该作者
31#
这种大把的芯片 |
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-02-08 15:59:58
|
只看该作者
33#
单片机需要和电池共地才能工作,单片机又需要和直流电源共地才能控制。所以电池和直流电源需要共地的 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
张工
7
主题
206
回复 |
发表于2017-02-08 16:23:50
|
只看该作者
34#
转化一下很轻松的,很多种方案,页可以全共地处理,保护入口控制电池+级
|
|||||||||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-06 13:42:17
|
只看该作者
35#
楼主最终选择了什么芯片?我最近用TP5100遇到了楼主一样的问题,上电芯片损坏。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||||||||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-06 13:54:02
|
只看该作者
36#
这个是TP5100还是其它小厂芯片?
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-11-20 08:50:34
|
只看该作者
37#
深圳小厂的芯片容易坏。TP5100没有试过损坏的。 有用小批量的TP5100,几千个的样子,都很稳定。 但是考虑到认证问题,后面改了单片机直接控制PWM充电了, 由于电压精度不够,电池处于充不满状态,估计是90%吧 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-20 08:56:51
|
只看该作者
38#
他们的应用指导里面,LX对GND有一个RC,是EMI器件,这个你在应用的时候尝试过吗?对降低空间辐射有没有什么作用? 此外应用指导里面输入有个1R串联10uF电路,标明9V以上必须使用,这个原理我还没太想通,我的场合是12V输入频繁插拔,第一版硬件没有这个RC网络,一插直接就烧了。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||||||||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-11-27 09:40:29
|
只看该作者
39#
第二版改版,完全按照官方的应用指导来布局,最后设计文件也发送官方技术来确认,确认没问题以后投版,昨天测试,一上电TP5100直接就烧毁了,现象和第一版一模一样。服了这颗国产IC了。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||||||||
YUSHI
0
主题
1
回复 |
发表于2017-12-20 15:42:43
|
只看该作者
40#
BQ24170
|
|||||||||
碧海蓝天
7
主题
269
回复 |
发表于2017-12-20 16:43:10
|
只看该作者
41#
其实国产料并不可怕,可怕的是那些来路不明的料,打着别人的牌子招摇撞骗
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-12-21 14:28:43
|
只看该作者
42#
我输入上12V电源,电池是8.4V的,小批量生产(1千多个),出货已经接近1年左右吧,没有发现烧坏芯片问题。 LX上的RC试过,加上和不加,在实验室测量空间辐射没有什么变化,都是过不了。测量的实验室是正规检测机构,1小时400元的。 输入端也没有加电阻,加了二极管防止反向供电。 输入电容我用的是3个10UF,能大点的话,还是要加大点比较好。 TP5100是大品牌的厂家,品质方面相信不会有太明显的问题。 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-12-21 15:42:23
|
只看该作者
43#
你的应用里面,输入12V是否存在带电热插拔的情况呢?我实测输入热插拔的时候确实会有电压尖峰,超过20V,输入加了RC以后,尖峰会低一点,但是也超过15V接近16V了。后来查了一些资料,输入串二极管是一种降低输入电压尖峰的方法。另外两种是增加输入电容的ESR和并联TVS。 我的PCB文件贴出来了,在这里:http://club.szlcsc.com/article/details_10442_1.html TP的工程师也确认过这个PCB,说没问题,但是实际确实是一插12V电源IC就烧毁了。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-12-21 17:55:36
|
只看该作者
44#
带电插入DC座肯定是有的,电源用的12V1.5A,正规认证的电源。 你的情况会不会是电感量太小或者电感功率不够? 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
天郯
4
主题
498
回复 |
发表于2017-12-21 18:02:48
|
只看该作者
45#
看了你的图,感觉输入电容只有0805和0603的电容,0805顶多是10UF/16V吧,小体积的电容ESR就大,你这个电容用的太小且太少。 我的是3个1206的10UF电容 昵称只能设置一次,您已修改过昵称!没办法,只能重名了。
|
|||||||||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-12-21 21:03:35
|
只看该作者
46#
电感没问题,22uH 饱和电流2.7A,我实际才用到1A充电,而且非热插拔下面都测试过了完全没问题。就是插拔一瞬间IC烧了。
ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||||||||
Echo
35
主题
536
回复 |
发表于2017-12-21 21:10:36
|
只看该作者
47#
这个PCB我做过两版,第一版用的是50V 1206 10uF和50V 0805 0.1uF,拓微的FAE说输出电容距离IC太远了,然后我又做了第二版,贴出来的是第二版,电容用的是25V 0805 10uF 和 50V 0603 0.1uF。电容耐压都没问题。非热插拔情况下,两版都能正常充电放电,第二版充电时输入电压纹波和LX管脚过冲稍微低一点。问题都是一插12V电源IC直接就烧了。电源都是12V 5.4A。 按照拓微的应用指导和我查到的资料,解决输入电压毛刺要增大输入电容的ESR,3个电容并联ESR会更小。他们推荐输入并一个1R电阻串联10uF电容,实测输入电压毛刺确实有降低,但是仍然还是烧毁了。 ECHO Studio
http://www.uimeter.com
|
|||||||||
dcf123
1
主题
4
回复 |
发表于2017-12-29 11:29:55
|
只看该作者
48#
TP5100 |
|||||||||
风之韵韵
2
主题
3
回复 |
发表于2018-03-02 16:08:48
|
只看该作者
49#
SUN4004BS
|
|||||||||
一本道君
1
主题
252
回复 |
发表于2018-03-05 01:17:33
|
只看该作者
50#
某宝上不是有大量N节平衡充放么?
|
|||||||||
人在他乡钟工
6
主题
15
回复 |
发表于2018-03-06 18:07:17
|
只看该作者
51#
我们公司有一颗ANT2801-5V升8.4V升压充电2合一的,可以参考一下,有需要样品随时联系
13537662308
|
|||||||||
激光大佬
0
主题
2
回复 |
发表于2018-04-29 09:06:32
|
只看该作者
52#
可恶,我的TP5100第一片也烧坏了,不带电池看似正常,一加上电池没几秒就冒烟,我都按照官方给的资料来做的,还是冒烟,气死了
|
|