查看:
9482
|
回复:
7
|
参赛作品《智能家居-homekit调光模块》
本帖主对外承接开发,
联系作者
|
bi4wms
2
主题
2
回复 |
该帖子为嘉立创认证过的开发案例,案例是对作者实际开发产品的介绍,您可以通过这些案例去找到和自己产品相关的一些方案或解决途径。
查看更多案例 >>
发表于2018-05-26 09:50:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
【报名阶段需要填写的内容】 1. 参赛者姓名(必填项): 唐伟 2. 单位或学校名称(选填项): 苓格工作室 3. 当前职务或职称(选填项): 工程师 4. 参赛作品的名字(必填项): 智能家居-homekit调光模块 5. 简要陈述您的idea和作品(必填项): 智能家居随着各大厂商的大力推广,近年来愈发普及,homekit平台由于苹果产品的普及,及系统平台的稳定而备受瞩目,本模块利用homekit的HAP协议,设计homekit调光模块,完全兼容苹果的家庭应用及siri语音控制。目前,市面上比较流行的有两种:1)苹果homekit官方认证的,价格不菲;2)各种开源的,多需要linux系统运作homekit服务,配置、操作复杂。本平台完全利用HAP协议,直接将homekit服务与应用程序运行于ESP8266单片机中,无需任何桥接,即插即用,方便快捷,无需任何配置,直接使用苹果家庭软件操作即可。 6. 拟用到的立创商城在售物料(必填项): 12MHz晶体 CH340G ASM1117-3.3V AO3401 MicroUSB 轻触按键
7. 拟用到的非立创商城物料或其它补充(必填项): ESP8266 FDS8896 MP1584EN 8. 拟用到的EDA工具软件名称(必填项): Altium Designer 【作品正式发表(报名成功后进入设计阶段)需要填写的内容】 一、作品简介 例如,可以包括但不局限于以下内容: 1.作品的整机外观图片或焊接组装好的PCBA图片; 2.作品的研究背景、目的和功能、市场应用前景; 3.作品在创新性、趣味性、实用性甚至公益性方面,有哪些亮点可体现?
近年来,智能家居越来越火,苹果公司也加入进来,凭借其强大的用户群,相信其流行度会更广,而苹果官方认证的homekit产品价格昂贵,当前,很难在普通用户流行起来,而大量的开源项目,都需要linux等进行桥接,一般用户很难配置使用好。 本次DIY,主要使用开源的HAP协议及应用软件代码直接编译生成到ESP8266模块中,从而使苹果家庭能够直接控制,而无需树莓派或者PC使用HA, HB等桥接方式的复杂配置,方便用户体验,真正做到即插即用。 PCB焊接中
homekit,siri控制调试中
来设计个3D打印外壳 全家福 开始穿衣服 穿上衣服,包装下 二、系统构架图 用流程图或思维导图等形式,描述您的作品的组成构架,即方案图。
1)homekit服务直接运行于ESP中; 2)用户程序运行与freeRTOS中; 3)用户程序通过ESP中的homekit服务与苹果产品的家庭及siri进行交互反馈等。 三、硬件部分的描述 1.附上原理图&PCB实物图的图片或者源文件(官方建议大家尽量用源文件上传),如果是图片,请确保图片是清晰可辨的; 2.用文字把该作品的实现原理、系统的工作过程大致讲解一下。 3.注明所用到的EDA工具软件名称并附上设计链接。
设计原理简述: 1)ESP主控,3个GPIO通过PWM信号控制MOS管的导通,从而实现发光二极管导通时间的变化,最终用户看出来的是亮度的变化; 2)通过控制RGB三原色的亮灭及强弱,让人眼感受到色彩的变化。 四、材料清单(BOM列表) 列出您这个作品所用到的主要器件(关键器件即可),比如单片机&ARM芯片、专用集成芯片(ASIC)、传感器、功能模块等。 如果所列出的芯片是来自我们立创商城上的,最好能写出该器件的商品编号或附上对应购买链接。
五、软件部分的描述(选填) 如果您的作品涉及到软件,请列出作品对应的软件工作流程图,及关键部分的例程、源码(如果您想开源的话请上传全部源码)。 1)homekit服务直接运行于ESP中; 2)用户程序运行与freeRTOS中; 3)用户程序通过ESP中的homekit服务与苹果产品的家庭及siri进行交互反馈等。 六、作品演示 请上传您的作品的功能演示到腾讯视频,并编辑到本楼(或附上视频链接)。按要求上传视频可获得10分,具体详见活动规则。
视频演示一 https://v.qq.com/x/page/f0750twwhkv.html
视频演示二 https://v.qq.com/x/page/w0750fgc9bx.html 七、总结 例如您在完成该作品过程中的一些体会、碰到的技术问题或调试经验、作品的未来规划,及对我们主办方的建议和意见等。 1)FreeRTOS比较好用,值得大家借鉴使用; 2)MOS管的散热需要关注,芯片的散热设计值得深入研究; 3)移植到其它无线芯片上; 4)主办方能给予PCB的制板及贴片的优惠或者免费^-^.
|
scboy
0
主题
1
回复 |
发表于2019-07-10 10:17:52
|
显示全部楼层
8#
楼主可以买个么?谢谢
|
|