查看:
31406
回复: 35 |
DC-DC芯片/XL1509-5.0E1 这颗料质量如何?
|
jeraw
14
主题
176
回复 |
发表于2017-02-28 09:33:47
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
DC-DC芯片/XL1509-5.0E1 这颗料质量如何,想用来做24V转5V,电流不大,0.5A。不知是否满足得了工业使用。
|
HAMham
0
主题
1
回复 |
发表于2020-09-22 18:22:02
|
显示全部楼层
27#
最近我也打算用1509-5V,但是从网上看到很多问题让我担心可靠性。主要有以下几点: 1.上电瞬间有过冲电压,瞬间达到8V,STC单片机不会烧坏,但某些芯片容易烧坏。我朋友说亲眼见到用户现场连续烧坏6片MP3播放模块,此模块用1509. 而且我朋友的8871音频功放芯片也常常烧坏。可能都与此有关。 2. 1509的第三脚(采样)不能就近接,要走出去几厘米到远端接。 3. 5-8脚接地也要注意,厂家手册中提到“要在二极管和电容外面”,非常费解。 4. 网上有人提到前面要加RTC,防止上电瞬间输出电压过冲到8V. 我现在是打算24V变5V,电流100mA左右,不知道敢不敢用? |
|