查看:
13076
回复: 23 |
请教:X5R 替代 电解电容 22uF/25V,用于电源滤波
|
|||
ddt0517
2
主题
55
回复 |
发表于2017-03-19 13:07:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
请问: 现有15V左右的电源滤波 用22uF/25V的贴片铝电解电容。 立创有可贴X5R 电容/22uF (226) ±20% 25V 。请问可直接替换吗? 请前辈指点,感谢! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-19 14:31:05
|
显示全部楼层
4#
首先一点,理论上是可以的。 但是,请做个测试,20只X5R的10uF的电容并联在一起,测试一下并联在一起的电容,应该是200uF左右。然后,再在并联的电容两端加上额定电压,比如楼主加上25V额定电压。72小时后,放掉电容上的电荷,再测试下其容量是多少。一般,估计会远远低于最开始测量的数值,估计会在150uF左右(甚至可能下降到120uF左右)。然后,把热风机调到150度-200度,加热几分钟,再测量下其电容量,你会发现其容量又恢复到了200uF左右(如果不能恢复容量,必是假货无疑)。 至于原因,我就不说了。所以,你要用X5R电容,最好是回流焊,若是手工焊接的,焊接好之后,放入烤箱老化24小时再出厂! 比方有些客户使用贴片大容量电容之后,十分郁闷,因为用了一段时间,拆下一量,竟然容量少了一半,甚至少了一大半,痛骂商家卖了假货给他,这就很可能冤枉了商家。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-19 15:01:47
|
显示全部楼层
6#
下面就是我验证贴片电容真伪与性能的手段!我从来不听信保证“原装正品”的承诺,因为数万个电容贴上了电路板,出了问题,即便商家再赔你一批,你也吃不消返工费用的,而且你的业务还要受到牵连!国情如此,只好多懂些额外知识。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-19 17:08:47
|
显示全部楼层
9#
晕,这还能有什么故事!我没在立创商城买到过问题物料,因为我都是要严格测试后才下批量订单的,不能通过我的测试的,我肯定不会买,所以我没在商城里买到过问题物料! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-19 17:32:08
|
显示全部楼层
10#
不用谢。然而,你看见我还接了个电解电容吗?为什么会这样做?我还是再多说几句吧。 额定工作电压(Vr)在50V以及以下的贴片电容,国际标准是其耐压是其额定工作电压的2.5倍。比方额定工作电压25V的贴片电容,其短时耐压可达到2.5 x 25 = 62.5V!也就是说,一个额定工作25V的贴片电容,你做35V甚至50V的卖,它一般也不会直接坏掉的!然而,贴片电容的本体上,你能看出其额定工作电压吗?不能。所以,只要把电容盘上的标签换掉,就能当作35V甚至50V的卖给你! 然而,贴片陶瓷电容又有个特性,两端施加的工作电压越大,容量也下降越大。也就是说,比方你买的10uF/25V的贴片电容,但其实是10uF/16V的,你用10uF/16V的工作在25V,一般不会坏的(至少短时期内不会坏的),只是可能它的容量在25V时,容量只有5uF!我接个电解电容,就是做对比,因为同容量的电容,同样的电压,其充进的电荷必定是相等的!如果,同样是200uF,同样是工作在25V,但是充入的电荷远远低于标准的电解电容,必是假货! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-19 17:50:14
|
显示全部楼层
12#
此外,我再纠正一个常见的,个人认为可能是误区的说法:余量理论。比方有的人说,工作电压是10V,用贴片电容时,最好用16V的!贴片电容不同于电解电容,电解电容从使用寿命角度讲,留点余量是合理的!然而,对于I、II类电介质的贴片电容,耐压已经是其额定工作电压的2.5倍了,还需要余量吗?这个余量理论,正好让人把10V的当16V的卖给你,而且,一点问题也不会发生! 有些人用了10V的贴片电容,出了问题,然后换了个16V的,发现没问题了,于是得出结论:使用贴片电容,电压一定要留足余量!我说,你真傻,被人害了还被人引入了误区!我做10余年电子开发,我使用I、II类电介质的贴片电容,从来没降额过,反而可能略微超标,基本没出过问题。
但是,对于温度稳定性差的Y5V、Z5U之类的贴片电容,如果板子温度比较高,最好不要用,即便要用,降额一些更可靠! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-19 18:18:30
|
显示全部楼层
14#
这么跟你讲吧,铝电解电容一个特性是:对电压不敏感,而且有自愈特性!一般,铝电解电容,过压到它额定工作的1.25甚至1.5倍,都不会爆炸的!正是因为这个特性,所以套皮翻新电容,250V的套皮成350V,350V的套皮为450V的,获取差价! 然而,过压时虽然不马上爆炸,但其漏电流增大、噪声增大、内部发热量增加,其寿命受到影响,性能劣化。对于高频低阻的电解电容,一般不需要降额使用,但内阻比较大的电解电容,一般降额一点使用比较好! 重要一点:这都是在你采购的电容是正规大厂的电容的前提下而言的! |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-19 21:56:35
|
显示全部楼层
17#
你说的也没错!不过,我是说电压没必要降额。随着直流偏置电压的增加,MLCC电容量会下降,电压降额使用,好处自然有。理论上讲,任何元件降额使用,都是有好处的。我所说的情况是一种正常情况,比如他使用的是10uF/25V的MLCC是够用的,但因为他这个实际上是10uF/16V的,于是他认为10uF/25V余量不足,更换为10uF/50V(其实还是10uF/25V的),发现好用了,于是他错误地得出是降额的好处! 也就是说,在容量够用的情况下,一般不要觉得耐压不够,刻意去留电压余量!在选择电容时,最基本的两个参数是耐压和容量,其次是频率、温度特性等等。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-20 11:07:49
|
显示全部楼层
19#
贴片电容这个物料,欧美的厂家基本不做了,或者被日本厂家收购了。论品质,TDK、村田的肯定是最好的,但是,小批量采购时,其价格也暴贵,而且,小批量采购时,无法直接找原厂的分销代理,所以很难采购到正品,因此,小批量使用时,这两个品牌基本不必考虑。 MLCC电容行业,三星的属于比较便宜的,品质中规中矩,但市场也是比较乱的,据说贴牌的很多。三星的MLCC,一般都会比国内风华高科的便宜(也许是贴牌的吧)。 我主要是使用三星和风华高科的MLCC。从具体使用效果来讲,风华高科似乎要强一点点。商城采购的三星的物料,我只遇到一个10nF的出了点问题,这是很久以前的事了,那时商城还不时去华强北调货呢,但之后我也没再在商城采购过三星的10nF了。 我做设计,电容方面我是能用MLCC的,绝对不用电解电容,尤其,我是尽可能避免用钽电解。MLCC的可靠性是可以的,其主要问题来源于假货、SMT工艺、设计者对MLCC的了解深浅。假货就不必说了,SMT工艺中,比方炉温曲线是否合理,就对MLCC影响较大,炉温过高就不必说了,炉温曲线不合理,会导致机械剪切力过大,可靠性降低。再者,有些SMT工厂,板子一框框地倒来倒去,可能会导致机械性的损伤而降低可靠性。 使用MLCC,有两点是要特别了解的。一是MLCC的容量是随工作电压升高而下降的,其次,温度特性。也就是说,假如你用电解电容10uF足够,但用10uF的MLCC则可能不够!温度方面就更好处理了,如果你的PCB是散发高热量,你就要避免选用Y5V。 此外,比如你用一个22uF/50V的,如果在空间许可的情况下,不如用两个10uF/50V的替代之,性能会更好,而且价格可能更合算! 我MLCC用的多,总体上说没出过什么问题。 |
|||
蚂蚁的故事
20
主题
286
回复 |
发表于2017-03-21 16:41:51
|
显示全部楼层
22#
第一、我告诉你风华代理的话不可信; 第二、我告诉你,如果厂家的规格书里都没有的大容量的MLCC,不管是否正品,都慎用,因为要么是因为技术难度高而价格暴贵的玩意,要么是缩减指标满足特殊应用的; 第三、若是空间足够,可用两个10uF/25V的替代一个22uF/25V的,这样会更加可靠,而且更加成本低一些。 |
|