查看:
41396
回复: 44 |
建议谨慎使用国产的TVS管
|
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-05 12:18:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近一个产品,使用了商城购买的TVS管,国产的,没有标牌子,型号是SMAJ6.0A 。 我们产品的电源是环形变压器供电的,整流之后进入LM2940-5.0稳压到5.0V。 这个TVS管,用在主板的5.0V电源输入。 机器做了一百多台,最近有一个客户说电源烧了,返修回来,发现是这个TVS管坏了。 万用表测量,只有6欧姆的阻抗,基本可以判断烧坏。 客户反映,这个是正常使用,然后突然就坏了,电源灯都不亮了。 所以我百思不得其解,TVS管只有在过压,或者大浪涌的时候才会出现烧坏的情况。 准备把管子寄回去,希望厂家能够分析个缘由来。也希望商城能够正确对待这个质量问题。 以前用SMBJ6.0CA/SMBJ6.5CA,这两个型号用了几千个都没有烧坏的情况。 现在一百多台,用了一百多个管子,就有一个出现问题。 这个对商城来说,就是一个器件坏了。对我们来说,就是一百多台机器,发了货。 |
噜噜有只猪
4
主题
6
回复 |
发表于2020-02-23 20:08:24
|
显示全部楼层
41#
同志们的意见分成两派;把事情说清楚最好的方式就是贴图说话 首先一点,楼主帖子里 “”最近一个产品,使用了商城购买的TVS管,国产的,没有标牌子,型号是SMAJ6.0A 。 ” 这句话我就很疑惑 能麻烦楼主把购买记录贴出来吗? 看看是商城的哪一个链接不标牌子和手册就拿出来售卖;在立创买东西到现在,我还从来没见过未标注厂家和具体型号的产品。 第二个就是楼主对应用TVS管的局部电路拉出来大家分析一下,看看是否可以定位到就是器件质量问题引发的;100台的出货量很难说明问题。 |
|