查看:
41393
回复: 44 |
建议谨慎使用国产的TVS管
|
Leter
3
主题
76
回复 |
发表于2016-09-05 12:18:52
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
最近一个产品,使用了商城购买的TVS管,国产的,没有标牌子,型号是SMAJ6.0A 。 我们产品的电源是环形变压器供电的,整流之后进入LM2940-5.0稳压到5.0V。 这个TVS管,用在主板的5.0V电源输入。 机器做了一百多台,最近有一个客户说电源烧了,返修回来,发现是这个TVS管坏了。 万用表测量,只有6欧姆的阻抗,基本可以判断烧坏。 客户反映,这个是正常使用,然后突然就坏了,电源灯都不亮了。 所以我百思不得其解,TVS管只有在过压,或者大浪涌的时候才会出现烧坏的情况。 准备把管子寄回去,希望厂家能够分析个缘由来。也希望商城能够正确对待这个质量问题。 以前用SMBJ6.0CA/SMBJ6.5CA,这两个型号用了几千个都没有烧坏的情况。 现在一百多台,用了一百多个管子,就有一个出现问题。 这个对商城来说,就是一个器件坏了。对我们来说,就是一百多台机器,发了货。 |
会飞的鸡
1
主题
16
回复 |
发表于2022-09-30 15:43:07
|
显示全部楼层
43#
买过顺烨的TVS,交期好慢,刚开始服务还好,付了钱就特别不好,一次服务吧,不会再来买第二次了,也有可能是个别销售原因,但是小公司的服务还是一般般,还是用原来的扬杰和MDD吧。
|
会飞的鸡
1
主题
16
回复 |
发表于2022-10-31 12:02:45
|
显示全部楼层
44#
之前在捷捷微半导买了一款SMDJ,结果测试电池损坏了,明明是他们产品的问题,非要啰嗦半天,反正很多问题,回复很慢,工程师处理很慢,也不愿意配合,已经不想在这家继续采购了,咨询了扬杰和MDD,看下不能长久合作吧。
|
|