查看:
11910
回复: 14 |
使用快充充电头做一个便携可调电源,谁有空做一个?
|
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2017-04-01 15:18:57
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
QC3.0 快充充电头 是支持可调电压的, 只要我们做一个小小的控制板就能做成一个小的可调电源. 现在的QC3.0 理论上能到20V, 通过可调控制, 应该能输出5-20,中间任意一个电压 或者其他电压, 看控制板的复杂度了. 想想外出工作的时候 带着自己手机充电器再加一个小控制板,就不用带着一大坨笨重的变压器了.... 多么美好的想法呀! 谁有时间做一个??? 深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
條碼設備
3
主题
163
回复 |
发表于2017-04-01 17:51:09
|
显示全部楼层
7#
支持, 哪位搞电源的做一个吧! 我就想买一个, 方便携带, 不占位置, 我用得着的功能: 1.显示输出电流, 不用太精确, +-几mA级别够用, 当然越精确越不嫌精确 2.电压显示同上 3.按钮调节,步进为0.1V或者0.2V或者可设置 4.输出有USB插座,还有两根可以插鳄鱼夹的 5.能够限流 这种电源块头太大, 不论工作室还是现场, 都很不方便: 条码,二维码设备.有线,无线,蓝牙扫码枪,无线盘点机,WIFI盘点机,GPRS盘点机.
|
|