查看:
9619
|
回复:
12
|
便宜又大碗的4ch 12bit DAC,I2C接口,来自国际大厂microchip
|
|||
howmoney
1
主题
9
回复 |
发表于2018-06-20 17:35:16
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
4通道电压输出 DAC,每一路带运放缓冲器
内置EEPROM,可存储DAC code和I2C地址 内置2.048V参考,也可外接(VDD管脚) 输出范围:使用内部参考时 0.000V to 2.048V with Gain Setting = 1 0.000V to 4.096V with Gain Setting = 2 使用外部参考时 0.000V to VDD DNL(typical) ±0.2 Least Significant Bit (LSB) 设置时间: 6 μs (typical)供电电压: 2.7V to 5.5V I2C Interface: - 可设置I2C地址,存储在EEPROM中 - Standard (100 kbps), Fast (400 kbps) and High Speed (HS) Mode (3.4 Mbps) 10 MSOP 封装 工作温度: -40°C to +125°C
购买链接:https://item.szlcsc.com/109426.html |
|||
howmoney
1
主题
9
回复 |
发表于2018-06-24 11:53:26
|
显示全部楼层
4#
不太理解“样率”,我找了相关的参数: 1、I2C速率:支持100K,400K和3.4M 2、输出稳定时间(settling time):6us
3、输出压摆率:0.55V/us |
|||
howmoney
1
主题
9
回复 |
发表于2018-06-24 11:54:12
|
显示全部楼层
5#
兄弟识货,这是个好片子前两天刚到货的,可能你上次买的时候还没库存。
|
|||
howmoney
1
主题
9
回复 |
发表于2018-07-09 16:27:51
|
显示全部楼层
7#
下次再买就有了
|
|