查看:
7032
|
回复:
21
|
尺寸差了 0.01,对价格和使用是不影响,但我只想知道是哪儿来的
|
|||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-12 14:36:36
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
我的 ad 文件明明是 4.53 x 4.23,你们系统审核非说是 4.54 x 4.24,打电话问,说系统自动测量是 4.535 x 4.235,然后四舍五入,说系统自动测量不会错 这是一个很简单的方形外框,四周有圆角,我仔细看了每一根线和每一段圆弧的尺寸,都没有问题 这里我传一个图(在帖子最后),大家都可以看看尺寸到底是多少,工作人员可以直接去 ERP 系统里看我刚下的单: dlink-gai-1.0.PcbDoc
0.01 对价格、使用应该都没有影响,但是我只想知道这 0.01 的误差是怎么冒出来的,以后才能避免,附上文件:keepout.PcbDoc.zip |
|||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-12 15:16:02
|
显示全部楼层
3#
就是公制,JLC 的 ERP 下单系统里单位是厘米,所以这 0.01 误差,其实就是 0.1 毫米,我并没有弄到 0.01 毫米去。。 你没有理解我的重点,我只是想知道为啥多 0.1mm 误差,现在 42.3mm 会变成 42.4mm,那么我做 42mm 也会变成 42.1mm 至于我这个板子为啥是 42.3mm 不做 42mm,是因为他是另一个板子的配套底板,我得保证外框尺寸相同,另一个板子是现成的我没法改变 |
|||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-12 16:07:08
|
显示全部楼层
6#
看你的图我就知道问题了,因为你们量的不是 keep-out layer 的中心线。我前面就说了 0.1mm 不影响任何东西,只是我想知道是哪儿来的。 |
|||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 10:36:04
|
显示全部楼层
20#
所以我的图并没有问题
|
|||
qiqiji
3
主题
59
回复 |
发表于2017-04-14 10:36:37
|
显示全部楼层
21#
是的,我自查了几次,才发帖询问的
|
|