查看:
3129
|
回复:
7
|
小米手机充电器带负载能力测试,是测试方法有问题?
|
杯吹的恩吉尼
22
主题
608
回复 |
发表于2018-07-20 18:59:38
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
今天对小米手机5的USB充电器进行了负载能力测试。该充电器是支持快充的。标称输出5V2.5A,9V2A,12V1.5A。 测试所带负载为一个大功率的可调电阻,约为10W10欧。实测带2A负载时电压只有约3.8V;1A电流时电压约为4.4V。要保持输出电压为5V,负载电流要降低到离谱的150mA左右。 该充电器型号为:MDY-08-EH 生产厂家为:东莞市奥海电源科技有限公司 .充电器的来源是深圳小米之家出售手机的标配电源。
|
Lee
1
主题
122
回复 |
发表于2018-07-20 22:09:19
|
显示全部楼层
3#
快充头,要走快充协议握手之后,才会给你2.5A,甚至9V、12V的 不走协议,短接D+D-,大概能给到1.5-2A吧应该 要是不走任何快充协议,D+D-都不短接,最多给500mA |
|