查看:
11923
回复: 22 |
有大神吗?帮我看看这个AVR的最小系统是否可行?
|
|||
lightmagic
3
主题
17
回复 |
发表于2018-10-15 22:45:43
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
新手,想用AT90USB1286做套自己的键盘,但网上找不到相关的的外围电路资料,只能东一个西一个地的凑了套原理图。 这两天尝试按照这个接线,但是USB接入后,芯片几秒就烫得不行了。。。(先后买了7块芯片,有3个已经发烫过了,也不知道好坏。) 于是不敢再试,有大神帮忙,看看有什么问题能纠正一下吗?
|
|||
lightmagic
3
主题
17
回复 |
发表于2018-10-16 14:09:00
|
显示全部楼层
2#
昨晚继续找资料,终于找到了Teensy++的原理图。对上面那张图也做了相应修改。 Teensy++原图是这样的,但是这里有个东西不太清楚是干什么的,就是5V-3V那边的3个并列的方块,谁帮我看看?
|
|||
lightmagic
3
主题
17
回复 |
发表于2018-10-16 19:34:24
|
显示全部楼层
4#
因为找不到我需要的、非专业的、普通人能调整或开发的简单界面,也没有更多开源方面的宣传。 这对于不会编程,又想自己做些小东西、小改动的终端用户来说,实在太不友好了。 AVR很多开源的东西,网上还有半成品、成品卖,还有很多傻瓜式的编程界面,甚至连编程都不用,像键盘这样的东西,网页点两下就有烧录文件可下载,使用方式相对更简单。 其实非专业用户能做到我这一步的已经很少了。大多都是专业者自己在搞着玩。 顺便吐个槽: 个人觉得单片机圈子其实是比较封闭的,因为缺乏周边社会系统的支撑。 没有人会去了解一个控制器或遥控器是怎么做出来的,拿来用就是了,坏了,骂一句,丢掉,再买新的。 作为设计者,你们其实很大程度上受制于厂家和成本。 作为终端用户,又缺少能和你们直接对话沟通的机会。 所以你们不太会去考虑最终用户的普遍需求,也不太会考虑如何去拓展用户体系和阶层。 而最终用户只考虑价格和耐用性。 一个产品开发好了,然后慢慢升级。这适合很多大批量的生产。 但现在是个性消费时代了。 就像我想做的键盘,其实就是个左手键盘。但是市面上没有合适的,要么价格昂贵,要么根本没有。也没有什么现成产品有DIY的可能。 咋办?就只能自己做。 在没有什么专业知识、专业帮助的情况下,只能找手边能收集到的来。照着有成功经验的案例来模仿。 但这样同样有很多专业知识跟不上。 我这种最初级的爱好者要求很简单的,付出努力有收获就继续下去,实在不行就放弃,或者换其他的玩。 可以说是没什么常性,也可以说专业壁垒太厚。 或者说,像我们这类不会编程、没有单片机知识的人,很多时候,有了想法也没办法去接近和实现。 所以我很赞同立创正在做的事,既能加强专业圈的联系和自主创作,又能加深加宽用户体系和阶层。这属于可持续发展的好事。 |
|||
lightmagic
3
主题
17
回复 |
发表于2018-10-16 19:48:30
|
显示全部楼层
5#
顺便补上Teensy++开发板的照片,实在找不到那3个方块是什么东西。拜托有知情的告知一下。(买回来的开发板实物背面没有其它元件)
|
|||
lightmagic
3
主题
17
回复 |
发表于2018-10-18 03:01:42
|
显示全部楼层
9#
感谢高手指导解读! 这块板在某宝售价是30元左右,奇怪的是,单买芯片也差不多是这个价,有点搞不清状况。所以也不管性价比了。 这些天又查了些资料。 现成的开发板式集成Teensy++的Halfkay Bootloader,但是这个东西好像不是开源的,下载不到。 如果做键盘就要带着这块板子一起做进去才行。 事实上我已经做了这样的一个测试键盘,在立创定了5块PCB,也都实现功能了。 但事后,我还想再深入一下,想完成一个开源状态下的,自己自主的、完整设计的键盘主板。所以就跑来找大家帮忙提点了。 买的芯片只能自己刷Arduino里的常规的,比如 DFU 这类的 Bootloader。 做这个电路就是想自己刷成DFU可以用的模式,然后就能用qmk_toolbox来刷键盘固件了。 (还买了QFP44、64、QFN64的测试座,这个就贵了。。。此外还有各类零件,和必备工具等等,现在感觉兴趣很浓) PS:其实从开始到现在,我参考的所有案例都是用Atmega32U4的芯片,在流程上基本不会出错的。 而且键盘还有几个专门的网站,连编程都不用,会鼠标就可以下载到自己定义好的键位功能文件,并直接烧录使用。 我就是在那些网站上发现,预设里竟然还可以支持这款芯片。 那既然从原理、电路、编程、刷写都有现成的可以借鉴,于是就实施了。 就是自己这方面的基础太差,很多东西需要找专业的来问才行。 32U4的IO太少,像一些双手键盘就有设计用两块芯片来分离左右的。然而1286的IO多啊,我也不要分离,但键盘布局和布线就能简单很多了。 我其实也找过是否还有其他的能更自由、更简便的应用,但我找不到例如GitHub、AVR这样的,相同功能的网站或类似的公开应用。。。。 说真的,连个相关专业点的论坛都没有。。。很多都是只言片语的随口说一句, 像我这样的新手,连个图都看不见,完全摸不着头脑啊。 |
|||
lightmagic
3
主题
17
回复 |
发表于2018-10-18 14:05:39
|
显示全部楼层
11#
感谢。我之所以选1286,是因为我设计了120个键,后来在缩减到116个键。。。 而32U4的IO不够,差了点。 我是做影视和图形设计的,做了20年。多数软件都用过,是根据自己的专业特点来做一款键盘。 所以这不是纯码子、编程的精简键盘能适合的。 影视特效、3D、2D类软件的快捷键本就繁杂众多,再要用精简键盘的话,基本没人能记住这么多组合。只有加键才行。 |
|||
lightmagic
3
主题
17
回复 |
发表于2018-10-18 16:14:45
|
显示全部楼层
13#
刚开始不知道还有节约IO一说,网站做按键规划时是22x6的,后来具体画原理图就发现不够用了。 不过马上想到按键是可以移动的,所以就缩到了12x10。 但实际上按照QMK的设计规则,32U4只有23个IO可用。 怎么算都少两个IO。NUM、CAPS指示灯各要一个端口,SCLK可以不要,但作为一个DIYer,总得加个键帽后的白光背灯吧。 RGB也考虑了,自己是不想做上去,不过考虑留个端口也好,不然给单位这帮搞图形的看到就有点LOW了。。。 所以实际上我最少要用25个IO才行。 |
|||
lightmagic
3
主题
17
回复 |
发表于2018-10-18 16:28:55
|
显示全部楼层
14#
被你这么一提醒,又去找了一下资料。 发现32U4如果集成到自己的主板上,的确是可以有25个端口,还有高手发的原理图。 看来我是被那块开发板误导了?。。。 那就再做个测试。如果用32U4话就简单很多了。 附上32U4图:
|
|||
lightmagic
3
主题
17
回复 |
发表于2020-07-03 00:45:32
|
显示全部楼层
20#
我后来终于找到发烫的原因了,一根根线对照着查出来问题。 是TB买的烧录座,卖家发我的接线图有误。 VCC和GND位置差了一格,结果正好变成反接。 QFN64的线头太密集,这点差错一直没看出来。。。 还好,之前做的烧录板是设计成引线完全外引的,换过接线就全部正常了。 |
|