查看:
12547
回复: 17 |
LT8390A功能验证板
|
哧Joseph
10
主题
19
回复 |
发表于2018-11-14 10:02:41
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
LT8390A.rar
LT8390A功能验证板使用说明 LT8390A是同步降压-升压型DC/DC控制器,该器件可在输入电压高于、低于和等于输出电压时调节输出电压或输出电流。其输入电压范围是4-60V,输出电压是0-60V,非常适合汽车、工业、电信甚至电池供电系统中的稳压器、电池和超级电容充电器应用。 LT8390A的4开关降压-升压型控制器与4个外部N沟道MOSFET相结合,能够以高达98%的效率提供10W至超过400W的功率。其降压-升压能力非常适合汽车等应用,因为在这类应用中,输入电压可能在停/启、冷车发动和负载突降情况下显著变化。降压、降压-升压和升压运行模式之间的转换是无缝的,从而即使当电源电压有很大变化时也可以提供很稳定的输出。 LT8390A运用专有的峰值降压、峰值升压电流模式控制方法,这种方法运用单电感器电流检测电阻器提供降压、升压和降压-升压区之间的无缝转换。输出电压准确度为±1.5%,而±3%的输出电流准确度可确保准确的恒定电流调节。LT8390A可设定同步在600kHz至 2MHz固定开关频率操作,或者该器件可用内部扩频运行模式以实现较低EMI。其他特点包括一个输入/输出电流监视器、电源良好标记、集成的自举二极管以及具故障报告的短路保护。 该测试板功能为9-36V输入,12V25A输出,具有短路、过流、欠压、过压等保护。 电路测试步骤: 1. 准备可调开关电源,将电压电流调至12V1A; 2. 将开关电源正输出接入验证板的P1正输入,将开关电源的负输出接入验证板的负输入; 3. 将检测设备(电压表)接入P2口; 4. 开启开关电源,查看检测设备读数是否正确; 5. 如输出正常,可继续调大输入电压至36V,继续查看输出电压是否正常; 6. 如电压输出正常,可在输出端接入合适负载,逐渐增大输入电流,看电路是否正常工作。 7. 测试过程中注意观察MOS管温度是否过高,如过高,请适当减小输入电流。 |
Ceasea
0
主题
14
回复 |
发表于2018-11-14 13:33:45
|
显示全部楼层
2#
|
|