查看:
42654
回复: 78 |
USB2.0接口100M以太网芯片SR9900(A)的应用
|
和芯张工
2
主题
41
回复 |
发表于2019-03-07 12:43:51
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
SR9900(A)就是是一个高集成度、低功耗、单芯片USB2.0接口以太网控制芯片。 SR9900内部集成USB2.0收发器、100M以太网PHY模块、以太网MAC模块、内存控制模块、Efuse存储等。 完全兼容IEEE802.3u协议,并支持IEEE802.3x流量控制协议。 支持USB接口以太网适配器和CD-ROM复合设备,通过外接SPIFlash可实现USB接口以太网适配器自带驱动程序功能。 SR9900(A)低能耗表现非常好,支持休眠唤醒,非休眠状态,网络传输工作时,供电电压是3.3V,电流只有50mA;另外SR9900封装采用QFN24(4*4)封装,对layout空间来说也是一个很好的选型. SR9900(A)设计支持USB-CDC-ECM模式,使得他可以在Linux3.0.8之后的版本实现免驱使用(目前已经测试MacOS、Ubuntu、Llinux已经免驱)典型代表:苹果手机,苹果笔记本,华为手机,平板电脑,嵌入式系统等。 我经常接触一些应用,我会在这里进行更新,给有需要的人进行参考~ SR9900芯片立创商城有售,链接地址:https://item.szlcsc.com/389542.html SR9900量产工具下载:和芯润德USB2.0 100M以太网芯片 SR9900(A)设计资料百度网盘下载链接: https://pan.baidu.com/s/15dB4Q0lNf83spnO3UErALA 提取码: 33ic SR9900A(MAC地址免烧录版本)购买地址:https://item.szlcsc.com/538225.html
|
刚用国产EDA的小徐
2
主题
4
回复 |
78#
张工,问一下imx6ull可以免驱吗,支持CDC的,上电发现能识别id,但是没有在/dev里出现usb,ifconfig也没有网卡
|
|