查看:
3835
|
回复:
5
|
求助管理员,是否一些立创官方的PCB封装库有错?
|
brucewoo
7
主题
23
回复 |
发表于2019-03-16 03:12:59
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
你好,本人第一次使用立创EDA,并且第一次在嘉立创打样PCB和贴片。 出现问题如下:
如上所示,在“设计检查结果”里面,发现了很多元件的方向有误。 下图是原图
上图是原图 下图是修正后的图
上图是修正后的图 以上可见,有大量的极性元件方向错误被人工修正了。 我的疑问是,这是怎么发生的,以后怎样避免。 以MOS管AO3401A为例: 贴装原图如下:
修正后如下:
这个管使用的是立创的原理图库和PCB库,见下图:
在EDA界面的封装管理器查看如下:
在论坛上翻阅帖子,例如这个帖子: http://club.szlcsc.com/article/details_116_1.html
像这个帖子说的,那么,AO3400A的D极,画PCB库的时候应该是朝左面,而不是官方库那样朝上面。 类似的问题还存在于IC,二极管当中,如我这个案例,除了MOS管,还有4056充电IC盒二极管的方向是错的。 所以,总结来说,我希望得到解答的问题如下: 1,我的案例所出现的情况,原因是否PCB封装库画错?还是我自己的操作原因? 2,如果是PCB封装库问题,那么是否意味着,EDA里调用的“立创商城”和“立创贴片"里的库也不能尽信,务必要一个个检查? 3,AO3400A和4056这类元件,使用量应该很大,以前有其他用户提出这样的问题吗? 谢谢。 |
JLCSMT
【官方工作人员】
197
主题
1110
回复 |
发表于2019-03-18 10:49:14
|
显示全部楼层
2#
这个是历史遗留问题. 遗留的非常长的问题. 几乎所有的SMT车间都是依照编带角度当做 0 度角度. 但是EDA软件的并没有按照 这个角度设计.
深圳市嘉立创科技发展有限公司 SMT事业部:http://www.sz-jlc.com
|
|