查看:
1015
|
回复:
5
|
MAC触摸板手势问题
|
|||
chenzhuyu
6
主题
22
回复 |
发表于2019-05-18 21:58:47
|
显示全部楼层
1#
电梯直达
目前触摸板手势不太习惯 应该是 缩放手势=缩放,双指手势=移动 |
|||
飞天野猪
3
主题
65
回复 |
发表于2022-08-27 08:29:42
|
显示全部楼层
4#
你用mac跑专业版也没问题? 我用mac跑专业版,画图的时候都不知道鼠标在哪里。缩放更是难以控制,要么太大要么太小,总是很难得到一个准确的状态。当然用外接鼠标也好不到哪儿去。 |
|||
飞天野猪
3
主题
65
回复 |
发表于2022-08-29 23:58:07
|
显示全部楼层
6#
今天和立创的客服讨论鼠标缩放的问题。他说mac上用外接鼠标也是可以缩放的,并不会“滑冰” 我试了一下…………确实是“可以”,也“仅仅是可以”而已 和他讨论期间,我顺便试了一下标准版,然后发现我在mac使用标准版的习惯是这样的:缩放的时候是两根手指轻轻放在触摸板上,斜着一甩,画布就开始缩放。凭感觉,觉得缩放得差不多了,手指轻点一下触摸板,缩放就停止了(和mac上浏览网页一样,长网页向下滚动时,也是两指一甩就开始滚、轻点就停止滚。稍微多操作几次,就能形成手感,每次都能非常精确地停在自己想要的地方)。这个看似简单的动作,实际上是效率极高的。由于画图的时候经常需要缩放画布,这里稍微节省点时间或者体力,对画图工来说都是巨大的解放。 我有一台性能还可以的windows笔记本,配了游戏鼠标。用它跑网页版立创专业版,画图还可以。但和mac上的标准版比起来…………我还是更愿意用mac上的标准版。windows上缩放画布就必须不停地滚鼠标滚轮,虽然“只是更累一点点”——几个小时操作下来,差异就很大了 立创刚开始出专业版的试用版时,我就在PUA立创一个工程师:我说立创的专业版的操作习惯应该沿用标准版这种极简、极科学、极致优化的路子,而不是去刻意“兼容”其他同类的商业软件。标准版的操作习惯优化得很不错,再去刻意兼容友商软件的操作习惯其实是巨大的倒退。苹果电脑能干的事情,windows电脑没有干不了的。为什么很多人还是喜欢用苹果电脑呢?因为它效率高,因为它效率高,因为它效率高。 |
|